Software von Emerson unterstützt Covestro dabei, die Betriebseffizienz und Nachhaltigkeit zu steigern
Fortschrittliche Prozesssteuerungssoftware von Emerson hat die Effizienz der Polyesterproduktion im Covestro-Werk in Barcelona, Spanien, verbessert. Hochauflösendes Bild
Im Rahmen eines kontinuierlichen Programms zur Anlagenverbesserung unterstützt Emerson Covestro bei der Verbesserung der Betriebsleistung und Nachhaltigkeit. Hochauflösendes Bild
Fortschrittliche Prozesssteuerung erhöht den Durchsatz der Polyesterproduktion um 1 % und verbessert die Energieeffizienz bei gleichzeitiger Reduzierung des Wasserverbrauchs
AUSTIN, Texas(30. April 2024) – Das globale Technologie- und Softwareunternehmen Emerson unterstützt den weltweit führenden Hersteller von Hightech-Polymermaterialien Covestro bei der Verbesserung der Betriebsleistung und Nachhaltigkeit seiner Fertigungsanlage in Barcelona, Spanien. Im Rahmen eines Programms zur kontinuierlichen Anlagenverbesserung, mit dem die Emissionen aus der Produktion und aus externen Energiequellen bis 2035 auf null gesenkt werden sollen, hat Covestro das Veresterungsverfahren für die Polyester-Produktion optimiert. Durch die Implementierung der fortschrittlichen Prozesssteuerungssoftware DeltaV™von Emerson hat Covestro die Effizienz der Polyesterproduktion verbessert. Das führte zu höherer Verfügbarkeit und höherem Durchsatz sowie zu einem geringeren Wasser- und Energieverbrauch.
Covestro produziert in seinem Werk in Barcelona Polyesterharz für die Kunststoffherstellung, sah sich aber kürzlich mit operativen Herausforderungen in seinem chargenbasierten Produktionsprozess konfrontiert. Die Notwendigkeit, die Veresterung zu optimieren und zu verhindern, dass nicht umgesetztes Glykol einen nachgeschalteten Kondensator verstopft und den Rückflusswasserverbrauch zu minimieren, veranlasste Covestro, nach einer verbesserten Steuerungslösung zu suchen.
Aufgrund der Komplexität der beteiligten Prozessvariablen blieben Versuche, diese Verbesserungen durch Anpassungen an der bestehenden Konfiguration der Batchprozesssteuerung zu erreichen, erfolglos. Covestro wandte sich daher an Emerson, und nach sorgfältiger Analyse empfahlen die Berater die Implementierung von DeltaV PredictPro, einer multivariablen Softwarelösung mit Model Predictive Control (MPC) und Optimierung, die Teil der sich weiterentwickelnden DeltaV Automatisierungsplattform von Emerson ist.
Die Ingenieure von Emerson arbeiteten mit Covestro zusammen, um die MPC-Software nahtlos in das bestehende dezentrale Prozessleitsystem DeltaV zu integrieren, das den Chargenprozess verwaltet. Der MPC nutzt Variablen wie Temperatur und Druck, um den Rückströmungsdurchfluss effizient zu regeln. Das DeltaV-System definiert Grenzwerte und führt START- und Stoppvorgänge für den MPC aus, wodurch Bedienereingriffe vermieden werden, die möglicherweise zu Chargenschwankungen führen könnten.
"Durch die Zusammenarbeit mit Partnern wie Emerson, die unser Engagement für Nachhaltigkeit teilen, will Covestro einen Mehrwert aus dem in der Wertschöpfungskette verwendeten Kohlenstoff erzielen", erklärt Adrian Belda, Fertigungsingenieur bei Covestro. "Model Predictive Control von Emerson ist eine maßgeschneiderte Lösung, die das optimale Regelprofil für unseren Chargenfertigungsprozess bietet. MPC gibt uns die Flexibilität, die Prozesseffizienz zu erhöhen, wobei wir die Bedingungen für die Prozesssicherheit berücksichtigen und die Produktqualität garantieren können."
Seit dem Einsatz von MPC an einem von vier Reaktoren hat Covestro erhebliche Verbesserungen erzielt, darunter ein besseres Management der Dampfgleichrichtung, die sicherstellt, dass Glykol die nachgelagerten Abläufe nicht negativ beeinflusst plus reduzierter Rückflusswasserverbrauch und deutlich verkürzte Reaktionsdauer. Diese Verbesserungen haben nicht nur die Energieeffizienz erhöht, sondern durch die Möglichkeit der Herstellung von mehr Chargen auch den Durchsatz um schätzungsweise 1 % jährlich erhöht.
"Da Unternehmen bestrebt sind, ehrgeizige Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und gleichzeitig mit immer strengeren Vorschriften und globalem Wettbewerb konfrontiert sind, suchen sie nach Wegen, um die Effizienz in ihren Betriebsabläufen zu steigern", sagte Claudio Fayad, Vice President of Technology für den Bereich Prozesssysteme und Lösungen von Emerson. "DeltaV PredictPro unterstützt Produktionsteams bei der Einbindung von Best Practices, sodass sie sicher sein können, dass die erreichte Effizienz jederzeit erzielt wird, unabhängig davon, wer sich in der Leitwarte befindet."
Covestro prüft jetzt die Möglichkeit, den Ansatz auf ähnliche Reaktoren zu übertragen und die Kesselsteuerung in die MPC-Lösung zu integrieren. Das würde weitere Möglichkeiten zur Reduzierung des Energieverbrauchs und zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele bieten.
Weitere Einzelheiten dazu, wie die fortschrittliche Prozesssteuerungslösung von Emerson zur Bewältigung dieser betrieblichen Herausforderung von Covestro beigetragen hat, finden Sie hier.
Medien:
- Ansprechpartner: Emerson Global Media Contacts
Zusätzliche Informationsquellen:
- Schließen Sie sich der Emerson Exchange 365 Community an
- Verbinden Sie sich mit Emerson auf X Facebook LinkedIn YouTube
Über Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die wichtigsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei ihren Bemühungen, Betriebsabläufe zu optimieren, das Personal zu schützen, die Emissionen zu verringern und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.