Emerson automatisiert das Lithiumprojekt Thacker Pass von Lithium Americas
Lithium Americas Corp. hat mit dem Bau des Thacker Pass-Projekts im Norden Nevadas begonnen. Die Automatisierungstechnologie von Emerson wird zum Ausbau der Bergbau- und Verarbeitungsanlagen in Thacker Pass beitragen, um die Versorgung der USA mit Lithium sicherzustellen, einem wichtigen Rohstoff für Batterien, die Elektrofahrzeuge, Speicher für erneuerbare Energien und Rechenzentren mit Strom versorgen. Quelle: Lithium Americas Corp. Hochauflösendes Bild
Lithium Americas konzentriert sich auf die verantwortungsvolle Entwicklung von Thacker Pass bis zur Produktion. Der Thacker Pass liegt im Humboldt County im Norden Nevadas und beherbergt die weltweit größten bekannten gemessenen Lithiumvorkommen. Hochauflösendes Bild
Fortschrittliche Automatisierung im weltweit größten bekannten Lithiumvorkommen soll die Zukunft der sauberen Energie in den USA beschleunigen
ST. LOUIS (11. November 2025) – Emerson (NYSE: EMR) gab heute bekannt, dass es von Lithium Americas Corp. ausgewählt wurde, um sein umfassendes Automatisierungsportfolio und seine fachkundigen technischen Dienstleistungen für das Thacker Pass-Projekt im Norden Nevadas bereitzustellen. Die Automatisierungstechnologie von Emerson wird zum Ausbau der Bergbau- und Verarbeitungsanlagen in Thacker Pass beitragen, um die Versorgung der USA mit Lithium sicherzustellen, einem wichtigen Rohstoff für Batterien, die Elektrofahrzeuge, Speicher für erneuerbare Energien und Rechenzentren mit Strom versorgen.
Da immer mehr Verbraucher Elektrofahrzeuge fahren und erneuerbare Energien nutzen, wird erwartet, dass sich die Nachfrage nach Lithium, das aufgrund seiner Rolle bei der Erzeugung sauberer Energie oft als „weißes Gold“ bezeichnet wird, bis 2040 gegenüber heute verfünffachen wird. Da die Vereinigten Staaten weltweit an dritter Stelle der Länder mit bekannten Lithiumvorkommen stehen, sind Projekte wie Thacker Pass für die Energiesicherheit und die Schaffung von Arbeitsplätzen von entscheidender Bedeutung.
Emerson bringt jahrzehntelange Erfahrung und Innovationskraft im Bergbau bei Lithium Americas ein und stellt sein umfassendes Automatisierungsportfolio, einen effizienten Ansatz für die Projektdurchführung und lokalen Technologie-Support zur Verfügung, um den sicheren, effizienten und zuverlässigen Betrieb von Thacker Pass zu unterstützen.
„Die Zusammenarbeit mit Emerson wird uns dabei helfen, unser Ziel zu erreichen, Lithium aus Thacker Pass sicher und nachhaltig zu fördern“, sagte Jonathan Evans, Präsident und CEO von Lithium Americas. „Ihre Automatisierungstechnologien werden uns dabei helfen, Nordamerikas Abhängigkeit von kritischen Mineralien aus dem Ausland zu verringern und Mehrwert für unsere Stakeholder zu schaffen.“
Der Thacker Pass ist die weltweit größte bekannte gemessene Lithiumquelle (gemessen und angezeigt) und -reserve (nachgewiesen und wahrscheinlich). Thacker Pass Phase 1 wird voraussichtlich bis zu 40.000 Tonnen Lithiumcarbonat in Batteriequalität pro Jahr produzieren – genug, um die Produktion von Batterien für bis zu 800.000 Elektrofahrzeuge pro Jahr zu unterstützen.
„Der Thacker Pass ist ein Meilensteinprojekt für die Elektrifizierung Nordamerikas“, sagte Ram Krishnan, Chief Operating Officer von Emerson. "Unser Ziel ist es, Lithium Americas bei der sicheren Inbetriebnahme und einem zuverlässigen Betrieb zu unterstützen und damit das nächste Kapitel der amerikanischen Innovation voranzutreiben."
Die integrierte Automatisierungsarchitektur von Emerson umfasst intelligente Feldmessgeräte, Hardware und Software für die Prozesssteuerung, Regelventile und Absperrklappen sowie Technologien zur Gewährleistung der Zuverlässigkeit, die zur Optimierung der Produktion, zur Verbesserung der Arbeitssicherheit, zur Reduzierung von Ausfallzeiten und zur Minimierung der Umweltbelastung beitragen. Die Modernisierung unterstützt außerdem die Kapitaleffizienz und die Senkung der Gesamtbetriebskosten des Projekts.
Caltrol, Emersons Impact-Partner in der Region, wird das Projekt mit einem lokalen Reparatur- und Servicezentrum für Ventile, Armaturen und Instrumente unterstützen, um fachkundigen Service und Wartung zu bieten und so schnelle Reaktionszeiten, einheitliche technische Standards und Notfallunterstützung zu gewährleisten.
Die Bauarbeiten sind bereits im Gange, wobei Emerson und Lithium Americas eng zusammenarbeiten, um den Standort für die Inbetriebnahme vorzubereiten.
Medien:
- Ansprechpartner: Emerson Global Media Contacts
Zusätzliche Informationsquellen:
- Schließen Sie sich der Emerson Exchange 365 Community an
- Verbinden Sie sich mit Emerson auf X Facebook LinkedIn YouTube
Informationen zu Emerson Emerson (NYSE: EMR) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Automatisierungslösungen, das Lösungen für die anspruchsvollsten technologischen Herausforderungen bietet. Emerson mit Hauptsitz in St. Louis, Missouri, gestaltet die autonome Zukunft und ermöglicht es Kunden, ihre Betriebsabläufe zu optimieren und Innovationen voranzutreiben. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.