Sauerstoffanalysator von Emerson zur Optimierung von Brennern steht für Benutzerfreundlichkeit
Der Rosemount™ CX2100 In Situ-Sauerstoffanalysator von Emerson mit Fernbedienung und Keramikfilter vereinfacht die Wartung und senkt die Gesamtbetriebskosten. Hochauflösendes Bild

Rosemount CX2100 In Situ Oxygen Analyzer
Der Rosemount™ CX2100 In-Situ-Sauerstoffanalysator wurde zur Optimierung von Wartungs- und Serviceaufgaben entwickelt.
Rosemount™ CX2100 In Situ-Sauerstoffanalysator von Emerson, ausgestattet mit Keramikfilter, kann mit Fernbedienung in Betrieb genommen werden, vereinfacht die Wartung und senkt die Gesamtbetriebskosten
SHAKOPEE, Minnesota (25. September 2025) – Emerson stellt den neuen Rosemount™ CX2100 In Situ-Sauerstoff-Analysator vor, der wichtige Informationen zur Optimierung von Verbrennungsprozessen bietet und Herstellern dabei hilft, Emissionsstandards einzuhalten, Energiekosten zu senken und die Sicherheit zu erhöhen. Analysatoren dieser Art kommen in einer Vielzahl von Branchen zum Einsatz, u. a. in Kraftwerks- und Versorgungsunternehmen, der chemischen und petrochemischen Industrie, der Zellstoff- und Papierindustrie, der Erdölförderung und -raffination, der Metallverarbeitung sowie im Bergbau.
Extraktive Sauerstoffanalysatoren für Verbrennungsprozesse lassen sich in der Regel nur schwierig installieren, in Betrieb nehmen und warten, was die Optimierung dieser Prozesse erschwert. Im Gegensatz dazu lässt sich der CX2100 einfach installieren, und es gibt für ihn eine breite Palette an Zubehör zur Installation unter verschiedenen Prozessbedingungen, wie beispielsweise bei hohen Temperaturen, sowie starker Partikel- oder Schwefelbelastung. Der Messumformer kann bis zu 91 Meter (300 Fuß) von der Sonde entfernt montiert werden, was die Installation weiter vereinfacht und besonders wichtig für die Sicherheit des Personals ist.
Die Inbetriebnahme des CX2100 wird durch die Menüführung des in sieben Sprachen verfügbaren Bedieninterface vereinfacht. Das Interface verfügt über kapazitive Berührungsschalter, bietet eine Vielzahl von Anpassungsmöglichkeiten und ist zum Schutz der internen Elektronik in einem robusten Metallgehäuse untergebracht. Die unter Anleitung erfolgende Installation kann zudem über einen Remote-Host, wie z. B. ein Leit- oder Asset-Management System, durchgeführt werden.
Die Schnellverbindungs-/Trennfunktion des Sensors erleichtert die Wartung. Der Austausch wird dadurch beschleunigt, dass keine Neuverkabelung erforderlich ist. Für eine lange Lebensdauer sorgen Keramik- oder Hastelloy-Filter, die den Sensor auch bei hohen Temperaturen vor Verschleiß schützen. Diese Filter sind am Einsatzort austauschbar.
Funktionen zur automatischen Kalibrierung und Kalibrierungsprüfung messen regelmäßig die Genauigkeit des Analysegeräts. Das verschafft den Technikern mehr Zeit für wichtigere Aufgaben und erhöht die Sicherheit, da sichergestellt wird, dass der Analysator die Kalibriergrenzwerte nicht über- bzw. unterschreitet. Die Sicherheit wird zusätzlich durch eine Flammen-Sicherheitsverriegelung gesteigert, die die Heizung des Sensors automatisch ausschaltet, die die Heizung des Sensors automatisch ausschaltet, sobald ein Ausfall des Brenners gemeldet wird.
Weitere Informationen erhalten Sie unter Emerson.com/RosemountCX2100.
Medien:
- Ansprechpartner: Emerson Global Media Contacts
Zusätzliche Informationsquellen:
- Schließen Sie sich der Emerson Exchange 365 Community an
- Verbinden Sie sich mit Emerson auf X Facebook LinkedIn YouTube
Über Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die wichtigsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei ihren Bemühungen, Betriebsabläufe zu optimieren, das Personal zu schützen, die Emissionen zu verringern und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.