Emerson optimiert die Rezepterstellung für Life Sciences für eine schnellere Markteinführung
Mit dem DeltaV™ MES Recipe Importer Tool können Anwender:innen papierbasierte Batch-Protokolle mithilfe eines einfachen, geführten Importverfahrens schnell in digitale Rezepte umwandeln. Hochauflösendes Bild
Das neue DeltaV MES Recipe Importer Tool automatisiert die Erstellung von Chargenprotokollen für die Ausführung von Arbeitsabläufen und verkürzt Laufzeiten von Monaten auf Tage
AUSTIN, Texas, USA (27. Jan. 2026) – Emerson, ein weltweit führender Anbieter von Automatisierungslösungen, gab heute die Markteinführung seines DeltaV™ MES Recipe Importer Tools bekannt. Diese codelose Papier-auf-Glas-Anwendung wurde zur Beseitigung traditioneller Hürden der Digitalisierung entwickelt. Durch die Automatisierung der Rezepterstellung ermöglicht die Software pharmazeutischen Herstellern, die Implementierung zu beschleunigen und lebensrettende Therapien schneller auf den Markt zu bringen – selbst mit begrenzten IT-Ressourcen und ohne Fachwissen in der Programmierung von Manufacturing Execution Systemen (MES).
Traditionell ist die Umwandlung papierbasierter Chargenprotokolle in digitale MES-Rezepte ein komplexer, zeitaufwändiger Prozess, der mehrere Workshops, Konfigurationen, Überprüfungen, Tests und Programmierkenntnisse erfordert. Diese Schritte dauern oft Monate und erfordern eine enge Zusammenarbeit zwischen IT- und OT-Teams (z. B. Fertigung, Qualität, Prozess usw.). Das DeltaV MES Recipe Importer Tool eliminiert diese Engpässe und verkürzt die für die Rezepterstellung erforderliche Zeit erheblich.
„Zahlreiche Chargenprotokolle, die bei der Bedienung befolgt werden müssen, enthalten Hunderte von Schritten. Die Erstellung von Rezepten war daher traditionell mühsam und extrem zeitaufwändig“, so Nathan Pettus, President des Geschäftsbereichs Process Systems and Solutions von Emerson. „Unser neues DeltaV Recipe Importer Tool versetzt Teams in die Lage, Arbeit von mehreren Monaten in nur wenigen Tagen zu erledigen, beschleunigt Validierung sowie Produktion, senkt gleichzeitig die Kosten und steigert die Agilität.“
Mit einem codelosen Ansatz können Prozessentwickler:innen die Digitalisierung von Batch-Protokollen vereinfachen, indem sie papierbasierte Batch-Protokolle zunächst in eine vorformatierte Microsoft Word™ Vorlage mit klaren, schrittweisen Anweisungen überführen. Diese Vorlage wird dann in das DeltaV MES Recipe Importer Tool hochgeladen und in ein digitales Batch-Protokoll umgewandelt. Nach der Umwandlung überprüfen und validieren Entwickler alle Inhalte, einschließlich Prozessanweisungen, Schrittnummern und erforderlicher Signaturen. Abschließend können sie das integrierte Simulationstool nutzen, um die Workflow-Ausführung vor dem Übergang in die Produktion zu testen und so Genauigkeit und Compliance sicherzustellen.
Das DeltaV MES Recipe Importer Tool ist Teil der DBR-Lösung (Digital Batch Record) von Emerson, die einen optimierten Ansatz zur Digitalisierung der Chargenausführung von der Rezepterstellung bis zur Fertigungsprüfung verfolgt. DBR basiert auf der DeltaV MES-Plattform und eliminiert fehleranfällige papierbasierte Prozesse. Gleichzeitig ermöglicht DBR auditfähige Rückverfolgbarkeit, elektronische Signaturen und vereinfachte Compliance – alles innerhalb einer validierten Umgebung.
Das DeltaV MES Recipe Importer Tool und die DBR-Lösung von Emerson werden auf der Emerson Exchange 2026 präsentiert, die vom 19. bis 21. Mai in Dubai stattfindet.
Medien:
- Ansprechpartner: Emerson Global Media Contacts
Zusätzliche Informationsquellen:
- Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
- Kontaktieren Sie Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube
Informationen zu Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Automatisierungslösungen, das Lösungen für die anspruchsvollsten technologischen Herausforderungen bietet. Emerson mit Hauptsitz in St. Louis, Missouri, gestaltet die autonome Zukunft und ermöglicht es Kunden, ihre Betriebsabläufe zu optimieren und Innovationen voranzutreiben. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.