Automazione intelligente per un futuro più pulito e coerente con l'idrogeno

Produzione di idrogeno verde mediante elettrolisi

Le tecnologie Emerson per il controllo, la simulazione e la gestione delle prestazioni degli asset, il software industriale, l'intelligenza artificiale/machine learning e altro, posizionano Emerson come il partner perfetto per le soluzioni di produzione dell'idrogeno che possono aiutare le aziende ad adottare e implementare soluzioni basate sull'idrogeno su larga scala.

Green hydrogen storage tank with wind turbines and solar panels
Vantaggio competitivo nell'elettrolisi

Vivi il futuro dell'idrogeno verde con soluzioni per l'automazione scalabili, sicure e intelligenti

Soluzioni integrate costruite in modo specifico per le massime prestazioni, sicurezza e scalabilità

Emerson offre un netto vantaggio competitivo per la produzione di idrogeno verde grazie a soluzioni di automazione, controllo e sicurezza intelligenti che si adattano alla domanda e producono risultati misurabili. Dalla progettazione front-end alle operazioni a lungo termine, ai produttori possiamo offrire:

  • Comprovata esperienza nei campi di automazione e controllo.
  • Informazioni sul processo end-to-end in tempo reale.
  • Utilizzo ottimizzato dell'energia e livelli di sicurezza avanzati.
  • Sistemi modulari e scalabili per una rapida implementazione.
  • Portata globale supportata da un'assistenza presente sul mercato di riferimento.

Accelera il tuo percorso verso l'idrogeno a basse emissioni di carbonio con un partner tecnologico a prova di futuro.

Tecnologie innovative

Soluzioni per l'idrogeno in azione

Le soluzioni di Emerson utilizzano tecnologia, software e servizi di automazione per aiutare le industrie a ottenere maggiore efficienza, massima sicurezza e operazioni sostenibili nella produzione, nel trasporto e nell'utilizzo di idrogeno.

Idrogeno verde: cosa c'è da sapere

Domande frequenti

Poiché l'idrogeno verde si sta diffondendo rapidamente come soluzione di energia pulita, sappiamo che navigare tra le complessità di produzione, regolazione e scalabilità può sollevare importanti questioni. Il nostro team ha compilato un elenco di risposte alle domande più frequenti per contribuire a chiarire le basi della tecnologia, accelerare il processo decisionale e dimostrare come le competenze di automazione di Emerson supportino progetti sull'idrogeno verde sicuri, scalabili ed efficienti.

In parole semplici, l'idrogeno verde è un idrogeno rinnovabile. Il colore si riferisce alle diverse fonti di energia grezza utilizzate per produrre l'idrogeno, che oggi sono quasi esclusivamente carbone e gas naturale per la loro abbondanza e basso costo. La produzione di questo idrogeno "grigio" a base di combustibile fossile da reforming con vapore o gassificazione del metano genera sempre un livello netto positivo di emissioni di CO2, anche quando a valle viene utilizzata la tecnologia di cattura del carbonio per rendere più pulito l'idrogeno "blu".

L'idrogeno da rinnovabili (verde) prende il suo nome dall'utilizzo di un metodo di produzione completamente diverso, l'elettrolisi, che può essere alimentato dall'elettricità da fonti di energia a emissioni di carbonio neutre o rinnovabili, come l'energia eolica, solare e da biomassa, con solo l'ossigeno come sottoprodotto. Con lo sviluppo di elettrolisi e tecnologie a celle a combustibile sempre più efficienti, nei prossimi 20 anni l'Idrogeno verde potrebbe integrare e infine sostituire il gas naturale, la benzina, il gasolio e altri combustibili a base fossile nell'economia globale.

L'elettrolisi è un processo elettrochimico mediante il quale una corrente elettrica viene applicata all'acqua, separando gli atomi di idrogeno e ossigeno nelle molecole e rilasciandoli come gas puri. L'idrogeno viene raccolto e trasportato o immagazzinato per essere utilizzato in seguito come combustibile o materia prima. La corrente elettrica necessaria può essere prelevata dalla rete elettrica esistente o da fonti di energia rinnovabile, come nel caso dell'idrogeno verde. 

Il problema che devono affrontare i tecnici di oggi è duplice: espandere la tecnologia dell'elettrolisi, in modo che la capacità per unità sia sufficiente per soddisfare la crescente domanda regionale, e in seguito globale, e rendere le unità più efficienti in modo da consumare meno energia e risorse operative per generare la stessa quantità di gas H2 della purezza necessaria. Per risolvere questi problemi sono necessari ulteriori investimenti in ricerca e sviluppo prima che l'economia globale possa beneficiare pienamente della commercializzazione dell'idrogeno verde come combustibile. 

Le tecnologie di automazione incrementano capacità, affidabilità ed efficienza degli elettrolizzatori e il potenziale di un'economia dell'idrogeno verde in diversi modi: dalla gestione di carichi di alimentazione variabili e dalla misurazione e controllo più precisi del flusso d'acqua e fino all'utilizzo di analisi digitali per le applicazioni di gestione dell'energia. L'automazione può inoltre migliorare sicurezza e durata delle apparecchiature e la conformità normativa, riducendo i costi di materiali e forza lavoro.

Un'altra fase critica per raccogliere i benefici di un mercato dell'energia verde prodotta con l'idrogeno consiste nello sviluppo di celle a combustibile piccole e leggere, ma anche durevoli e sufficientemente affidabili per applicazioni di trasporto che richiedono sistemi a elevata densità di potenza. Poiché sono adatte a funzionare a temperature estreme e pressioni molto elevate, le soluzioni digitali avanzate (vale a dire riduttori di pressione automatizzati, sensori di portata ed elettrovalvole) consentono di assemblare e utilizzare celle a combustibile convenienti in grado di offrire l'affidabilità necessaria con un ingombro ridotto di cui necessita il settore per decollare.