Accedi all'esperienza nel campo dell'automazione per ottimizzare le prestazioni
Con Emerson, hai accesso a soluzioni integrate appositamente progettate per ottimizzare ogni aspetto delle prestazioni dell'impianto (dall'efficienza produttiva all'affidabilità degli asset, fino alla sicurezza dei processi e alla conformità ambientale) così da poter affrontare le sfide di oggi e posizionare le tue operazioni per il successo a lungo termine. Quando investono risorse di capitale per generare un forte ROI, molti responsabili dell'impianto cercano un partner per l'automazione con competenze specializzate e un portafoglio di valore, studiato per raggiungere l'eccellenza operativa presso la loro struttura.
Raggiungi l'eccellenza operativa grazie a principi comprovati
Emerson combina una profonda esperienza nella consulenza con tecnologie di automazione avanzate per aiutare le organizzazioni industriali a realizzare l'eccellenza operativa. La nostra struttura si basa su quattro pilastri fondamentali: produzione, affidabilità, sicurezza e sostenibilità, per fornire risultati misurabili in ogni fase del ciclo di vita dell'impianto. Dalla strategia all'esecuzione, consentiamo ai clienti di migliorare l'efficienza, ridurre i rischi e raggiungere obiettivi di performance ambiziosi attraverso soluzioni scalabili e basate sui dati studiate specificamente per ambienti operativi complessi.
Notizie e storie di successo
Esplora la raccolta curata di notizie, casi di studio e innovazioni rivoluzionarie di Emerson, che dimostrano come aziende leader siano riuscite a ottimizzare la produzione, aumentare l'affidabilità, garantire la sicurezza e favorire la sostenibilità. Scopri le applicazioni pratiche delle tecnologie all'avanguardia e le strategie concepite da esperti per plasmare il futuro dell'eccellenza operativa.
Domande frequenti
L'eccellenza operativa è un percorso continuo incentrato sul miglioramento delle prestazioni, sulla riduzione della variabilità e sulla promozione del valore a lungo termine. Che tu abbia appena iniziato la trasformazione o stia estendendo le best practice ad altri siti, queste informazioni ti aiuteranno a guidare le tue strategie decisionali ed esecutive.
L'eccellenza operativa è una filosofia incentrata su miglioramento continuo, processi semplificati e processi decisionali basati sui dati per ottimizzare le prestazioni e la produttività.
Eccellenza operativa nella produzione significa condurre le attività nel modo più efficiente, efficace e sostenibile possibile. Si tratta di un approccio olistico in cui ogni aspetto del processo di produzione viene continuamente esaminato e migliorato. L'obiettivo è la creazione di una cultura in cui il miglioramento costante diventa la norma.
L'automazione riduce al minimo l'errore umano, aumenta la coerenza e fornisce dati in tempo reale per un processo decisionale più intelligente in tutte le operazioni.
L'automazione nella produzione è un punto di svolta che ha un impatto significativo sull'efficienza operativa. Consente ai produttori di raggiungere livelli di efficienza e produttività senza precedenti, tagliare i costi, migliorare la qualità e l'uniformità dei prodotti, nonché aumentare la sicurezza dei lavoratori, spesso occupandosi della movimentazione di attività pericolose e riducendo l'interazione umana con macchinari pericolosi o materiali tossici, il che permette di ridurre al minimo il rischio di incidenti.
I KPI più comunemente utilizzati per misurare l'eccellenza operativa e identificare le aree che richiedono miglioramenti includono:
- Efficienza operativa dell'impianto (Overall Equipment Effectiveness, OEE): misura l'efficienza delle apparecchiature nella produzione.
- Tempo di ciclo: il tempo impiegato per completare un processo o un'attività.
- Resa: la percentuale di output che soddisfa gli standard di qualità.
- Consegna puntuale (On-Time Delivery, OTD): la percentuale di ordini o servizi consegnati secondo il programma.
- Punteggio di soddisfazione del cliente (Customer Satisfaction Score, CSAT): feedback diretto sull'esperienza del cliente.
Al giorno d'oggi, l'eccellenza operativa non riguarda solo l'ottimizzazione dei processi; si tratta di sfruttare la potenza degli strumenti digitali per promuovere efficienza, agilità e innovazione. Tecnologie digitali come MES, analisi predittiva e gestione delle prestazioni degli asset semplificano le operazioni e consentono la manutenzione proattiva.
La cultura svolge un ruolo essenziale nell'eccellenza operativa, promuovendo una mentalità di miglioramento continuo tra i dipendenti. Una cultura del miglioramento continuo incoraggia i dipendenti a identificare le inefficienze e promuovere miglioramenti delle prestazioni. Inoltre, le strategie di miglioramento continuo assicurano che gli sforzi di miglioramento siano in linea con gli obiettivi aziendali, migliorando la produttività e la qualità. L'implementazione di pratiche che supportano questa cultura può portare a un'eccellenza operativa sostenuta in vari settori ed è fondamentale per raggiungere l'eccellenza operativa.
I settori manifatturieri, tra cui quello del Life Science, l'industria alimentare e delle bevande, i settori chimico e dell'energia, beneficiano in modo significativo a causa della complessità e dei requisiti normativi dei loro processi. Questi settori evidenziano l'importanza dell'eccellenza operativa per affrontare le sfide e migliorare le prestazioni.