Accelerating the Roadmap: The CSO Guide to Operational Sustainability

Accelerare la roadmap: la guida CSO alla sostenibilità operativa

La sostenibilità è, per ottime ragioni, l'imperativo più importante per molti settori in questo momento. La necessità di preservare le risorse, trovare soluzioni più responsabili dal punto di vista ambientale e ridurre l'impatto sul pianeta non è mai stata così cruciale.

L'obiettivo di dimezzare le emissioni globali di carbonio entro il 2030 e raggiungere il net-zero entro il 2050 sono coraggiosi. L'operativizzazione della sostenibilità richiede cambiamenti significativi, ma ne vale la pena per l'ambiente e il settore. Tuttavia, senza solidi piani di esecuzione e senza la consapevolezza dell'urgenza, il mondo non raggiungerà questi obiettivi nei tempi previsti.

Per le aziende, la loro sostenibilità aziendale futura dipende dalla fornitura di risultati di sostenibilità. I consumatori, gli investitori e i dipendenti stanno spingendo le aziende verso questi obiettivi e questa urgenza è il motivo per cui anche i Chief Sustainability Officer (CSO) stanno consolidando il loro ruolo come influencer chiave all'interno delle imprese in materia di responsabilità e reputazione aziendali. I CSO agiscono velocemente e apprendono rapidamente. Muoversi velocemente è intrinsecamente rischioso, ma il rischio maggiore non consiste nel muoversi abbastanza velocemente o nel fatto di non essere abbastanza intelligenti. La velocità è fondamentale, ma le aziende devono anche bilanciare gli investimenti e la scalabilità per garantire un successo continuo, mentre spingono verso cambiamenti a breve termine tenendo nel mirino gli obiettivi del 2050.

 

Crea, Connetti e Collabora

I CSO oggi hanno un posto più influente al tavolo, con un'enorme responsabilità e pressione per dimostrare progressi tangibili nel raggiungimento degli obiettivi finanziari. Di conseguenza, i CSO sono alla continua ricerca di strategie programmatiche e ripetibili per la sostenibilità. Come qualsiasi investimento di tempo o di risorse, stanno cercando di trovare le aree in cui possono apportare i miglioramenti più importanti e misurabili a lungo termine.

I CSO agiscono velocemente e apprendono rapidamente. Muoversi velocemente è intrinsecamente rischioso, ma il rischio maggiore non consiste nel muoversi abbastanza velocemente o nel fatto di non essere abbastanza intelligenti.

La sostenibilità richiede trasformazione, che filtra in ogni funzione organizzativa. Per promuovere un cambiamento misurabile, i CSO necessitano di informazioni e di una profonda comprensione di come le diverse iniziative di sostenibilità influenzino gli altri settori dell'organizzazione. La collaborazione tra i leader di operazioni, progettazione e tecnologia, oltre ad offrire ai dipendenti la possibilità di dare il proprio contributo, è fondamentale per individuare e agire sulle migliori opportunità per le prestazioni ambientali. I CSO devono affidarsi alla competenza, ai dati e agli anni di esperienza nelle operazioni produttive dell'organizzazione per scoprire idee innovative che si traducano in soluzioni reali da proporre sul mercato più velocemente, al fine di supportare gli impegni di sostenibilità globali e aziendali.

 

Ricerca, semplificazione e successo

Per il successo, cercare e selezionare i posti migliori in cui avviare una transizione energetica verso un futuro a basse emissioni di carbonio è fondamentale. Quattro aree di opportunità che i responsabili delle politiche mondiali e i dirigenti del settore menzionano più spesso sono: decarbonizzazione delle fonti di energia, gestione delle emissioni, processi di elettrificazione ed efficienza energetica. Piccoli miglioramenti in ciascuna di queste aree diventano significativi quando vengono scalati all'interno di un'azienda.

 

Fallback image

Immagine ad alta risoluzione 

La strategia "Greening By" di Emerson aiuta le organizzazioni industriali e municipali a puntare alle opportunità di valore più elevato per la decarbonizzazione.

Decarbonizzazione delle fonti di energia

La crescita di opzioni di energia rinnovabile come idrogeno, energia solare, eolica, nucleare, idrica e biocombustibili continua a offrire nuove opportunità di decarbonizzazione per ridurre le emissioni. Le tecnologie digitali in grado di gestire queste fonti di energia più responsabili dal punto di vista ambientale possono ottimizzare le operazioni, favorendo un'ulteriore efficienza energetica. Le organizzazioni stanno esplorando nuove tecnologie per diversificare il mix energetico, come la conversione dei rifiuti agricoli o da discarica in combustibili da trasporto rinnovabili, o l'elettricità in eccesso in idrogeno e la trasformazione delle emissioni tossiche, come metano e anidride carbonica, in calore per edifici e combustibile per il trasporto.

 

Gestione delle emissioni

La produzione industriale e la produzione di energia sono responsabili di quasi il 50% delle emissioni di gas a effetto serra nel mondo e sono la prima fonte di riscaldamento globale. Tecnologie e software di rilevamento avanzati in grado di rilevare, monitorare e ridurre le perdite, note come emissioni fuggitive, nonché ottimizzare i processi di combustione per ridurre emissioni note.

Ad esempio, un cliente Emerson, Denka, ha visto una riduzione del 7% della perdita di vapore utilizzando sensori acustici e analisi intelligenti per "sentire" le perdite di vapore in tutto il suo impianto e guidare il personale a rimediare rapidamente alle perdite.

Mentre le tecnologie di gestione delle emissioni forniscono opportunità immediate e scalabili di avere un impatto significativo, le aziende possono investire in miglioramenti più trasformativi, come la tecnologia di cattura, utilizzo e stoccaggio del carbonio (CCUS, carbon capture, utilization and storage) per guadagni a più lungo termine.


Processi di elettrificazione

L'attenzione dell'industria energetica è focalizzata sulle "3 D": decarbonizzazione, decentralizzazione e trasformazione digitale. Le tecnologie di automazione avanzate consentono di generare e condividere sulla rete elettrica un maggior numero di fonti di energia rinnovabile, da solare, eolica, idrica, micro-reti e altre risorse energetiche distribuite. I sistemi digital twin aiutano gli operatori a modellare dinamicamente i modelli di produzione di elettricità e a ottimizzare le prestazioni dell'impianto.

Oggi esistono tecnologie che consentono alle centrali elettriche virtuali di alternare senza problemi tra fonti di energia più grandi e più piccole per modellare, aggregare, ottimizzare e distribuire l'energia sulla rete in tempo reale. Questa interconnessione è fondamentale per fornire energia in modo affidabile e sicuro. Le soluzioni di rete sostenibili, basate su analisi predittive e prescrittive end-to-end integrate, forniscono visibilità operativa in tempo reale sull'intero impianto di alimentazione, consentendo ai servizi di pubblica utilità di ottimizzare l'efficienza energetica e integrare più facilmente le fonti rinnovabili nel mix energetico.

Le soluzioni di rete digitale di Emerson stanno aiutando TenneT, uno dei principali operatore europei di sistemi di trasmissione dell'elettricità che serve quasi 42 milioni di persone in tutti i Paesi Bassi e in Germania, bilanciando la fornitura e la domanda di elettricità, incorporando al contempo fonti di energia più responsabili dal punto di vista ambientale.


Efficienza energetica


Le operazioni industriali consumano enormi quantità di energia, rendendo l'efficienza energetica una delle opportunità più importanti nel toolkit per la sostenibilità ambientale. L'efficienza energetica non solo riduce i costi operativi e ottimizza l'utilizzo delle risorse, ma migliora anche le prestazioni in termini di emissioni. Guardare i modi per ottimizzare e guidare una maggiore efficienza energetica può avere un impatto misurabile, con piccoli aggiustamenti che si aggiungono a grandi successi.

I risultati: i CSO dovranno dimostrare progressi reali e misurabili. La reputazione delle loro aziende e i profitti dipenderanno da essa.

Dall'ottimizzazione dei processi di combustione dell'impianto, incluso il monitoraggio dinamico e il controllo di caldaie, fornaci e altri asset che consumano energia, alla modellazione e alla riduzione del consumo di combustibile, alla massimizzazione delle prestazioni di combustibile e ossigeno, le tecnologie di gestione dell'energia e i sistemi software come i sistemi informativi per la gestione energetica possono migliorare significativamente l'efficienza energetica, riducendo al contempo le emissioni.

Un esempio è rappresentato dal produttore di prodotti di consumo Colgate-Palmolive, che utilizza le tecnologie di Emerson per ridurre l'utilizzo di energia nelle sue strutture di imballaggio dei prodotti per aiutare l'azienda a raggiungere l'obiettivo di raggiungere l'obiettivo di emissioni di carbonio net-zero nelle operazioni entro il 2040. Utilizzando i dati provenienti dalle avanzate tecnologie di misura e analisi di Emerson, Colgate ha già registrato una riduzione del 15% del consumo di energia e si aspetta di ottenere risparmi maggiori man mano che la tecnologia verrà implementata in tutti i settori.


Ottimizzare e superare

I risultati: i CSO dovranno dimostrare progressi reali e misurabili. La reputazione delle loro aziende e i profitti dipenderanno da esso, in particolare se gli investitori istituzionali rendono le performance ambientali, sociali e di governance (ESG) un criterio chiave per gli investimenti in un'azienda, e i potenziali dipendenti soppeseranno le loro opzioni di carriera.

Ma il successo in ambito di sostenibilità non dipende solo dall'ufficio CSO, è il lavoro di tutti. I CSO devono poter stringere partnership, sia all'interno che all'esterno. Hanno bisogno di ingegneria e operazioni per gestire le nuove metriche e aiutare a scoprire modi per operare in modo più sostenibile, proteggendo al contempo la redditività aziendale. Devono interfacciarsi con i team della catena di approvvigionamento per trovare modi creativi di ottenere materiali che migliorino i dati e le valutazioni. Hanno bisogno che i fornitori si presentino, si allineino e contribuiscano.

Con queste collaborazioni, combinate con tecnologie avanzate, investimenti e innovazioni, i CSO saranno sulla strada giusta per guidare verso una vera decarbonizzazione in modo significativo. Solo così potremo metterci in carreggiata per la net zero.