Il futuro della produzione è qui ed è in 3D
Tecnologia rivoluzionaria "Questa nuova tecnologia apre porte e consente innovazioni che in precedenza non potevano esistere al di fuori di una simulazione al computer", ha affermato Adam Boyle, direttore delle operazioni globali di produzione additiva presso Emerson Automation Solutions.
Mentre gli acquirenti esperti di tecnologia abbracciano la stampa 3D di beni di consumo, le organizzazioni industriali e manifatturiere stanno mettendo a punto tecnologie simili per affrontare le più grandi sfide ingegneristiche e produttive dei clienti.
In Emerson, consideriamo la produzione additiva un gradino avanti nel futuro: un futuro in cui i tecnici possono affrontare i problemi in modi nuovi e entusiasmanti.
Produzione additiva
Che cos'è la produzione additiva? Pensa alla stampa in 3D applicata alle richieste più complesse del mondo industriale. La produzione additiva descrive la tecnologia che costruisce oggetti tridimensionali aggiungendo materiale, strato dopo strato, partendo da un modello digitale. Gli esperti stanno esplorando rapidamente la grande varietà di utilizzi di questa tecnologia in veloce evoluzione. Mentre la stampa in 3D con la plastica sta diventando ormai normalità, la stampa in 3D con leghe metalliche è una nuova frontiera che frantuma i limiti imposti dai processi tradizionali.
La produzione additiva consente agli ingegneri di Emerson di espandere il loro pensiero oltre i limiti dei processi produttivi standard. Offre agli ingegneri una soluzione per progettare e produrre delle soluzioni innovative che vengano incontro a processi ancora più esigenti e rigidi. Inoltre, la produzione additiva accelera significativamente la progettazione, la prototipazione e le fasi di test dei nuovi prodotti e promette di semplificare significativamente la filiera della produzione. Emerson sta registrando una riduzione di circa l'85% del tempo di progettazione e di sviluppo del prodotto ingegnerizzato.
E non sono solo gli ingegneri Emerson a trarre vantaggio dalla produzione additiva. Molti clienti Emerson risolvono problemi specifici in termini di controllo e automazione dei processi. Sia che queste sfide derivino dal fluido di processo che dalle condizioni di processo, la produzione additiva ha migliorato chiaramente la capacità di Emerson di realizzare, convalidare e consegnare soluzioni efficaci per i clienti.
Stampa del futuro in tutto il mondo
"Questa nuova tecnologia apre nuove porte e consente di realizzare innovazioni che prima non potevano prendere vita al di fuori di una simulazione al computer" ha osservato Adam Boyle, direttore delle operazioni di produzione additiva globali in Emerson Automation Solutions. "La produzione additiva consente di trovare rapidamente il design ideale del prodotto. Il nostro team può ora sviluppare e produrre più design contemporaneamente e fare affidamento su test del mondo reale per determinare quale funzionerà meglio. In un settore in cui la sicurezza e le prestazioni sono fondamentali, avere questo livello di precisione è fondamentale".
Attraverso una collaborazione con il Singapore Economic Development Board e la Nanyang Technological University, Emerson ha aperto un nuovo centro di produzione additiva a Singapore dedicato all'accelerazione della produzione additiva come tecnologia di produzione. Questo centro si dedicherà alla produzione di valvole e componenti per l'automazione per le industrie di processo, con velocità e flessibilità maggiori rispetto alla produzione tradizionale.
Boyle e il suo team supervisionano il programma di produzione additiva di Emerson, lanciato più di tre anni fa con l'apertura del nostro centro tecnologico di produzione additiva a Marshalltown, Iowa, USA. I due centri di Marshalltown e Singapore stanno collaborando attivamente su servizi di ricerca, sviluppo e produzione pilota per tutte le attività Emerson nel mondo.
I centri di Emerson continueranno ad esplorare i numerosi vantaggi della produzione additiva, in particolare sulla catena di fornitura. Avere la capacità di realizzare prodotti su richiesta è importante per un settore che spesso si confronta con le sfide della catena di fornitura inerenti alla fornitura di soluzioni ingegnerizzate a basso volume.
"La produzione additiva rappresenta una svolta per il nostro settore e potrebbe colmare l'ultima lacuna della rivoluzione industriale: la capacità di produrre rapidamente componenti a basso volume e ad alta varietà", ha affermato Boyle.
"Le possibilità per questa tecnologia sono infinite e non vediamo l'ora di approfondire e scoprire la prossima grande applicazione per i clienti e i settori in cui operiamo."
Noi di Emerson vediamo un futuro in cui le sfide vengono risolte in modi unici, con elementi stampati in modo da soddisfare esattamente le esigenze dei nostri clienti.