Background
Trasformazione digitale

Trasformazione digitale dell'energia: dall'idea alla realtà

By Bob Yeager

Nel corso degli ultimi quattro decenni, il settore dell'energia si è trasformato oltre ciò che avremmo potuto immaginare. Ora ci troviamo al bivio di un prossimo grande cambiamento.

L'evoluzione non è una novità per il nostro settore: dall'inizio degli anni '80 abbiamo assistito a cambiamenti monumentali - dal lancio di Internet e dalla crescita della tecnologia wireless alla costruzione di reti neurali e allo sviluppo del riconoscimento avanzato dei modelli.

Oggi il settore dell'energia sta vivendo una vera e propria rivoluzione. Ma con questa interruzione arriva il progresso.

Nei prossimi 20 anni assisteremo all'evoluzione del settore dell'energia verso un approccio basato sul software che renderà le operazioni ancora più efficienti e sicure. Con la tecnologia emergente basata sul software, siamo in grado di fare più affidamento sull'accuratezza dei nostri calcoli per aumentare i tempi di funzionamento degli impianti e ridurre gli errori umani.

La tecnologia sta risolvendo anche un problema più grande: aiuta le aziende a catturare la conoscenza tribale fondamentale appresa mediante decenni di prove ed errori. La rivoluzione alimentata dall'IoT in corso consentirà alle aziende leader di formare i team in modo più efficiente utilizzando tali conoscenze, mentre gli impianti di generazione di energia trasformati digitalmente (con la nuova esperienza del dominio) possono aiutare le aziende a garantire che i loro impianti siano ottimizzati per prestazioni ottimali.

La posta in gioco è alta: è essenziale continuare a cambiare per garantire il futuro dell'energia. Eppure non esiste una tabella di marcia per il futuro. Ogni organizzazione ha una definizione diversa di cosa significhi trasformazione digitale. L'installazione di nuovi software o hardware nell'impianto può essere complessa in tutti i settori, ma è particolarmente difficile per quanto riguarda l'energia.

Tuttavia, non deve essere così spaventoso come sembra: entra in gioco il digital twin.

In Emerson abbiamo riscontrato che i clienti hanno la volontà di testare nuovi protocolli e processi per ottimizzare le operazioni e adeguarsi alla trasformazione digitale in atto, ma preferiscono farlo con estrema cautela. Dopo tutto, non vi è alcun margine di errore nell'industria dell'energia.

In risposta, molte aziende hanno iniziato a implementare digital twin, ovvero una simulazione di un impianto sotto tensione che consente di testare gli interventi proposti senza compromettere il sistema di controllo reale. Tuttavia, i test effettuati su questi digital twin, che esistono in ambienti completamente separati dal sistema dell'impianto, sono processi imperfetti e potenzialmente dannosi. Poiché fungono solo da istantanea di un determinato momento, diventano rapidamente imprecisi e obsoleti rispetto al momento in cui vengono creati. Si crea il rischio che possano emergere dei problemi, poiché il sistema live continua a funzionare senza che gli eventuali cambiamenti si riflettano nell'ambiente del digital twin.

Ecco perché ci concentriamo sulla tecnologia dell'"embedded digital twin". Utilizzando la piattaforma integrata di controllo e simulazione, Emerson può collaborare con le aziende per creare una replica digitale esatta dell'impianto che funziona in parallelo con il sistema di controllo reale. Il gemello digitale e l'impianto funzionano quindi come veri gemelli, crescendo insieme, vivendo lo stesso ambiente. In tal modo si eliminano i limiti imposti dal tempo e si possono evitare problemi nelle operazioni sotto tensione.

Grazie a questa tecnologia leader, Emerson e lo stabilimento collaborano per identificare le efficienze operative, migliorare la sicurezza e ridurre la manutenzione non programmata durante il percorso di trasformazione digitale, nella massima sicurezza.

Ogni tecnologia emergente porta con sé nuove promesse di maggiore efficienza. Un embedded digital twin consente di testare in sicurezza queste possibilità, pur garantendo l'integrità di un settore critico che letteralmente alimenta la vita di miliardi di persone. Tecnologie come il digital twin sono già pronte ad aiutare il settore dell'energia ad abbracciare veramente la trasformazione digitale e realizzarne i vantaggi.