Background

Lontano dagli occhi non è lontano dal cuore

 

 

Protezione delle nostre tubazioni

La tecnologia Emerson è fondamentale per aiutare le aziende a prevenire i problemi che prima non riuscivano a individuare e ad affrontare i problemi che si presentano più rapidamente che mai. Ma cosa ancora più importante, consente di prevenire fin dall'inizio le perdite.

Ogni giorno, milioni di chilometri di condotte trasportano idrocarburi, come petrolio greggio o gas naturale, dalla fonte alle raffinerie e infine ai consumatori. Attraversando il paesaggio in gran parte inosservati, gli oleodotti attraversano zone selvagge e tranquille e comunità vivaci, offrendo oggi il metodo di trasporto di idrocarburi più sicuro ed efficiente al mondo.

Con quasi 2,5 milioni di miglia di condotte che attraversano solo gli Stati Uniti, aumentano le preoccupazioni circa l'integrità e la sicurezza di tale rete. Infatti, metà di questi oleodotti ha 50 anni o più. Tuttavia, grazie all'approccio di Emerson alla gestione dell'integrità delle condotte, le opzioni di prevenzione delle perdite non sono mai state così vantaggiose.

Per ottenere un quadro più chiaro di ciò che accade all'interno della conduttura, i dispositivi di rilevamento Emerson sono posizionati per tutta la lunghezza della conduttura per raccogliere costantemente dati. Questi dispositivi intelligenti, insieme a una serie di applicazioni software per la gestione operativa e dell'integrità delle condutture e a strumenti software di analisi basati sul rischio integrati, consentono alle aziende energetiche di monitorare le condizioni che identificano potenziali punti deboli nella conduttura, determinando un impiego mirato di capitale nelle aree ad alto rischio della conduttura.

Ad esempio, la tecnologia all'avanguardia di Emerson è in grado di determinare la corrosione e il tasso di assottigliamento della parete di una tubazione, guadagnando tempo prezioso e fornendo agli ingegneri informazioni in tempo reale sulle azioni di manutenzione preventiva da intraprendere. Nel frattempo, i sistemi di controllo Emerson forniscono soluzioni immediate, come la riduzione della portata per abbassare la pressione della tubazione, diminuendo così le possibilità di incidenti. Questa combinazione di informazioni in tempo reale e software e servizi di supporto alle decisioni migliora l'efficienza operativa, la redditività commerciale e la sicurezza lungo tutto l'oleodotto e il gasdotto.

Rilevamento avanzato di perdite

Nonostante i notevoli progressi della tecnologia delle condotte, nessuna condotta è impeccabile. Quando si tratta di perdite nelle condutture, la differenza tra individuare una perdita in 10 minuti o in 10 ore è la stessa che c'è tra un problema risolvibile rapidamente e un disastro che finisce sui giornali. È una responsabilità che non prendiamo alla leggera.

Nel raro caso in cui si verifichi una perdita, Emerson dispone di una tecnologia avanzata di rilevamento delle perdite, che consente di identificare la perdita e di individuarne la posizione precisa, in modo da poter adottare immediatamente misure correttive per ridurne l'impatto. Sfruttando una varietà di dati, questa tecnologia fornisce una modellazione delle tubazioni transitorie in tempo reale, uno strumento di grande valore per gli operatori di tubazioni di tutto il mondo.

La nostra tecnologia è fondamentale per aiutare le aziende a prevenire i problemi che prima non riuscivano a individuare in anticipo e poi ad affrontare i problemi che si presentano più rapidamente che mai. Ma cosa ancora più importante, consente di prevenire fin dall'inizio le perdite.

Noi di Emerson consideriamo la protezione del nostro ambiente più di un sogno irrealizzabile. Grazie alle nostre innovazioni nella gestione dell'integrità delle condutture, è una realtà globale.