Female security guards working in surveillance room, monitoring cctv and discussing.
Energia

Dinamiche dell'energia = Opportunità senza confini

Di Bob Yeager

L'industria dell'energia globale sta navigando in una trasformazione senza precedenti. Nel contesto della transizione dai combustibili fossili alle fonti di energia rinnovabile, i servizi di pubblica utilità stanno operando per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità, espandendo e ammodernando le infrastrutture al fine di supportare "l'elettrificazione completa" e garantendo al contempo l'erogazione di energia affidabile e conveniente.

L'automazione si propone come un'evidente soluzione per vincere queste sfide, ma sta attraversando una propria transizione. Gli esperti stanno reimmaginando un'architettura di automazione progettata per gestire l'immensa quantità di dati generati e offrire una visione olistica delle operazioni.

Emerson sta portando avanti la sua visione di un'infrastruttura di automazione più dinamica e fluida: Boundless Automation™. L'architettura di automazione di nuova generazione è progettata appositamente per abbattere i silo di dati e liberare i dati. Attraverso un ambiente di elaborazione industriale moderno e a prova di futuro, Boundless Automation sprigionerà la potenza del software per garantire che i settori più essenziali al mondo, come quello energetico, possano sfruttare i propri dati al massimo della loro capacità.

Alcuni degli strumenti chiave che contribuiranno a realizzare la visione di Emerson Boundless Automation sono già in atto. Molti di essi sono disponibili nella prossima versione  Ovation Automation Platform 4.0, che include un'architettura definita dal software che integrerà e fornirà dati preziosi su affidabilità, sicurezza, produzione e sostenibilità in tutta la rete elettrica, dal campo all'azienda, consentendo alle aziende di servizi di ottimizzare le operazioni e di stare al passo con i mercati in continua evoluzione.

Le tecnologie sia esistenti che future della piattaforma di automazione Ovation 4.0 sono progettate con la visione Boundless Automation in mente e consentiranno di soddisfare le mutevoli esigenze di un mercato sempre più complesso per la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione dell'energia.

Un passo verso il limite

Il passaggio a risorse energetiche più distribuite (DER)  sta determinando alcuni dei più grandi cambiamenti nel settore energetico. Queste risorse includono centrali a ciclo combinato, parchi eolici, impianti idroelettrici, pannelli solari, sistemi di accumulo a batteria, microreti e stazioni di ricarica per veicoli elettrici. Le aziende di servizi con questo complesso portafoglio energetico possono fare affidamento sull'ecosistema grid edge di Ovation 4.0 per gestire il flusso di energia bidirezionale in tempo reale e fornire dati distribuiti sull'intera rete.  

Inoltre, i controller di bordo della rete forniscono una visione più granulare della rete attraverso ambienti di elaborazione localizzati ad alta velocità nelle DER, avvicinando in modo sicuro i dati più preziosi agli operatori per migliorare la gestione del carico e della domanda. 

Maggiori capacità remote 

A fronte dei pensionamenti in massa e della carenza di personale disponibile, le aziende dipendono sempre più dalle stazioni operative remote per centralizzare le conoscenze e sfruttare le economie di scala. Le operazioni centralizzate consentono ai servizi di pubblica utilità e alle aziende che producono energia di fare di più con meno risorse, aumentando la flessibilità operativa e tagliando i costi. Ad esempio, gli esperti possono analizzare i dati per determinare gli effetti a lungo termine del funzionamento e del degrado delle apparecchiature, per una singola risorsa o per un'intera flotta, per prevedere e mitigare i guasti molto prima che diventino problemi costosi.  

Il monitoraggio remoto è ancora più importante per chi produce energia da fonti rinnovabili e per i siti di stoccaggio in batterie odierni, che di solito richiedono interventi degli operatori molto limitati e tendono a essere distribuiti su aree molto vaste. I team possono monitorare queste operazioni da un sito centrale, per poi inviare il personale secondo necessità. 

Emerson può contare su decenni di esperienza nel campo della produzione di energia per sviluppare una suite completa di tecnologie avanzate di rilevamento dei pattern e di machine learning per il monitoraggio e il controllo remoti. Il nostro nuovo software analitico e framework di intelligence Ovation sfrutta il software  Mtell® di AspenTech e i motori di apprendimento automatico per apprendere automaticamente le operazioni normali e anomale delle risorse e migliorare continuamente la manutenzione predittiva. 

L'ascesa dell'intelligenza artificiale

Il difficile scenario attuale dell'energia richiede più strategie predittive che reattive, ed è in questo contesto che l'analisi avanzata assume un ruolo fondamentale. L'ambiente informatico moderno e a prova di futuro della piattaforma di automazione Ovation 4.0 consentirà a Emerson di fornire un'intelligenza artificiale generativa trasformativa (GenAI) in grado di estrarre con sicurezza set di dati ampi e complessi e di sfruttare la potenza dell'analisi avanzata per informare le decisioni, potenziare la forza lavoro e ottimizzare le operazioni.

Emerson è entusiasta delle potenzialità della GenAI e della sua capacità di responsabilizzare la forza lavoro del futuro, fondamentali per prendere decisioni più rapide, sicure ed efficaci durante le operazioni. L'intelligenza artificiale è destinata a costituire la base per numerose innovazioni imminenti nel campo dei software industriali, tra cui:

  • Operazioni remote – Nei centri di controllo centralizzati che monitorano più risorse, l'intelligenza artificiale lavorerà in tandem con gli operatori come guardiani autonomi che forniscono indicazioni prescrittive per facilitare l'elaborazione delle informazioni e il supporto alle decisioni.
  • Operazioni affidabili e continue – Gli assistenti GenAI prevederanno i requisiti di manutenzione, aiutando i team operativi a mitigare l'impatto di comuni problemi di affidabilità, come sensori difettosi, usura meccanica, fluttuazioni di temperatura e deviazioni di pressione. Inoltre, la simulazione di digital twin in tempo reale, abbinata a modelli di intelligenza artificiale addestrati su operazioni e manutenzioni storiche specifiche dell'impianto, riconoscerà condizioni anomale per identificare come e perché i processi si discostano dalle operazioni di base.
  • Ottimizzazione della rete – Facilitate dalla manutenzione predittiva assistita dall'intelligenza artificiale, le piattaforme di controllo offriranno una consapevolezza situazionale avanzata per migliorare il processo decisionale degli operatori dalla generazione alla distribuzione dell'energia, con conseguente aumento della stabilità della rete.
  • Sicurezza – Saranno utilizzati modelli di intelligenza artificiale robusti come strumento per migliorare la sicurezza informatica, migliorando il rilevamento delle minacce, l'automazione della risposta, la gestione delle vulnerabilità e i protocolli di sicurezza generali.

Nel contesto attuale, liberare e democratizzare efficacemente i dati in tutte le funzioni è fondamentale per promuovere l’efficienza operativa, migliorare l’affidabilità e la resilienza della rete, raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione e sfruttare le nuove tecnologie come l’intelligenza artificiale. Le opportunità per una migliore gestione dei dati, e gli impatti che questa può offrire, sono infinite.

Ora che il settore si sta orientando verso un futuro digitale, siamo orgogliosi di essere all'avanguardia, incontrando i clienti dove si trovano e creando programmi di modernizzazione che non richiedono eliminazioni e sostituzioni. Ovunque i clienti siano pronti, anche noi siamo pronti ad aiutarli a semplificare la modernizzazione con un percorso di architettura aperta verso sistemi di controllo più efficienti che mettono i dati al servizio del lavoro.