Emerson presenta gli attenuatori per la protezione dei lavoratori dai rumori prodotti durante la lavorazione del gas
L'attenuatore modale WhisperTube è costituito da cavità acustiche di varie dimensioni che circondano un tubo perforato a passaggio pieno. Ogni cavità genera interferenze distruttive su una gamma di frequenze, per garantire una riduzione significativa del rumore su un ampio spettro. Immagine ad alta risoluzione
L'attenuatore modale Fisher WhisperTube garantisce la riduzione del rumore nei servizi con fluidi comprimibili per migliorare la sicurezza dei lavoratori, senza alcun impatto sul flusso di processo
MARSHALLTOWN, Iowa (24 ottobre 2022) – Emerson ha introdotto l'attenuatore modale Fisher™ WhisperTube per applicazioni con gas o vapori rumorosi in un'ampia gamma di settori industriali. L'attenuatore modale è un dispositivo a passaggio totale che offre una soppressione del rumore di 15 decibel per ridurre il rumore all'interno dei tubi prodotto da sorgenti a monte, come valvole di controllo o altri dispositivi. Si installa a valle di questi dispositivi al posto di una sezione di tubo, non genera cadute di pressione aggiuntive e non ha alcun impatto sulla portata del processo.
Gli utenti hanno da tempo segnalato l'esigenza di una soluzione per ridurre il rumore delle tubazioni dei processi, ma finora tutte le soluzioni hanno generato cadute di pressione significative, riduzioni della portata e/o ostruzioni. Ciò ha portato alcuni utenti a installare dispositivi di isolamento acustico sulle sezioni dei tubi per ridurre il rumore, ma questo tipo di soluzione può risultare molto costosa e ingombrante e non ha alcuna efficacia in termini di riduzione del rumore all'interno delle tubazioni. L'attenuatore risolve questi e altri problemi attraverso una soluzione drop-in, migliorando la sicurezza dei lavoratori e la conformità alle normative, riducendo il rischio di danni alle apparecchiature a valle causati dagli elevati livelli di rumore all'interno delle tubazioni.
Le principali applicazioni dell'attenuatore modale includono quelle in cui i flussi di processo a monte vengono modificati da valvole di controllo, valvole di sicurezza, pompe, compressori e altri dispositivi che generano rumore. Molti di questi dispositivi devono essere installati in tubazioni senza restrizioni di flusso a valle. L'attenuatore modale funziona particolarmente bene in queste applicazioni perché non introduce tali restrizioni.
A differenza di altre soluzioni di soppressione del rumore, l'attenuatore modale non introduce ostruzioni nelle tubazioni, quindi può essere utilizzato in applicazioni in cui il particolato è sospeso nei flussi di processo e/o dove è richiesto il pigging per la pulizia e la manutenzione.
I dispositivi WhisperTube sono disponibili in dimensioni da 2" a 12", con flange classificate dall'American Society of Mechanical Engineer (ASME) nelle classi 150, 300 e 600. I valori nominali di pressione corrispondono alle dimensioni nominali delle flange e la temperatura massima è di 700 gradi Fahrenheit.
Per saperne di più visita: Emerson.com/FisherWhisperTube.
Media:
- Contatti: Contatti globali di Emerson con i media
Risorse aggiuntive:
- Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
- Connettiti con Emerson tramite X Facebook LinkedIn YouTube
Informazioni su Emerson
Emerson (NYSE: EMR) è un'azienda globale di tecnologia e software che fornisce soluzioni innovative per le industrie più importanti del mondo. Grazie al portafoglio di prodotti di automazione leader del settore, inclusa la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson aiuta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere il personale, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per ulteriori informazioni, visita Emerson.com.