Il nuovo regolatore di riduzione della pressione di Emerson migliora le prestazioni del sistema di celle a combustibile a idrogeno nei veicoli commerciali
Il regolatore di pressione Emerson migliora le prestazioni del sistema di celle a combustibile a idrogeno nei veicoli commerciali. Immagine ad alta risoluzione
Il regolatore integrato TESCOM HV-3500 garantisce pressione costante e alimentazione continua di idrogeno, ottimizzando l'efficienza del combustibile
FLORHAM PARK, N.J. (29 nov. 2022) — Emerson ha lanciato un regolatore di riduzione della pressione appositamente progettato per l'uso a bordo di veicoli commerciali con celle a combustibile a idrogeno. Il design a tenuta attiva brevettato e a doppio stadio del regolatore integrato TESCOM™ HV-3500 garantisce una pressione costante e un'alimentazione continua di idrogeno alle celle a combustibile in tutte le condizioni di funzionamento del veicolo, come accelerazione, decelerazione, arresto e inattività. La pressione stabile contribuisce a prolungare la durata delle celle a combustibile e ottimizzare il consumo di carburante. La pressione affidabile del carburante garantita dall'HV-3500 consente agli operatori di percorrere distanze maggiori senza fare rifornimento e riduce il rischio di sovrapressione a valle, con conseguenti perdite, sprechi di carburante e possibili emissioni. L'HV-3500 è stato progettato, elaborato e testato in modo indipendente per essere conforme ai requisiti EC79 per i regolatori di pressione utilizzati nei veicoli a idrogeno.
Oltre all'aumento dell'efficienza delle celle a combustibile e all'ottimizzazione dell'efficienza energetica complessiva, la pressione stabile fornita dall'HV-3500 riduce anche la frequenza della manutenzione. Il regolatore fornisce un arresto positivo del combustibile ad alta pressione dell'idrogeno nei veicoli in diverse condizioni stradali e operative, aumentando la durata delle celle a combustibile.
"Per migliorare la sostenibilità ambientale nel settore dei trasporti commerciali, i sistemi di celle a combustibile a idrogeno devono soddisfare con precisione le fluttuazioni della domanda di combustibile e le esigenze di pressione, garantendo al contempo la sicurezza, indipendentemente dalla distanza percorsa", ha affermato Robert Lindquist, direttore marketing globale per le attività di precisione e controllo dei fluidi di Emerson. "Con la valvola vincolata brevettata e il design a tenuta attiva, l'HV-3500 raggiunge nuovi livelli di affidabilità e un'erogazione di pressione costante che aiutano a mantenere i veicoli commerciali alimentati a idrogeno su strada dove sono necessari".
L'HV-3500 aiuta anche i produttori di apparecchiature originali (OEM) ad aumentare la redditività riducendo i tempi e i costi di produzione. Il design a doppio stadio elimina la necessità di raccordi aggiuntivi e semplifica l'installazione, mentre la forma squadrata consente agli OEM di fissare i dispositivi a pannelli e telai esistenti nel sistema delle celle a combustibile. La forma e i fori di montaggio appositamente progettati rendono l'HV-3500 più leggero e più rapido e facile da installare rispetto ad altre tecnologie di regolazione della pressione. Il ridotto tempo di assemblaggio riduce i costi di installazione.
"L'HV-3500 dimostra l'impegno di Emerson nello sviluppo di tecnologie per l'energia rinnovabile che aiutino produttori e utenti finali a superare le sfide che devono affrontare per costruire un mondo più sostenibile", ha dichiarato Zhang Yingchun, engineering manager del settore precisione e controllo dei fluidi di Emerson. "Ecco perché il nostro team di progettazione tecnologica ha preso attentamente in considerazione l'intera durata del sistema di celle a combustibile durante la progettazione. Il design accurato riduce i costi di produzione e installazione per gli OEM e le sue prestazioni avanzate riducono i costi di carburante e manutenzione per gli utenti finali".
L'HV-3500 conforme a EC79 è supportato dall'assistenza locale di Emerson. Mentre alcuni OEM si impegnano per aumentare la produzione e ridurre il time-to-market, il supporto personalizzato offerto da Emerson aiuta gli OEM a portare i propri veicoli su strada rapidamente con operazioni affidabili durante l'intero ciclo di vita del veicolo.
Per ulteriori informazioni, visitare https://discreteautomation.emerson.com/product/tescom-hv-3500.
Media:
- Contatti: Contatti globali di Emerson con i media
Risorse aggiuntive:
- Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
- Connettiti con Emerson su X Facebook LinkedIn YouTube
Informazioni su Emerson
Emerson (NYSE: EMR) è un'azienda globale di tecnologia e software che fornisce soluzioni innovative per i settori essenziali del mondo. Grazie al portafoglio di prodotti di automazione leader del settore, inclusa la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson aiuta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere il personale, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per maggiori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo Emerson.com.