Emerson è stata scelta come partner per l'automazione della più grande stazione di rifornimento di idrogeno per veicoli commerciali del mondo

Fallback image

Stazione di rifornimento di idrogeno di JeonjuPyeonghwa a 300 Kg l'ora. Foto di: KOHYGEN. Immagine ad alta risoluzione

Fallback image

Chung ChenFai, vice presidente e general manager North Asia di Emerson Automation Solutions ha partecipato alla cerimonia per il completamento della costruzione della stazione di rifornimento di idrogeno di JeonjuPyeonghwa. (Chung è raffigurato in seconda fila, settimo da destra). Foto di: KOHYGEN. Immagine ad alta risoluzione

La collaborazione con KOHYGEN contribuirà alla decarbonizzazione del settore dei trasporti e all'espansione dell'infrastruttura globale dei rifornimenti di idrogeno.

SEOUL, Corea del Sud(1 dicembre 2022) – Korea Hydrogen Green Energy Network (KOHYGEN) ha scelto le soluzioni di automazione avanzate dell'azienda tecnologica globale Emerson (NYSE: EMR) per garantire la sicurezza e l'affidabilità della propria pionieristica iniziativa infrastrutturale per l'idrogeno, che ha recentemente portato al completamento della più grande stazione di rifornimento di idrogeno al mondo per veicoli commerciali. Il progetto è un passo importante verso gli obiettivi delle due organizzazioni di riduzione delle emissioni, promozione degli investimenti in idrogeno e accelerazione della transizione verso un'economia globale a zero emissioni.

"Siamo impegnati nella creazione di infrastrutture di rifornimento di idrogeno intelligenti e sicure, sfruttando operazioni integrate basate sull'IT, utilizzando sistemi di ricarica a capacità ed efficienza elevate e, soprattutto, rafforzando gli standard di sicurezza del progetto", ha dichiarato KyungSil Lee, Amministratore delegato di KOHYGEN.

La stazione di rifornimento di idrogeno di JeonjuPyeonghwa è la prima delle 35 stazioni di rifornimento di gas e idrogeno liquido ad alta capacità che KOHYGEN intende costruire in tutta la Corea entro il 2025. La prima stazione ha una capacità di ricarica di 300 chilogrammi all'ora, che può alimentare fino a 15 autobus e camion all'ora, o oltre 100 al giorno – 12 volte di più della capacità media di una stazione di idrogeno. 

Per gettare ulteriormente le basi per una catena di fornitura di idrogeno stabile, Emerson e KOHYGEN stanno collaborando su standard tecnici per future stazioni di rifornimento commerciali ad alta capacità e progetti simili. KOHYGEN prevede di espandere la propria piattaforma di fornitura di idrogeno per servire aerei, navi e altre diverse forme di trasporto alimentate a idrogeno.

"In linea con la strategia di sostenibilità "Greening By" di Emerson, abbiamo avviato una serie di progetti sull'idrogeno a livello globale, applicando le nostre esperienze e tecnologie innovative per espandere in scala il consumo di idrogeno e rendere l'energia rinnovabile una realtà", ha dichiarato Mike Train, Chief Sustainability Officer di Emerson. "La collaborazione con KOHYGEN è un altro passo fondamentale verso la diversificazione del nostro mix energetico globale".

Oltre alla lunga esperienza nel campo della catena del valore dell'idrogeno, Emerson sta fornendo tecnologie di base, come trasmettitori di temperatura, misuratori di portata, trasmettitori di pressione, controllori logici programmabili (PLC) e valvole, per garantire l'elevato livello di prestazioni necessario per lo sviluppo di un modello di rifornimento dell'idrogeno commercialmente valido, che possa espandere il mercato coreano dell'idrogeno e fungere da modello per altri Paesi.

KOHYGEN è una società per scopi speciali detenuta congiuntamente da nove leader del settore energetico: Korea District Heating Corporation, Hyundai Motors, GS Caltex, S-Oil, Hyundai Oilbank, SK Energy, SK Gas, E1 e Air Liquide Korea.

Per ulteriori informazioni sul ruolo di Emerson nello sviluppo di soluzioni lungo tutta la catena del valore dell'idrogeno, visitare https://www.emerson.com/hydrogen-value-chain.

Media::

Risorse aggiuntive:


Informazioni su Emerson
Emerson (NYSE: EMR) è un'azienda globale di tecnologia e software che fornisce soluzioni innovative per i settori essenziali del mondo. Grazie al portafoglio di prodotti di automazione leader del settore, inclusa la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson aiuta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere il personale, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per maggiori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo Emerson.com.