Emerson presenta una Nuova Saldatrice per Metalli a Ultrasuoni per la Saldatura di Batterie, Conduttori e Terminazioni di Cavi di grandi dimensioni
La saldatrice a ultrasuoni per metalli Branson GMX-HP di Emerson combina una maggiore potenza di saldatura con una maggiore forza di carico per la saldatura ripetibile di conduttori, barre di distribuzione e batterie di grandi dimensioni, con la flessibilità di un design modulare che semplifica l'installazione, l'automazione e i cambi di produzione. Immagine ad alta risoluzione
Branson GMX-HP offre maggiori potenza e forza di carico per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei produttori globali di veicoli elettrici
BROOKFIELD, Conn. (11 gennaio 2023) - La nuova saldatrice per metalli a ultrasuoni Branson™ GMX-HP di Emerson combina una maggiore potenza con una maggiore forza di carico, essenziali per le saldature più grandi necessarie per i veicoli elettrici, le batterie e i sistemi di accumulo di energia, con un design modulare dell'apparecchiatura e caratteristiche che semplificano l'installazione e l'automazione per i costruttori e i produttori di macchine.
La nuova saldatrice GMX-HP è caratterizzata da una maggiore potenza di saldatura, garantita da un alimentatore ad alta capacità da 8 kW e 20 kHz. La potenza di saldatura viene trasmessa attraverso un attuatore a pressione diretta, dotato di doppie guide lineari a cuscinetto, sensori di distanza di precisione e un grilletto di pressione dinamica che offrono una maggiore deportanza con l'elevata stabilità necessaria per una qualità di saldatura ripetibile.
Queste caratteristiche rendono la saldatrice GMX-HP una scelta eccellente per la saldatura a ultrasuoni di conduttori, terminazioni e barre di distribuzione di diametro maggiore, essenziali per una maggiore capacità di trasporto di energia o per l'incollaggio di pile più spesse di film di anodo/catodo utilizzati nelle batterie ad alta densità di potenza o nei sistemi di accumulo di energia.
La saldatrice GMX-HP è inoltre pensata per garantire flessibilità e produttività ottimali, dalla progettazione dell'automazione fino alla produzione a lungo termine. Ingegneri di produzione, esperti di automazione e costruttori di macchine apprezzeranno la flessibilità del design modulare della saldatrice, che consente il montaggio su base, a portale posteriore o superiore per semplificare la configurazione, l'installazione e il funzionamento dei sistemi di saldatura automatizzati multimacchina.
I responsabili e gli operatori della produzione noteranno un nuovo attuatore modulare a sgancio rapido che consente di sostituire in modo rapido ma preciso le "corna" di saldatura o interi "stack" di saldatura per soddisfare le diverse esigenze di produzione.
"I produttori sono alla ricerca di modi migliori per costruire batterie più potenti e sistemi di accumulo di energia per qualsiasi cosa, dai veicoli elettrici ai sistemi di energia rinnovabile. La saldatrice GMX-HP consente agli utenti di scalare i progetti senza sacrificare affidabilità o coerenza", ha affermato Alex Yeung, Global Product Manager per la saldatura dei metalli di Emerson.
Integrati nell'alimentazione di saldatura, i controlli digitali programmabili della saldatrice possono gestire il processo di saldatura in più modalità: tempo, energia, potenza di picco e distanza. Queste versatili modalità di saldatura garantiscono l'ulteriore precisione necessaria per mantenere un controllo rigoroso del processo di saldatura, indipendentemente dalle variazioni occasionali della qualità delle superfici o della pulizia del pezzo. I responsabili di produzione e qualità possono monitorare la produzione, la qualità e la resa delle saldature con l'ausilio dell'intera gamma di funzionalità di raccolta e memorizzazione dei dati di saldatura disponibili nell'alimentatore della saldatrice GMX-HP.
Media::
- Contatti: Contatti globali di Emerson con i media
Risorse aggiuntive:
- Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
- Connettiti con Emerson su X Facebook LinkedIn YouTube
Informazioni su Emerson
Emerson (NYSE: EMR) è un'azienda globale di tecnologia e software che fornisce soluzioni innovative per i settori essenziali del mondo. Grazie al portafoglio di prodotti di automazione leader del settore, inclusa la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson aiuta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere il personale, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per maggiori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo Emerson.com.