Notizie in breve: valvole di blocco Emerson Serie BM6X certificate per l'uso in applicazioni su idrogeno

Bureau Veritas ha certificato le valvole per l'uso con fino al 100% di idrogeno a pressioni fino a 100 bar

HOUSTON (13 febbraio 2023) — Oggi Emerson ha annunciato che l'approvazione da parte di Bureau Veritas Italia delle valvole di blocco Serie BM6X per l'uso in applicazioni con fino al 100% di idrogeno e pressioni fino a 100 bar è stata completata a dicembre 2022. La certificazione è stata ottenuta grazie all'impegno di Emerson e Bureau Veritas Italia per garantire la disponibilità di prodotti idonei per l'uso nelle nuove infrastrutture per l'idrogeno. La certificazione concessa alle valvole di blocco Serie BM6X Emerson conferma la verifica dell'idoneità del materiale, sulla base di test di tenuta interni ed esterni eseguiti presso l'impianto di produzione Emerson di Castel Maggiore, Bologna, Italia.

Emerson sta lavorando con i suoi clienti per sviluppare un ecosistema basato sull'idrogeno, partendo dalla ricerca e dall'innovazione e potenziando la produzione e il trasporto. Questi sforzi sono un obiettivo importante della strategia sull'idrogeno dell'Unione Europea, adottata nel 2020, e di sforzi simili in altri paesi e regioni in tutto il mondo. La certificazione di componenti chiave, come le valvole d blocco Serie BM6X di Emerson, è un gradino fondamentale per questo tipo di progetti.

"La procedura di Bureau Veritas, relativa al rilascio dell'omologazione per attuatori e valvole alimentati a idrogeno, definisce il processo di audit per il rilascio, il mantenimento e il rinnovo della certificazione per attuatori e valvole utilizzati con idrogeno o miscele di idrogeno", afferma Giuseppe Signoretta, Hydrogen Technical Manager, Bureau Veritas. 

"Questa procedura supporta la certificazione di prodotti pronti per essere utilizzati nel campo dell'idrogeno e fornisce uno strumento adatto per l'implementazione concreta dei piani europei per l'indipendenza energetica e la riduzione delle emissioni di CO2. La collaborazione tra Emerson e Bureau Veritas dimostra un impegno concreto per offrire prodotti adatti e sicuri per le reti di distribuzione di gas naturale”, aggiunge Signoretta.

"Per garantire la qualità, la sicurezza e la conformità dei prodotti, Emerson sta collaborando con l'agenzia di collaudo e certificazione Bureau Veritas Italia e ha sviluppato procedure interne per valutare l'idoneità dei prodotti a essere utilizzati in applicazioni per le infrastrutture del gas", ha affermato Oscar Bressan, Standardization e Product Engineer del team Pressure Management Research and Development di Emerson.

"Le procedure di Emerson descrivono i requisiti, i test e i metodi di ispezione per materiali metallici e non metallici, nonché le guarnizioni interne ed esterne necessarie per utilizzare prodotti di controllo della pressione a contatto con gas naturale e idrogeno miscelato o idrogeno puro. Dopo la prima certificazione ottenuta per le valvole di blocco Serie BM6X, Emerson continuerà a certificare altre apparecchiature utilizzate nelle infrastrutture per l'idrogeno per garantire sostenibilità e affidabilità per questo mercato in rapida evoluzione”, conclude Bressan.

Le valvole di blocco Serie BM6X di Emerson hanno molteplici applicazioni nelle reti di trasporto del gas, nelle stazioni di regolazione e nelle infrastrutture di uso finale. Ad esempio, le società di trasporto e distribuzione di gas naturale possono immettere idrogeno nelle loro reti di distribuzione, riducendo le emissioni quando la miscela di idrogeno e gas naturale viene bruciata nelle case per cucinare, riscaldare e per altri usi. Gli utenti finali industriali possono ridurre le emissioni utilizzando una miscela di idrogeno e gas naturale come combustibile per le turbine utilizzate per la produzione di energia.

Per ulteriori informazioni sulle iniziative di Emerson per la sostenibilità e l'idrogeno, visitare il sito https://www.emerson.com/en/corporate/expertise/roadmap-to-industrial-sustainability. Ulteriori dettagli sulle metodologie di ricerca e test richieste per le applicazioni sull'idrogeno sono disponibili a questo link:Decarbonization in Natural Gas Applications

Media::

Risorse aggiuntive:


Informazioni su Emerson
Emerson (NYSE: EMR) è un'azienda globale di tecnologia e software che fornisce soluzioni innovative per i settori essenziali del mondo. Grazie al portafoglio di prodotti di automazione leader del settore, inclusa la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson aiuta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere il personale, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per maggiori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo Emerson.com.