Il software di Emerson aiuta Intermountain Power Agency a fornire energia senza emissioni di carbonio

Fallback image

Il software Ovation™ e le tecnologie di automazione di Emerson forniranno controllo e monitoraggio affidabili e sicuri alla centrale elettrica IPP Renewed di Intermountain Power Agency, per trasformare il progetto di energia a carbone in via di dismissione in una struttura innovativa in grado di offrire prestazioni affidabili nella produzione di energia pulita. Foto di: Intermountain Power Agency. Immagine ad alta risoluzione

Questa iniziativa di trasformazione crea un hub di energia pulita per gli Stati Uniti occidentali, estendendo le basi digitali per la produzione di idrogeno verde, lo stoccaggio e la generazione di energia.

PITTSBURGH (14 febbraio 2023) – Emerson (NYSE: EMR), leader globale di tecnologia e soluzioni software, è stata selezionata per automatizzare le operazioni della centrale elettrica IPP Renewed di Intermountain Power Agency, un hub di energia regionale che usa fonti di energia rinnovabili. Le competenze di Emerson nel settore energetico e l’esperienza nella produzione di idrogeno come fornitore di automazione per l’adiacente Advanced Clean Energy Storage Hub, sviluppato congiuntamente da Mitsubishi Power e Magnum Development, aiuteranno l’Intermountain Power Agency ad aumentare la sicurezza, ridurre i costi e semplificare la manutenzione per l'intero ciclo di vita del suo IPP Renewed, con sede nello Utah.

IPP Renewed trasforma il progetto energetico di Intermountain basato sul carbone ormai in dismissione in una innovativa soluzione di energia pulita che risponde sia alla crescente domanda del mercato dell'energia di una rapida decarbonizzazione che alle problematiche delle normative inerenti. La vicinanza all'Advanced Clean Energy Storage Hub di Mitsubishi posiziona perfettamente l'impianto per sfruttare l'idrogeno verde immagazzinato per fornire energia su richiesta senza servirsi di carbone a sei degli Stati Uniti occidentali. L'idrogeno verde prodotto utilizzando energia rinnovabile durante i picchi di produzione sarà immagazzinato nelle sale sotterranee dell'hub per essere utilizzato dalle turbine a idrogeno di IPP Renewed per generare elettricità per il consumo standard e durante i picchi.

“Trovare modi innovativi per il dispacciamento dell'energia rinnovabile è essenziale per soddisfare il fabbisogno di elettricità del paese e le aspirazioni net zero" ha dichiarato Cameron Cowan, General Manager di Intermountain Power Agency. “La nostra partnership con Emerson, che offre know-how e provata esperienza nel settore delle energie rinnovabili e nell'automazione per progetti complessi, ci aiuterà nella costruzione di una struttura ottimizzata in modo digitale per fornire elettricità affidabile, senza emissioni di carbonio per i decenni a venire.”
L'impianto IPP Renewed da 840 MW utilizzerà il 30% di idrogeno e il 70% di gas naturale in fase di avvio, per passare quindi al 100% di idrogeno entro il 2045. Il software Ovation™ e le tecnologie di automazione e le soluzioni di sicurezza informatica di Emerson consentiranno un’integrazione più semplice e una migliore visibilità dei processi di produzione, stoccaggio e generazione di idrogeno verde, nonché un controllo e un monitoraggio affidabili e sicuri delle operazioni di bilanciamento dell’impianto di IPP Renewed. 

“Gestire con successo la domanda e l’offerta di energia rinnovabile sarà un elemento chiave di differenziazione per gli impianti di generazione di energia che competono in un futuro energetico a basse emissioni di carbonio”, ha dichiarato Bob Yeager, President del settore Power and Water di Emerson. "Intermountain Power Agency sta reimmaginando la generazione dell'energia attraverso il dimensionamento di tecnologie emergenti essenziali e l'utilizzo di software e soluzioni di automazione innovativi per contribuire a soddisfare in modo affidabile e sicuro la domanda dei consumatori, creando un modello per tutte le organizzazioni nel mercato della generazione di energia.”

Emerson aiuterà Intermountain Power Agency a implementare una piattaforma Ovation integrata end-to-end, dalla produzione e stoccaggio di idrogeno verde presso l'Advanced Clean Energy Hub di Mitsubishi, alla produzione di elettricità senza emissioni di carbonio presso l'impianto di IPP Renewed. L'impianto utilizzerà anche soluzioni digitali, come la simulazione di nuova generazione dell'intero impianto sviluppata da Emerson e Mitsubishi Power, per ottimizzare le prestazioni e l'affidabilità, consentire strategie di manutenzione predittive e basate sull'intelligenza artificiale, automatizzare il processo decisionale operativo e supportare la messa in opera e la formazione.

Media::

Risorse aggiuntive:


Informazioni su Emerson
Emerson (NYSE: EMR) è un'azienda globale di tecnologia e software che fornisce soluzioni innovative per i settori essenziali del mondo. Grazie al portafoglio di prodotti di automazione leader del settore, inclusa la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson aiuta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere il personale, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per maggiori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo Emerson.com.