Il nuovo controllore digitale per valvole di Emerson è il primo a offrire l'Edge Computing integrato per semplificare i flussi di lavoro e ottimizzare le prestazioni

Fisher™ FIELDVUE™ DVC7K - Digital Valve Controller

Fisher™ FIELDVUE™ DVC7K è il controllore per valvole più performante e affidabile del settore e il primo a offrire prognostica integrata. Immagine ad alta risoluzione

Fisher FIELDVUE DVC7K offre la tecnologia "Advice at the Device", con analisi in tempo reale per la diagnostica dello stato delle valvole e le azioni correttive da intraprendere.

MARSHALLTOWN, Iowa (10 ottobre 2023) - Emerson ha annunciato il lancio del controllore per valvole digitale Fisher™ FIELDVUE™ DVC7K, un nuovo dispositivo che si avvantaggia di 30 anni di innovazione comprovata sul campo. Il controllore DVC7K è dotato della tecnologia Advice at the Device™ con elaborazione e analisi integrate che convertono in locale i dati grezzi in informazioni di utilità pratica con funzionalità Bluetooth®, direttamente all'interno del dispositivo. Questo significa che il personale addetto alla manutenzione può ricevere i dati su telefono, tablet o computer in modalità wireless, senza essere necessariamente presente nella sala controllo dell'impianto. La nuova tecnologia dei controllori per valvole migliora le prestazioni, l'affidabilità e i tempi di attività delle valvole on-off e di controllo e, di conseguenza, di un intero impianto o struttura di produzione in un'ampia gamma di applicazioni industriali, fornendo le informazioni necessarie per creare processi di lavorazione più semplici. 


I controllori per valvole digitali sono disponibili come accessori per le valvole di controllo e on-off per offrire analisi in locale dei dati della valvola, comunicazioni digitali con i sistemi host e altre funzioni. Queste funzioni migliorano i tempi di funzionamento dell'impianto avvisando il personale in caso di problemi, riducono i costi di manutenzione fornendo tutte le informazioni necessarie per una manutenzione proattiva anziché reattiva e riducono i tempi di risoluzione dei problemi rilevati, consigliando le azioni correttive necessarie. Ad esempio, una valvola di controllo può reagire lentamente ai comandi di azionamento, comportamento che è spesso un segnale precoce di problemi imminenti. Il DVC7K rileva questo tipo di condizione, avvisa il personale e fornisce consigli per risolvere il problema.

Il DVC7K interpreta i dati e crea un piano d'azione ottimizzato, combinando tecnologia brevettata, algoritmi basati sull'esperienza e analisi costanti in tempo reale con una connettività flessibile e un'integrazione semplificata. Il controllore utilizza un edge computing potente, in tempo reale e integrato per analizzare i problemi e produrre informazioni di utilità pratica, garantendo una consapevolezza in tempo reale dello stato della valvola grazie all'analisi in locale dei dati mediante la diagnostica integrata. Se l'analisi rivela un problema, viene creato un avviso visualizzabile in locale o in remoto, con le informazioni necessarie per creare processi di lavoro semplificati che consentono di risparmiare tempo e denaro. Tutti gli avvisi includono le azioni consigliate per risolvere il problema, una nuova funzionalità per i controllori digitali delle valvole e unica nel settore. 

In precedenza, i dati del controllore digitale delle valvole dovevano essere inviati a un sistema host per essere elaborati e preparati per la visualizzazione, tuttavia, grazie all'intelligenza di questo sistema, i dati sono ora accessibili senza richiedere l'accesso al software host. Tutte le informazioni possono essere visualizzate dall'interfaccia utente locale del DVC7K, nelle vicinanze tramite la tecnologia wireless Bluetooth® sicura di Emerson o in remoto dopo essere state trasmesse tramite una rete digitale cablata a un host, come un sistema di controllo distribuito o di gestione delle risorse. 

L'interfaccia utente locale fornisce indicazioni immediate sullo stato delle valvole tramite LED e gli utenti possono eseguire il drill-down dalla schermata iniziale dell'interfaccia per trovare ulteriori informazioni. Emerson Secure Bluetooth consente l'accesso a uno o più controllori per valvole digitali da una distanza massima di 9 metri e da qualsiasi dispositivo che supporti Bluetooth, come uno smartphone o un tablet. Sia che le informazioni vengano visualizzate localmente, nelle vicinanze o in remoto, il personale dell'impianto può utilizzarle per comunicare lo stato delle valvole. 

Con la maggiore connettività remota e la diagnostica locale Advice at the Device, aumenta la flessibilità, fornendo le informazioni necessarie per decisioni veloci e azioni rapide per affrontare i problemi che si presentano. Il DVC7K può essere richiesto con tutti i nuovi acquisti di valvole e si può installare in un secondo momento sulla maggior parte delle valvole esistenti, in entrambi i casi con una messa in opera rapida e semplice tramite l'interfaccia utente locale. Con oltre tre milioni di unità FIELDVUE vendute e dieci miliardi di ore di funzionamento sul campo, l'affidabilità e le prestazioni a lungo termine sono comprovate dall'uso, un requisito fondamentale poiché le valvole Fisher e le altre valvole Emerson sono spesso utilizzate in applicazioni fondamentali dell'industria di processo.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito
Emerson.com/FisherDVC7K.

Media::

Risorse aggiuntive:


Informazioni su Emerson
Emerson (NYSE: EMR) è un'azienda globale di tecnologia e software che fornisce soluzioni innovative per i settori essenziali del mondo. Grazie al portafoglio di prodotti di automazione leader del settore, inclusa la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson aiuta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere il personale, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per maggiori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo Emerson.com.