La nuova tecnologia del trim delle valvole Emerson migliora la riduzione del rumore e l'efficienza della portata

Whisper Trim Technology

Le nuove soluzioni si basano sulla produzione additiva per offrire la combinazione più efficiente di riduzione del rumore e di portata. Immagine ad alta risoluzione

La soluzione Fisher Whisper Trim si basa sulla produzione additiva per implementare progetti di ottimizzazione dei processi, garantendo il 20% in più di capacità della valvola con 10 decibel in meno di rumore

MARSHALLTOWN, Iowa (1 novembre 2023) - Emerson ha annunciato la sua nuova Fisher™ Whisper™ Trim Technology per l'impiego in valvole rotative e a globo, ampliando l'attuale portafoglio di soluzioni per la riduzione della rumorosità Whisper di Emerson. Questa nuova generazione della tecnologia Fisher Whisper Trim risolve i problemi di rumorosità utilizzando la produzione additiva e altre tecniche avanzate per creare design di trim con maggiori capacità.

La rumorosità delle valvole di controllo è spesso un problema nelle applicazioni industriali. Il rumore è causato dalle sensibili cadute di pressione nella valvola, che generano velocità elevate del fluido che si sposta lungo i passaggi stretti del corpo della valvola. Il rumore aerodinamico dipende in larga misura dalla velocità del gas, quindi le applicazioni a portata elevata e con cadute di pressione sensibili tendono a raggiungere rapidamente alti livelli di rumorosità. Questo tipo di rumore può danneggiare l'udito e, con il passare del tempo, può distruggere tubi, apparecchiature sensibili, connessioni delle tubazioni vicine e componenti delle valvole.

Le valvole rotative sono in genere meno costose delle valvole a globo, ma sono intrinsecamente soggette a livelli di rumorosità più elevati a causa della configurazione del trim. È difficile incorporare una riduzione del rumore sensibile nel trim a causa dello spazio limitato disponibile e di altri fattori, quindi le valvole rotative di solito non vengono utilizzate in applicazioni a rumorosità elevata.

Il nuovo modello della tecnologia Fisher Whisper Trim rotativo risolve questo problema, grazie alla produzione additiva utilizzata per garantire una riduzione del livello sonoro fino a 20 decibel ponderati A (dBA), un miglioramento di 10 dBA rispetto alle soluzioni prodotte in precedenza. Questi livelli di riduzione del rumore si raggiungono senza perdere le elevate capacità di portata tipiche delle valvole rotative e la soluzione consente di risparmiare sui costi rispetto alle alternative con valvole a globo.

Oggi è disponibile un'ampia gamma di trim a bassa rumorosità per le valvole a globo, ciascuno dei quali utilizza configurazioni progressivamente più complesse per produrre maggiori riduzioni della rumorosità. In genere, quanto più complesso è il tipo di trim, tanto maggiori sono riduzione del rumore e costo e tanto minore è la capacità di portata. Se sono necessarie portate elevate, quando si utilizzano i tradizionali trim a bassa rumorosità si rende necessario un corpo valvola molto più grande.

La nuova tecnologia Fisher Whisper Trim a globo risolve questo problema utilizzando la produzione additiva per creare design di trim con una maggiore capacità di portata. Le valvole a globo che utilizzano questa tecnologia hanno una capacità di portata maggiore del 20% rispetto ai trim tradizionali, pur offrendo una riduzione del rumore fino a 30 dBA. Questo consente di utilizzare valvole più piccole nelle applicazioni in cui in precedenza erano necessarie valvole di dimensioni maggiori, con un risparmio di spazio e costi.

Ciascuna di queste soluzioni offre una riduzione del rumore significativa senza gli inconvenienti dei design tradizionali, offrendo agli utenti finali più scelte per risolvere i problemi di rumorosità delle valvole.

Per saperne di più, visitare Emerson.com/ e Emerson.com/Whisperglobe.

Media::

Risorse aggiuntive:


Informazioni su Emerson
Emerson (NYSE: EMR) è un'azienda globale di tecnologia e software che fornisce soluzioni innovative per i settori essenziali del mondo. Grazie al portafoglio di prodotti di automazione leader del settore, inclusa la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson aiuta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere il personale, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per maggiori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo Emerson.com.