Emerson firma un accordo per fornire tecnologie integrate di mobilità dell'idrogeno a H2 Hauler

Emerson’s Mike Train and H2 Hauler’s Tyson Cooney sign collaboration agreement.

Boris Gabin, vicepresidente di Emerson per Australia e Nuova Zelanda (a sinistra), firma un accordo con Tyson Cooney, CEO di H2 Hauler, per fornire tecnologie di mobilità dell'idrogeno a H2 Hauler. Immagine ad alta risoluzione

Le tecnologie di Emerson consentono la gestione sicura ed efficiente delle operazioni dei terminali di idrogeno e il monitoraggio remoto della rete di distribuzione di H2 Hauler

TOOWOOMBA, Queensland, Australia (11 marzo 2024) –  H2 Hauler, un'azienda australiana che progetta, produce e certifica apparecchiature di stoccaggio e distribuzione per l'idrogeno compresso, ha scelto Emerson, azienda leader globale per tecnologia e software (NYSE: EMR), come partner tecnologico per la fornitura di un sistema integrato e consolidato per la gestione dell’idrogeno nella mobilità.

L'idrogeno a basse emissioni ha le potenzialità per accelerare la transizione energetica, con più di 40 paesi che hanno annunciato strategie nazionali basate sull'idrogeno fino a oggi. Per realizzare questa visione su larga scala saranno necessarie tecnologie e infrastrutture per trasportare e immagazzinare in modo sicuro e affidabile l'idrogeno ad alta pressione, dai siti di produzione agli impianti industriali, ai generatori di energia o alle stazioni di rifornimento. 

Selezionata per il suo portafoglio completo di automazione, le soluzioni di mobilità e l'esperienza nell'idrogeno, Emerson automatizzerà completamente i sistemi di carico e il sistema di monitoraggio di H2 Hauler, gestirà la misura fiscale e monitorerà gli asset dei tubi del rimorchio per consentire un trasporto sicuro e sostenibile dell'idrogeno.

"Con l'espansione delle nostre operazioni nel trasporto su strada e nella produzione di stoccaggio a idrogeno, siamo fiduciosi che le collaudate tecnologie di automazione e il software di Emerson supporteranno non solo lo stoccaggio e la distribuzione sicuri, ma anche le vitali capacità di gestione e audit della catena di custodia per dimostrare l'impatto di questo settore emergente", ha affermato Tyson Cooney, CEO di H2 Hauler. 

Per ottimizzare gli skid di erogazione di idrogeno e le unità di bordo del rimorchio di H2 Hauler, le solide soluzioni di Emerson includono il controllore DeltaV™ PK, sistemi antincendio e del gas, valvole, attuatori e regolatori. Inoltre, Emerson fornirà una piattaforma dati sicura e basata su cloud per visualizzare e controllare da remoto le apparecchiature, consentendo la creazione di dati in tempo reale per prestazioni operative ottimali. 

"Con l'accelerazione della domanda di idrogeno nelle applicazioni di trasporto pesante, abbiamo bisogno di sistemi per trasportare l'idrogeno in modo sicuro, affidabile ed efficiente dal luogo di produzione a quello in cui è necessario", ha affermato Mike Train, Chief Sustainability Officer di Emerson. "Siamo entusiasti di poter offrire le nostre tecnologie per la mobilità dell'idrogeno a H2 Hauler, che sta facendo passi da gigante nel supporto dell'infrastruttura mobile per l'idrogeno dell'Australia".

Emerson offre tecnologie comprovate ed esperienza per l'intera catena di valore dell'idrogeno. Emerson collabora con una serie di clienti per l'idrogeno, inclusi BayoTech che sta costruendo unità modulari per distribuire l'idrogeno ai clienti, Toyota Australia che ha sviluppato un impianto di livello commerciale per la produzione, lo stoccaggio e il rifornimento di idrogeno e KOHYGEN che sta realizzando una rete di stazioni di rifornimento ad alta capacità di idrogeno gassoso o liquido nell'intera Corea del Sud.

Media:

Risorse aggiuntive:


Informazioni su Emerson
Emerson (NYSE: EMR) è un'azienda globale di tecnologia e software che fornisce soluzioni innovative per i settori essenziali del mondo. Grazie al portafoglio di prodotti di automazione leader del settore, inclusa la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson aiuta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere il personale, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per maggiori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo Emerson.com.