Emerson aiuta un'azienda del settore dell'estrazione di petrolio e gas a soddisfare gli standard di emissione con le nuove valvole di scarico elettriche

ASCO™ Series 223 solenoid pilot-operated valve

La Serie 223 ASCO™ comprende elettrovalvole servoassistite progettate per applicazioni ad alta pressione. La robusta valvola in acciaio inossidabile ha un'esclusiva struttura a pistone costruita per resistere a pressioni elevate fino a 100 bar. Immagine ad alta risoluzione

ASCO™  zero-emissions electric dump valve

Le valvole di scarico elettriche a emissioni zero ASCO™ sono dotate di un azionamento elettrico a bassissima potenza, che elimina la necessità di sfiatare il gas del pozzo nelle applicazioni a monte. Inoltre, a differenza delle valvole di scarico tradizionali, sono progettate per evitare del tutto le emissioni fuggitive poiché non sono dotate di baderna della valvola. Immagine ad alta risoluzione

Laramie Energy ha implementato le valvole di scarico elettriche a emissioni zero di ASCO per garantire la conformità alle normative statali, ridurre la manutenzione e aumentare la produttività

FLORHAM PARK, N.J. (21 gennaio 2025) - Emerson ha di recente instaurato una partnership con Laramie Energy per aiutare il produttore di petrolio e gas con sede in Colorado a conformarsi alle normative sulle emissioni sia statali che federali. Utilizzando le valvole di scarico elettriche ASCO™ a zero emissioni, l'unica soluzione di questo tipo completamente elettrica per separatori, scrubber e unità di compressione, Emerson ha aiutato Laramie Energy a raggiungere la conformità, eliminando sia le emissioni per sfiato che quelle fuggitive dalla fase di scarico dei liquidi del processo di separazione.

Le valvole di scarico convenzionali sono spesso pilotate dal gas del pozzo, che può scaricarsi in atmosfera a causa di emissioni fuggitive e sfiati Alcuni Stati degli USA, tra cui il Colorado, hanno regolamenti sulle emissioni che prevedono sanzioni per la mancata conformità, mentre l'Environmental Protection Agency (EPA) ha stabilito un costo per le emissioni di metano che superano le soglie specificate.

Se vengono rilevate emissioni fuggitive, l'EPA richiede ai produttori di petrolio e gas di fornire i propri dati sui gas a effetto serra e di condurre test, sondaggi e riparazioni. Le aziende che non rispettano il regolamento incorrono in multe salate e devono sopportare tempi di inattività per il ristabilimento della conformità.

Le valvole di scarico elettriche a emissioni zero di ASCO utilizzano un'attuazione elettrica a bassissima potenza, che elimina la necessità di sfiatare il gas del pozzo nelle applicazioni a monte. Inoltre, a differenza delle tradizionali valvole di scarico, sono progettate per evitare del tutto le emissioni da fuggitive poiché non sono dotate di baderna della valvola.

Grazie alla precisione del controllo, le valvole di scarico elettriche ASCO si attivano in 50-75 millisecondi, laddove le valvole convenzionali impiegano alcuni secondi, eliminando così qualsiasi possibilità di dispersione da blowby dei gas. Queste caratteristiche hanno aiutato Laramie Energy a gestire meglio la pressione statica dei serbatoi, garantendo un aumento della produzione di gas naturale. Le valvole utilizzano 1,2 watt (W) di energia, rispetto ai convenzionali kit di aggiornamento elettrici che utilizzano 96 W, riducendo l'utilizzo di energia da parte della valvola del 98,75%.

"Anche se progettate inizialmente per i pozzi di estrazione legacy, queste valvole di scarico completamente elettriche possono aiutare le aziende di produzione di petrolio e gas a raggiungere la conformità, evitare oneri burocratici e soddisfare i nuovi standard sia presso i siti di produzione di recente perforazione che presso quelli già esistenti", ha dichiarato Michael Land, responsabile dello sviluppo delle vendite per il business Discrete Automation di Emerson. "La nostra soluzione offre un'alternativa conveniente e priva di manutenzione per garantire la conformità rispetto ad altre soluzioni come i kit di aggiornamento per aria, azoto ed elettricità".

Laramie Energy si dedica allo sviluppo di riserve di petrolio e gas non convenzionali nella regione delle Montagne Rocciose, gestendo circa 1.500 pozzi. L'azienda ha installato le valvole di scarico elettriche ASCO sui pozzi di recente trivellazione durante l'aggiornamento dei pozzi già esistenti con la soluzione. Oltre a garantire la conformità, queste valvole hanno offerto altri vantaggi, come una minore manutenzione e una maggiore efficienza.

Per leggere il caso di studio completo, visitare Caso di studio Laramie Energy. Per ulteriori informazioni sulle valvole di scarico a solenoide ASCO completamente elettriche, visitare il sito https://discreteautomation.emerson.com/industries/oil-gas/upstream-dump-valves.

Media:

Risorse aggiuntive:


Informazioni su Emerson
Emerson (NYSE: EMR) è un'azienda globale di tecnologia e software che fornisce soluzioni innovative per i settori essenziali del mondo. Grazie al portafoglio di prodotti di automazione leader del settore, inclusa la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson aiuta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere il personale, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per maggiori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo Emerson.com.