Emerson migliora e amplia scalabilità, flessibilità, campo ed efficienza dell'infrastruttura di rete wireless

Fallback image

Con l'ultima versione del firmware, ora il gateway wireless Emerson 1410S supporta fino a 500 dispositivi per antenna, migliorando capacità e prestazioni della rete. Immagine ad alta risoluzione

Fallback image

Le antenne intelligenti Emerson 781S con nuova connessione alla morsettiera e antenna remota offrono maggiore flessibilità, campo e affidabilità della rete anche nelle installazioni WirelessHART® più complesse. Immagine ad alta risoluzione

Le nuove funzionalità del portafoglio Dual WirelessHART ottimizzano la connettività, offrendo una capacità doppia rispetto ai modelli precedenti con un campo wireless ampliato

SHAKOPEE, Minn. (28 aprile 2025) - Emerson, leader globale nel campo della tecnologia industriale, ha annunciato oggi l'aggiornamento dei propri gateway wireless Emerson 1410S, insieme all'antenna intelligente 781S di nuovo design . Questi miglioramenti consentono un'installazione e un funzionamento più efficienti, riducono al minimo l'infrastruttura di rete necessaria e garantiscono l'affidabilità.

L'adattatore dell'antenna remota consente agli utenti di raggiungere intensità del segnale ineguagliabili con la compatibilità dell'antenna remota ad alto guadagno, fino a ridurre in modo significativo il numero di hop e ripetitori necessari anche per le reti WirelessHART® più complesse. L'antenna 781S ordinata con l'antenna remota ad alto guadagno opzionale offre tutto il necessario per l'installazione di una rete WirelessHART dalle caratteristiche avanzate o l'aggiornamento di una rete WirelessHART già esistente. Infine, l'adattatore dell'antenna remota semplifica i percorsi di aggiornamento dai sistemi di antenna remota legacy alle tecnologie più moderne dei gateway wireless 1410S e delle antenne intelligenti 781S di Emerson.

La combinazione di un aumento della capacità dei dispositivi e di un ampliamento del campo offerta dai dispositivi WirelessHART permette di monitorare e gestire in modo efficace interi siti, indipendentemente da dimensioni e layout. La copertura del sito ora si può ottenere con un'infrastruttura di gateway molto ridotta, con implementazioni di WirelessHART più snelle e meno dispendiose. Garantendo la copertura dalla rete mesh anche per le aree più remote o difficili da raggiungere di un sito, i miglioramenti apportati facilitano il monitoraggio continuo e la connettività in tempo reale sfruttando al contempo i vantaggi di WirelessHART, come velocità di aggiornamento rapide e lunga durata delle batterie. 

Aggiorna i sistemi legacy con 1410S e 781S per approfittare di questi nuovi miglioramenti con un semplice processo di backup e ripristino. Questo assicura una migrazione senza problemi delle impostazioni di sistema, comprese le connessioni di rete e host, per la migliore infrastruttura WirelessHART attualmente disponibile.

"Questi miglioramenti sono una risposta alla domanda del mercato, che richiede quantità di dati e scalabilità sempre maggiori sulle reti wireless industriali", ha affermato Jimmy Ji, Instrument Connectivity Product Manager per il business Measurement Solutions di Emerson. "L'integrazione di queste tecnologie consente di realizzare risparmi consistenti sui costi infrastrutturali delle reti WirelessHART e di promuovere la visione Boundless Automation di Emerson, con elaborazioni intelligenti dei dati di campo ed Edge".  

I miglioramenti apportati al firmware potenziano le funzionalità del gateway wireless Emerson 1410S, consentendo la connessione di un massimo di 500 dispositivi per rete utilizzando un'antenna intelligente 781S, rispetto al limite precedente di 200 dispositivi. Grazie all'integrazione della tecnologia Dual WirelessHART, un singolo gateway 1410S ora è in grado di connettere un massimo di 1.000 dispositivi, ampliando in modo significativo la capacità di connettività. I gateway 1410S esistenti possono trarre vantaggio da questi miglioramenti aggiornando al firmware più recente e acquisendo l'upgrade di rete ad alta capacità. 

Il nuovo design dell'antenna intelligente 781S prevede una morsettiera integrata e nuove opzioni per l'adattatore dell'antenna remota, offrendo personalizzazioni flessibili dei cavi per soddisfare le esigenze applicative e migliorare le prestazioni dell'antenna. La nuova morsettiera integrata dell'antenna 781S consente una facile installazione utilizzando tipo e lunghezza dei cavi necessari per l'installazione. Questi aggiornamenti sono un'eccellente dimostrazione dei design dei prodotti Emerson, pensati per soddisfare le esigenze del mercato wireless industriale in continua evoluzione.

Per saperne di più, visita  Emerson.com/Wireless1410S. 

Media:

Risorse aggiuntive:


Informazioni su Emerson
Emerson (NYSE: EMR) è un'azienda globale di tecnologia e software che fornisce soluzioni innovative per i settori essenziali del mondo. Grazie al portafoglio di prodotti di automazione leader del settore, inclusa la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson aiuta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere il personale, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per maggiori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo Emerson.com.