Emerson garantirà l'automazione del progetto di Thacker Pass di Lithium Americas
Lithium Americas Corp. ha avviato la costruzione del progetto Thacker Pass nel nord del Nevada. L'automazione di Emerson aiuterà a sviluppare gli impianti di estrazione e lavorazione di Thacker Pass per consentire la fornitura negli Stati Uniti di litio, una materia prima di importanza critica per le batterie che alimentano i veicoli elettrici, per lo stoccaggio di energia rinnovabile e per i data center. Crediti: Litio Americas Corp. Immagine ad alta risoluzione
Lithium Americas concentra i suoi sfrorzi sullo sviluppo responsabile di Thacker Pass per la produzione. Situato nella Contea di Humboldt, nel Nord Nevada, Thacker Pass ospita le risorse e riserve di litio misurate più grandi al mondo. Immagine ad alta risoluzione
Automazione avanzata presso il più grande deposito di litio misurato al mondo per accelerare il futuro dell'energia pulita negli Stati Uniti
ST. LOUIS (11 novembre 2025) - Emerson (NYSE: EMR) ha annunciato oggi di essere stata scelta da Lithium Americas Corp. per fornire il proprio portafoglio di automazione e servizi tecnici esperti per il progetto di Thacker Pass nel Nord Nevada. L'automazione di Emerson aiuterà a sviluppare gli impianti di estrazione e lavorazione di Thacker Pass per consentire la fornitura negli Stati Uniti di litio, una materia prima di importanza critica per le batterie che alimentano i veicoli elettrici, per lo stoccaggio di energia rinnovabile e per i data center.
A fronte dell'aumento dei consumatori che guidano i veicoli elettrici e utilizzano l'energia rinnovabile, è prevista una crescita quintuplicata da oggi al 2040 della domanda di litio, spesso chiamato "oro bianco" per il suo ruolo nell'energia pulita. Con gli Stati Uniti classificati come terzi a livello globale nelle risorse conosciute di litio, progetti come Thacker Pass sono essenziali per la sicurezza energetica e la creazione di posti di lavoro.
Emerson offre decenni di esperienza e innovazione nel settore minerario a Lithium Americas grazie al suo portafoglio completo di automazione, a un approccio efficiente all'esecuzione del progetto e al supporto tecnologico locale per aiutare Thacker Pass a operare in modo sicuro, efficiente e affidabile.
"La collaborazione con Emerson ci aiuterà a raggiungere il nostro scopo di produrre litio in modo sicuro e sostenibile a Thacker Pass", ha dichiarato Jonathan Evans, President e CEO di Lithium Americas. "Le tecnologie di automazione di Emerson ci aiuteranno a consentire al Nord America di ridurre la dipendenza da minerali di importanza critica provenienti dall'estero e promuovere valore per i nostri stakeholder."
Thacker Pass è la risorsa di litio (misurata e indicata) e la riserva (comprovata e probabile) più grande al mondo. La Fase 1 di Thacker prevede una produzione che arrivi a 40.000 tonnellate di carbonato di litio di qualità necessaria per le batterie all'anno, abbastanza da supportare la produzione di batterie per un massimo di 800.000 veicoli elettrici annualmente.
"Thacker Pass è un progetto chiave per l'elettrificazione del Nord America", ha dichiarato Ram Krishnan, Chief Operating Officer di Emerson. "Il nostro obiettivo è aiutare Lithium Americas ad avviare le attività in modo sicuro e a operare in modo affidabile, alimentando il nuovo capitolo dell'innovazione americana."
L'architettura di automazione integrata di Emerson include strumentazione intelligente per la misurazione sul campo, hardware e software di controllo di processo, valvole di controllo finale e di isolamento e tecnologie che garantiscono l'affidabilità per ottimizzare la produzione, migliorare la sicurezza dei lavoratori, ridurre i tempi di inattività e ridurre al minimo l'impatto ambientale. Il suo ambito di modernizzazione valorizza inoltre l'efficienza del capitale e abbassa il costo totale di possesso del progetto.
Caltrol, Impact Partner di Emerson nella regione, supporterà il progetto con un centro locale per la riparazione e l'assistenza di valvole e strumenti in grado di fornire assistenza e manutenzione da parte di esperti, garantendo risposta rapida, standard ingegneristici coerenti e supporto di emergenza.
La costruzione è già in corso, grazie alla collaborazione di Emerson e di Lithium Americas per preparare il sito per la messa in opera.
Media:
- Contatti: Contatti globali di Emerson con i media
Risorse aggiuntive:
- Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
- Connettiti con Emerson su X Facebook LinkedIn YouTube
Informazioni su Emerson
Emerson (NYSE: EMR) è un leader globale nel campo dell'automazione che offre soluzioni per le sfide tecnologiche più complesse. Emerson, con sede centrale a St. Louis, Missouri, sta progettando il futuro autonomo, consentendo ai clienti di ottimizzare le operazioni e accelerare l'innovazione. Per maggiori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo Emerson.com.