Il nuovo trasmettitore di temperatura di Emerson garantisce accuratezza, stabilità, copertura diagnostica e facilità d'uso eccezionali

Fallback image

Il trasmettitore di temperatura Rosemount™ 3144S migliora la facilità d'uso grazie alla configurazione plug-and-play, a un grande display retroilluminato e alla connettività wireless Bluetooth®. Immagine ad alta risoluzione

Il trasmettitore di temperatura Rosemount 3144S offre un'accuratezza di 0,05 gradi Celsius, una stabilità di 20 anni, diagnostica avanzata e maggiore facilità d'uso grazie alla nuova tecnologia ReadyConnect per operazioni efficienti e sicure.

SHAKOPEE, Minnesota (19 agosto 2025) - Oggi Emerson ha annunciato il rilascio del trasmettitore di temperatura Rosemount™ 3144S, una nuova soluzione di misura industriale con la flessibilità necessaria per affrontare le sfide poste dalle misure della temperatura più complesse, con maggiori efficienza, sicurezza e redditività.

Oggi tecnici e manager si aspettano che la tecnologia di misura della temperatura sia estremamente accurata e affidabile. Le istanze di un punto di misurazione con prestazioni irregolari o addirittura non riuscite possono avere un impatto notevole sulla produttività. Una maggiore facilità d'uso è fondamentale con il passaggio alla nuova forza lavoro del settore dei processi e con la riduzione complessiva del numero di addetti.

Il trasmettitore di temperatura Rosemount 3144S risolve questi problemi con un'accuratezza di 0,05 gradi Celsius (0,09 Fahrenheit), caratteristica necessaria per i processi che richiedono le massime prestazioni in termini di misura. È disponibile con un'opzione specifica di stabilità di 20 anni e una garanzia limitata di 20 anni, per offrire la certezza di acquistare una delle soluzioni più affidabili sul mercato.

La nuova tecnologia ReadyConnect™ di Emerson garantisce la massima facilità d'uso, con la configurazione plug-and-play del sensore alla sola pressione di un pulsante, eliminando la necessità di immettere manualmente i dati del sensore e i coefficienti di Callendar-Van Dusen, risparmiando tempo per la configurazione e messa in opera.

"Il trasmettitore di temperatura Rosemount 3144S è perfetto per un'ampia gamma di applicazioni in una gamma altrettanto vasta di settori. È quindi una scelta versatile per molti tipi diversi di esigenze di misura della temperatura", ha dichiarato Ryan Leino, Senior Product Manager del business Measurement Solutions di Emerson.

Un'interfaccia operatore con un menu semplificato e basato sulle attività, oltre a una struttura di navigazione comune tra strumenti host e di configurazione, ne garantisce l'ulteriore facilità d'uso. Per aumentare ulteriormente la produttività, i pulsanti di assistenza rapida offrono un accesso locale alle attività di messa in opera e manutenzione di base, come la visualizzazione della configurazione corrente, l'esecuzione di un collaudo del circuito e la rotazione del display. La tecnologia wireless Bluetooth® offre un accesso remoto al dispositivo da distanze fino a 15 metri, per una maggiore produttività, affidabilità e sicurezza.

Per risolvere i problemi correlati ai pozzetti termometrici, il trasmettitore di temperatura Rosemount 3144S amplia notevolmente la copertura applicativa della tecnologia Rosemount X-well™, la soluzione di misura non intrusiva di Emerson, che ora è in grado di misurare fino a 650 °C (1.202 °F).

Grazie alla diagnostica dell'integrità del circuito e alla protezione della misura RTD, il trasmettitore offre una copertura diagnostica completa dal sensore di temperatura fino alla sala controllo, con diagnostica dello stato del sensore, funzionalità di doppio ingresso e monitoraggio continuo del circuito elettrico, per acquisire informazioni in tempo reale su ciascun punto di misura.

La funzione di Loop Integrity (integrità del circuito) esegue il monitoraggio continuo dell'intero circuito elettrico per rilevare potenziali guasti prima che si verifichino, mentre la protezione di misura RTD consente di passare senza problemi da una configurazione di ingresso del sensore a 4 fili a una a 3 fili quando uno dei quattro fili del sensore si rompe, si corrode o si allenta in qualsiasi punto dall'elemento del sensore fino alle connessioni dei terminali del trasmettitore.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.Emerson.com/Rosemount3144S.

Il marchio e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc.

Media:

Risorse aggiuntive:


Informazioni su Emerson
Emerson (NYSE: EMR) è un'azienda globale di tecnologia e software che fornisce soluzioni innovative per i settori essenziali del mondo. Grazie al portafoglio di prodotti di automazione leader del settore, inclusa la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson aiuta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere il personale, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per maggiori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo Emerson.com.