L'analizzatore di ossigeno di Emerson garantisce facilità d'uso per l'ottimizzazione dei sistemi di combustione
L'analizzatore di ossigeno in situ Rosemount™ CX2100 di Emerson con configurazione remota e diffusori in ceramica semplifica gli interventi di manutenzione e riduce il costo totale di gestione. Immagine ad alta risoluzione

Rosemount CX2100 In Situ Oxygen Analyzer
L'analizzatore di ossigeno in situ Rosemount™ CX2100 è progettato per ottimizzare le attività di manutenzione e assistenza.
L'analizzatore di ossigeno in situ Rosemount CX2100 con configurazione remota e diffusore opzionale semplifica gli interventi di manutenzione e riduce i costi di gestione
SHAKOPEE, Minnesota (25 settembre 2025) - Oggi Emerson ha annunciato il nuovo analizzatore di ossigeno in situ Rosemount™ CX2100, progettato per acquisire informazioni fondamentali, necessarie per l'ottimizzazione dei processi di combustione e la soddisfazione degli standard sulle emissioni, tagliando al contempo i costi per l'energia e migliorando la sicurezza. Questi tipi di analizzatori sono molto diffusi in una varietà di settori, compresi energia e servizi, chimica e petrolchimica, pasta di cellulosa, petrolio e raffinazione, metalli ed estrazione mineraria e altri ancora.
Gli analizzatori di ossigeno per i processi di combustione tradizionali tendono a essere difficili da installare, mettere in servizio e gestire, rendendo complessa l'ottimizzazione dei processi di combustione. Il CX2100, al contrario, è facile da installare e offre un'ampia gamma di accessori per l'installazione in diverse condizioni di processo, quali ad esempio le applicazioni a temperature elevate, con presenza di particolato e ad alto contenuto di zolfo. Il trasmettitore si può essere montare fino a 91 metri (300 piedi) di distanza dalla sonda, per semplificare ulteriormente l'installazione, caratteristica particolarmente importante anche per la sicurezza del personale.
La messa in opera del CX2100 viene ulteriormente semplificata dalla funzione di configurazione e messa in opera guidata dell'interfaccia operatore locale, con supporto per sette lingue. L'interfaccia è dotata di pulsanti touch capacitivi, viene fornita con un'ampia gamma di opzioni di personalizzazione ed è alloggiata in una robusta custodia metallica per la protezione dell'elettronica interna. La configurazione guidata si può eseguire anche tramite un host remoto, ad esempio un sistema di controllo o di gestione degli asset.
La manutenzione è semplificata dalla funzionalità di connessione/disconnessione rapida della sonda, che velocizza le sostituzioni eliminando la necessità di un ricablaggio. I diffusori in ceramica o Hastelloy garantiscono una lunga durata e proteggono la sonda dalla degradazione in condizioni di temperatura elevata. I diffusori sono inoltre sostituibili in campo.
Le funzionalità di autocalibrazione e di controllo dell'autocalibrazione rilevano con regolarità l'accuratezza dell'analizzatore, per aiutare i tecnici a liberare tempo per attività di maggior valore e per migliorare le condizioni di sicurezza verificando che l'analizzatore rientri nei limiti di calibrazione. La sicurezza è ulteriormente garantita dall'interblocco di sicurezza della fiamma, che disattiva automaticamente il riscaldatore della sonda non appena viene rilevato uno spegnimento della fiamma.
Ulteriori informazioni sono disponibili su: Emerson.com/RosemountCX2100.
Media:
- Contatti: Contatti globali di Emerson con i media
Risorse aggiuntive:
- Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
- Connettiti con Emerson su X Facebook LinkedIn YouTube
Informazioni su Emerson
Emerson (NYSE: EMR) è un'azienda globale di tecnologia e software che fornisce soluzioni innovative per i settori essenziali del mondo. Grazie al portafoglio di prodotti di automazione leader del settore, inclusa la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson aiuta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere il personale, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per maggiori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo Emerson.com.