Emerson aggiunge il rilevamento dei gas combustibili al sensore wireless Core per una maggiore sicurezza nelle aree difficili da raggiungere

Fallback image

Il rilevatore di gas wireless Rosemount™ 928 di Emerson ora include il rilevamento di gas combustibili per il monitoraggio della percentuale del Limite Inferiore di Esplosività (%LEL) tramite la piattaforma WirelessHART, estendendo la copertura anche alle aree di difficile accesso Immagine ad alta risoluzione

Rosemount 928 ora supporta il monitoraggio della percentuale del Limite Inferiore di Esplosività (LEL) tramite WirelessHART, offrendo una maggiore visibilità dei rischi senza la necessità di cablaggi aggiuntivi per alimentazione o segnale

SHAKOPEE, Minnesota (15 giugno 2026) - Emerson ha ampliato le capacità del monitor dei gas wireless Rosemount™ 928 con l'aggiunta del rilevamento dei gas combustibili, consentendo il monitoraggio del limite inferiore di esplosività percentuale (%LEL) sulla piattaforma WirelessHART® sicura. L'aggiornamento aiuta gli utenti a monitorare i pericoli posti dai gas combustibili in luoghi remoti o difficili da cablare, senza la necessità di costosi cavi per l'alimentazione o la trasmissione del segnale.

"L'aggiunta del rilevamento dei gas combustibili al Rosemount 928 offre ai clienti la maggiore flessibilità imposta dall'evoluzione dei requisiti di sicurezza", ha affermato Dave Ruhland, Global Flame and Gas Product Manager Measurement Instrumentation di Emerson. "Le strutture possono estendere la propria strategia di rilevamento wireless dei gas includendo i pericoli dei gas combustibili sulle piattaforme WirelessHART esistenti, semplificando l'installazione e supportando un monitoraggio affidabile nelle aree più difficili da raggiungere all'interno delle strutture".

Il dispositivo Rosemount 928 aggiornato supporta misurazioni dallo 0% al 100% LEL, offrendo agli utenti un avviso tempestivo e una visibilità completa sui pericoli posti dai gas combustibili, aiutando a rilevare i rischi più rapidamente e a rispondere in modo più efficace all'aggravarsi delle condizioni.

La tecnologia di rilevamento dei gas combustibili è inoltre progettata per contribuire a ridurre la manutenzione nel corso del tempo. Poiché non è basato su elementi di consumo, come le microsfere catalitiche, che possono degradarsi con l'esposizione ripetuta ai gas, il sensore può supportare intervalli di manutenzione più lunghi e ridurre la necessità di frequenti ricalibrazioni.

La comunicazione WirelessHART sicura trasmette dati sui gas combustibili in tempo reale, consentendo l'implementazione senza cablaggio aggiuntivo per l'alimentazione o il segnale in aree difficili da raggiungere. L'aggiornamento del sensore si pone l'obiettivo di integrare i programmi esistenti per il rilevamento dei gas, aiutando i team ad aggiungere punti di monitoraggio in luoghi che potrebbero essere logisticamente poco pratici o troppo costosi da cablare. 

Ulteriori informazioni sono disponibili su: Emerson.com/Rosemount928.

Media:

Risorse aggiuntive: 


Informazioni su Emerson
Emerson (NYSE: EMR) è un leader globale nel campo dell'automazione che offre soluzioni per le sfide tecnologiche più complesse. Emerson, con sede centrale a St. Louis, Missouri, sta progettando il futuro autonomo, consentendo ai clienti di ottimizzare le operazioni e accelerare l'innovazione. Per maggiori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo Emerson.com.