Emerson introduce un analizzatore di gas ibrido continuo per migliorare la conformità normativa e il controllo delle emissioni

Rosemount™ QX1000 Continuous Gas Analyzer

L'analizzatore di gas continuo Rosemount™ QX1000 di Emerson è ideale per l'uso in sistemi per il monitoraggio continuo delle emissioni grazie alle sue esclusive tecnologie di rilevamento ibride. Immagine ad alta risoluzione

video-media
Rosemount QX1000 Continuous Gas Analyzer for Gas Analysis & CEMS

L'analizzatore di gas continuo Rosemount™ QX1000 offre un'analisi precisa e continua dei gas multicomponente per CEMS, purezza del gas, controllo dei processi e altro ancora utilizzando una tecnologia ibrida laser e paramagnetica. Collegamento al video

Il Rosemount QX1000 è il primo analizzatore al mondo che combina metodi di rilevamento laser e paramagnetici, offrendo una tecnologia flessibile per una vasta gamma di applicazioni

SHAKOPEE, Minn. (11 febbraio 2026) - Oggi Emerson ha annunciato il lancio del suo analizzatore di gas continuo Rosemount™ QX1000, ideale per l'uso in sistemi di monitoraggio delle emissioni in continuo (CEMS), ma anche idoneo per molti altri tipi di applicazioni. Il QX1000 utilizza il rilevamento paramagnetico per l'O₂ e la spettroscopia di assorbimento diretto con Quantum Cascade Laser per tutti gli altri gas, al fine di soddisfare i rigorosi requisiti prestazionali. L’integrazione di tecnologie diverse, insieme a un’architettura modulare, offre una soluzione flessibile e unificata, adattabile alle esigenze delle varie applicazioni Il design robusto dell'analizzatore QX1000, con requisiti di manutenzione minimi, riduce inoltre i costi del ciclo di vita e i tempi di fermo.

Il modello QX1000 utilizza la tecnologia a freddo/secco, con un sistema di condizionamento dei campioni che trasporta il gas estratto dal processo all'analizzatore attraverso un refrigeratore termoelettrico, per ridurre la temperatura a circa 4 gradi Celsius (39 Fahrenheit) in modo che la maggior parte dell'umidità condensi e venga eliminata. Gli utenti possono facilmente integrare l'analizzatore QX1000 nell'infrastruttura esistente di un impianto oppure utilizzarlo come parte di una soluzione di sistema integrata Emerson, con l'inclusione del sistema di condizionamento dei campioni.

"Uno dei principali fattori che differenziano l'analizzatore QX1000 è l'integrazione in un singolo dispositivo di più tecnologie avanzate, che crea la soluzione più adatta per ogni esigenza di misura", ha affermato Beth Livingstone, Global Product Manager Process Gas di Emerson. "Il modello QX1000 non è solo il primo del suo genere, ma segna anche l'inizio di una nuova gamma di analizzatori progettati per stabilire gli standard futuri per l'analisi dei gas".

Le misure rilevate dal QX1000 sono ideali per le applicazioni CEMS, grazie all'elevata selettività e precisione dell'analizzatore. I sistemi CEMS sono obbligatori nella maggior parte dei siti dotati di ciminiere che emettono gas in atmosfera e sono ampiamente utilizzati nei settori chimico, petrolifero e del gas, dell'energia, della cellulosa e della carta, della raffinazione, dell'acqua/acque reflue e in altri settori.

Utilizzando l'elevata selettività intrinseca della misurazione laser, questo nuovo analizzatore garantisce un monitoraggio preciso dei flussi di gas complessi, fornendo al contempo dati costanti e in tempo reale. Subito pronto all'uso, supporta la misurazione dei principali gas regolamentati, come CO, CO₂, O₂, NO, NO₂ e SO₂, con diverse configurazioni che in genere offrono il rilevamento da uno a quattro gas. Disponibile anche la misura di altri gas, come CH₄ e N₂O.

Progettato pensando all'affidabilità, l'analizzatore QX1000 elimina le parti mobili soggette a guasti e sostituzioni frequenti, riducendo al minimo la manutenzione e il costo totale di gestione. La tecnologia a basso consumo impiegata è fondamentale per il mercato CEMS, dove i costi operativi correnti possono rappresentare un ostacolo. La riduzione dei tempi di fermo del sistema e delle esigenze di manutenzione consente agli utenti finali di evitare le costose sanzioni associate alla disattivazione dei sistemi, garantendo la continua conformità ai requisiti normativi.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.Emerson.com/RosemountQX1000.

Media:

Risorse aggiuntive: 


Informazioni su Emerson
Emerson (NYSE: EMR) è un leader globale nel campo dell'automazione che offre soluzioni per le sfide tecnologiche più complesse. Emerson, con sede centrale a St. Louis, Missouri, sta progettando il futuro autonomo, consentendo ai clienti di ottimizzare le operazioni e accelerare l'innovazione. Per maggiori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo Emerson.com.