Il software Emerson supporta le operazioni per la più grande implementazione di un sistema di stoccaggio di energia a batteria in India
Il progetto di energia rinnovabile da 30 GW di Adani Green Energy Limited a Khavda, Gujarat, India. Foto per gentile concessione di Adani Green Energy. Immagine ad alta risoluzione
Il software Ovation Green fornisce un framework digitale per ottimizzare la produzione, mantenere la stabilità della rete e garantire un'erogazione di energia pulita affidabile e costante
- Il software Ovation™ Green SCADA di Emerson supporta le operazioni presso la più grande implementazione al mondo di stoccaggio a batteria in un'unica sede al di fuori della Cina da parte di Adani Green Energy (AGEL).
- La piattaforma di automazione Ovation consente il monitoraggio e il controllo in tempo reale del sistema BESS da 3,55 GWh di AGEL per ottimizzare la produzione e mantenere la stabilità della rete.
- Il software Emerson integra milioni di punti dati in un'unica piattaforma per ottimizzare prestazioni, affidabilità e utilizzo degl asset.
- Il software Ovation 4.0 supporta un'implementazione rapida e su larga scala dell'energia pulita con un sistema di controllo adattabile collaudato su scala di gigawatt.
KHAVDA, India (21 luglio 2026) – Emerson, leader globale nel campo dell'automazione, ha annunciato oggi che il suo software per il controllo di supervisione e acquisizione dati (SCADA) Ovation™ Green supporta Il sistema di stoccaggio di energia a batteria (BESS) da 3,55 gigawattora (GWh) di Adani Green Energy Limited a Khavda, Gujarat, India, il più grande impianto di stoccaggio a batteria in un'unica sede al mondo al di fuori della Cina. Sviluppato da AGEL come parte del suo ecosistema integrato di energia rinnovabile, Il progetto BESS è tra quelli realizzati più rapidamente a livello globale.
Adani Green Energy Limited è la più grande azienda indiana di energia rinnovabile con oltre 20 gigawatt (GW) di capacità operativa di energia rinnovabile. L'azienda mira a raggiungere 50 GW entro il 2030 e prevede di aggiungere più di 10 GWh di stoccaggio a batteria nell'anno finanziario 2027, ridimensionando il suo portafoglio di stoccaggio a batteria a 50 GWh nei prossimi cinque anni per rafforzare la resilienza della rete e accelerare l'integrazione delle energie rinnovabili.
Il software SCADA e di controllo Ovation, una piccola ma fondamentale parte di un progetto su larga scala, combina un controllo potente con una vasta gamma di dati dell'impianto in un unico sistema integrato e scalabile. L'integrazione perfetta offre agli operatori un accesso intuitivo alle informazioni necessarie per ottimizzare la produzione, mantenere la stabilità della rete, migliorare l'utilizzo degli asset e l'eccellenza operativa e garantire un funzionamento sicuro.
Adani Green Energy ha scelto Emerson come partner di automazione per questo progetto storico, implementando lo SCADA Ovation Green e la versione del software Ovation 4.0 con controllori OCR3000. Il sistema gestisce milioni di punti dati tra sistemi di conversione di potenza, sistemi di gestione delle batterie, quadri ad alta tensione e unità terminali remote di rete, garantendo integrazione perfetta, conformità alla rete e affidabilità operativa. La maggior parte della capacità del progetto BESS da 3,55 GWh di AGEL è controllata dalla piattaforma Ovation di Emerson.
"Emerson è orgogliosa di far parte del percorso verso l'energia pulita dell'India con Adani Green Energy", ha affermato Anil Bhatia, vicepresidente e amministratore delegato di Emerson per l'India. "La nostra piattaforma di automazione Ovation è da tempo considerata affidabile per il controllo mission-critical nel settore energetico indiano. Con questa implementazione di successo su scala gigawatt, il software Ovation ha dimostrato di essere la piattaforma giusta per qualsiasi tipo di generazione di energia, dagli impianti termici tradizionali allo stoccaggio rinnovabile su larga scala".
Il progetto BESS AGEL da 3,55 GWh a Khavda, Gujarat (India) è stato consegnato in soli 10 mesi dall'inizio della costruzione in loco, stabilendo un punto di riferimento globale per velocità e scala nello stoccaggio dell'energia su scala industriale. Combinando un controllo potente con enormi quantità di dati dell'impianto in un unico sistema integrato e scalabile, la piattaforma Ovation di Emerson consente di ottimizzare la produzione, mantenere la stabilità della rete e garantire l'erogazione affidabile e costante di energia pulita.
Media:
- Contatti: Contatti globali di Emerson con i media
Risorse aggiuntive:
- Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
- Visita la pagina del software industriale di Emerson su LinkedIn
- Visita la pagina della piattaforma di automazione Ovation di Emerson su LinkedIn
- Connettiti con Emerson tramite X Facebook LinkedIn YouTube
Informazioni su Emerson
Emerson (NYSE: EMR) è un leader globale nel campo dell'automazione che offre soluzioni per le sfide tecnologiche più complesse. Emerson, con sede centrale a St. Louis, Missouri, contribuisce a dare forma al futuro delle operazioni autonome, aiutando i clienti di ottimizzare le operazioni e accelerare l'innovazione. Per maggiori informazioni, visitare il sito Emerson.com.