Il nuovo analizzatore di gas di Emerson è il primo dispositivo ibrido al mondo certificato per aree pericolose
L'analizzatore continuo di gas Rosemount™ QX1400 di Emerson è dotato di tecnologie esclusive per il rilevamento ibrido e di certificazioni per l'uso in aree pericolose. Immagine ad alta risoluzione

Rosemount QX1400 Continuous Gas Analyzer for Hazardous Areas
Progettato per le aree pericolose, l'analizzatore continuo di gas Rosemount™ QX1400 offre un'analisi costante e multicomponente dei gas per il monitoraggio della qualità del gas naturale e delle emissioni con tecnologia ibrida laser e paramagnetica. Collegamento al video
Il Rosemount QX1400 offre misure multicomponente in un unico analizzatore per il monitoraggio continuo di emissioni, qualità del gas naturale e altre applicazioni regolamentate mission-critical
SHAKOPEE, Minnesota (1° ottobre 2026) – Oggi Emerson ha annunciato il rilascio del suo analizzatore continuo di gas Rosemount™ QX1400 per il monitoraggio della qualità del gas naturale, il sistema di monitoraggio delle emissioni in continuo (CEMS) e altre applicazioni complesse. Il Rosemount QX1400 utilizza le stesse tecnologie di misura ibride basate su laser e paramagnetiche dell'analizzatore continuo di gas Rosemount QX1000, ma è dotato di certificazioni che ne consentono l'uso in aree pericolose. Per l'Europa, alcune di queste certificazioni sono ATEX II 2G Ex d IIB H2 T4 e R.O.W: IECEx Ex db IIB+H2 T4 Gb. La certificazione per il Nord America è prevista entro la fine del 2026 per la Classe 1, Divisione 2, Gruppi B, C, D, T4.
Il QX1400 utilizza il rilevamento paramagnetico per l'O₂ e la spettroscopia di assorbimento diretto con laser a cascata quantica per tutti gli altri gas, al fine di soddisfare i rigorosi requisiti di prestazionali. Il rilevamento di O₂ è particolarmente importante nel caso del GNL, la cattura e lo stoccaggio sotterraneo del carbonio (CCUS), la purezza dell'etilene, la purezza dell'idrogeno e molte altre applicazioni chimiche e petrolchimiche. Queste sono applicazioni che spesso prevedono la creazione di molte aree pericolose. L’integrazione di tecnologie diverse, insieme a un’architettura modulare, offre una soluzione flessibile e unificata, adattabile alle esigenze delle varie applicazioni. Il design robusto dell'analizzatore QX1400, con requisiti di manutenzione minimi, riduce inoltre i costi del ciclo di vita e i tempi di fermo.
Le certificazioni sopra specificate consentono di installare il Rosemount QX1400 in determinate aree pericolose senza la necessità di misure di protezione, come l'installazione in custodie a prova di esplosione o dotate di spurgo. Questa funzionalità riduce costi e complessità di progettazione e installazione, per ottimizzare i tempi di funzionamento e migliorare la sicurezza. In alcune applicazioni, può essere installato più prossimo al punto di campionamento per ridurre i costi e fornire misure più accurate. Le applicazioni che richiedono frequenti analisi dei gas in aree pericolose includono CEMS, impianti di gas naturale liquefatto (GNL), impianti chimici e petrolchimici e molti altri.
"Le applicazioni di analisi dei gas non devono costringere gli utenti a scegliere tra la tecnologia di misura di cui necessitano e l'installazione in aree pericolose del proprio sito. Il Rosemount QX1400 unisce tecnologie complementari in un'unica piattaforma certificata, per semplificare la progettazione dei sistemi e fornire al contempo le misure necessarie per applicazioni critiche relative a emissioni, qualità e purezza”, ha affermato la dott.ssa Beth Livingstone, responsabile globale di prodotto per i gas di processo presso il business Measurement Instrumentation di Emerson.
Utilizzando l'elevata selettività intrinseca della misura laser, questo nuovo analizzatore garantisce un monitoraggio preciso dei flussi di gas complessi, fornendo al contempo dati costanti e in tempo reale. Subito pronto all'uso, supporta la misura dei principali gas regolamentati, come CO, CO₂, O₂, NO, NO₂ e SO₂, con diverse configurazioni che in genere offrono il rilevamento da uno a quattro gas. Disponibile anche la misura di altri gas, come CH₄ e N₂O.
Il Rosemount QX1400 amplia la gamma di analizzatori QX di Emerson grazie alle funzionalità per aree pericolose e alla misura multicomponente flessibile in un'unica piattaforma. Per ulteriori informazioni su analizzatore, configurazioni di gas disponibili e opzioni applicative, visitare il sito www.emerson.com/rosemountqx1400.
Media:
- Contatti: Contatti globali di Emerson con i media
Risorse aggiuntive:
- Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
- Connettiti con Emerson tramite X Facebook LinkedIn YouTube
Informazioni su Emerson
Emerson (NYSE: EMR) è un leader globale nel campo dell'automazione che offre soluzioni per le sfide tecnologiche più complesse. Emerson, con sede centrale a St. Louis, Missouri, contribuisce a dare forma al futuro delle operazioni autonome, aiutando i clienti di ottimizzare le operazioni e accelerare l'innovazione. Per maggiori informazioni, visitare il sito Emerson.com.