Quali sono oggi le soluzioni sostenibili per il controllo della pressione?
La sostenibilità è diventata parte integrante delle discussioni su sicurezza energetica e crescita economica. Allo scopo di raggiungere l'obiettivo net zero per le emissioni entro il 2050, molti Paesi hanno introdotto leggi e sovvenzioni, oltre a investimenti pubblici e privati per incoraggiare l'uso delle energie rinnovabili invece dei tradizionali combustibili fossili.
Emerson offre un portafoglio di soluzioni completo che consente di vincere le sfide attuali di riduzione delle emissioni grazie alla produzione di idrogeno e alla fornitura e miscelazione di idrogeno e rinnovabili nelle condutture di gas naturale.
Se è vero che non esiste un unico percorso verso la decarbonizzazione, la nota espressione "transizione energetica" riconosce che il progresso si effettua un passo alla volta.
Video sulle soluzioni sostenibili per il controllo della pressione

Driving Sustainability: Our Journey with Hydrogen-Ready Solutions
Driving Sustainability: Our Journey with Hydrogen-Ready Solutions
Shaping the Future: Hydrogen Testing Facility in El Campo, Texas
Soluzioni applicate: miscelazione di idrogeno e RNG
Soluzioni collaudate per RNG e idrogeno
Soluzioni di misura e regolazione del gas Tartarini di Emerson
Domande frequenti sulla miscelazione di idrogeno e gas naturale rinnovabile
"Rinnovabile" descrive una fonte di energia che può essere reintegrata alla velocità in cui viene utilizzata dai cicli ecologici naturali. Fonti come vento, luce solare e acqua si trovano naturalmente, in quantità illimitata e possono essere riutilizzate. Il gas naturale è un combustibile fossile che si forma sotto la superficie della terra da materiale organico decomposto nel corso di milioni di anni ed è considerato non rinnovabile.
Denominato con vari nomi, come gas di compostaggio, gas palude e gas di fognature, il biogas si produce in modo naturale dalla decomposizione dei rifiuti organici. Si tratta di una miscela di gas, principalmente metano, anidride carbonica, solfuro di idrogeno e silossani. Quando una materia organica come letame animale, rifiuti alimentari, acque reflue e liquami è soggetta a digestione anaerobica ("senza aria"), viene scomposta da microrganismi attraverso la fermentazione per rilasciare biogas. A causa dell'elevato contenuto di metano, il biogas è infiammabile e può essere purificato ulteriormente per produrre biometano o gas naturale rinnovabile.
La decomposizione dei rifiuti organici nelle discariche (cibo, carta, scarti di giardino, ecc.) produce una miscela di gas. Il metano, l'anidride carbonica e i composti organici volatili della miscela migrano verso l'alto attraverso gli spazi porosi e hanno un notevole impatto negativo sull'ambiente. Il metano ha da 28 a 36 volte l'effetto di riscaldamento ambientale rispetto al CO2, producendo un impatto più significativo. Quindi, la cattura di gas di discarica fuggitivo per processarlo, purificarlo e migliorarlo alla qualità da tubature riduce le emissioni e può sostituire i combustibili fossili ad alto tenore di carbonio con combustibili rinnovabili a basso tenore di carbonio.
Gas naturale rinnovabile (RNG) è un termine utilizzato per descrivere il biogas che è stato migliorato, per l'uso al posto del gas naturale convenzionale. È prodotto da più fonti, tra cui discariche, fattorie, acque reflue e rifiuti organici urbani. Il biogas grezzo viene catturato e purificato per una varietà di utilizzi finali: come combustibile per il trasporto, nelle applicazioni di riscaldamento, generazione di elettricità e come materia prima per bioprodotti. La capacità di miscelare RNG nell'infrastruttura di gas esistente sta accelerando la transizione verso una fornitura di energia a zero emissioni di carbonio.
L'idrogeno è una delle molecole più piccole e quindi tende a fuoriuscire più del gas naturale. Infatti, su base volumetrica, l'idrogeno può fuoriuscire fino a tre volte di più del gas naturale a causa della sua bassa densità. Le molecole di idrogeno possono anche permeare direttamente attraverso metalli ed elastomeri. Il portafoglio in continua evoluzione di Emerson comprende skid di miscelazione dell'idrogeno e prodotti per il controllo della pressione progettati per soddisfare gli standard industriali e testati per garantire che il rischio di fuoriuscite e permeazione sia mitigato.
Gas naturale rinnovabile (RNG) è un termine utilizzato per descrivere il biogas che è stato migliorato, per l'uso al posto del gas naturale convenzionale. È prodotto da più fonti, tra cui discariche, fattorie, acque reflue e rifiuti organici urbani. Il biogas grezzo viene catturato e purificato per una varietà di utilizzi finali: come combustibile per il trasporto, nelle applicazioni di riscaldamento, generazione di elettricità e come materia prima per bioprodotti. La capacità di miscelare RNG nell'infrastruttura di gas esistente sta accelerando la transizione verso una fornitura di energia a zero emissioni di carbonio.