Automação inteligente para produções futuras de hidrogênio de forma mais limpa e consistente

Produção de hidrogênio verde por meio da eletrólise

As tecnologias da Emerson, incluindo controle, simulação, gestão de desempenho de ativos, software industrial, IA/ML e outros, tornam a organização a parceira perfeita para soluções baseadas em hidrogênio e podem ajudar as empresas a adotar e implementar soluções de hidrogênio em escala.

A hydrogen storage tank labeled 'Hydrogen H2' and 'zero emission' is set in a renewable energy landscape. The scene features wind turbines and solar panels under a bright blue sky with scattered clouds.
Obtenha vantagem competitiva através da eletrólise

Impulsionando o futuro do hidrogênio verde com soluções de automação escaláveis, seguras e inteligentes

Soluções integradas e desenvolvidas especificamente para proporcionar desempenho, segurança e escalabilidade

A Emerson oferece uma vantagem competitiva distinta para a produção de hidrogênio verde por meio de soluções inteligentes de automação, controle e segurança que escalam conforme a demanda e geram resultados mensuráveis. Da engenharia de ponta às operações de longo prazo, oferecemos aos produtores:

  • Experiência comprovada em automação e controle.
  • Informações completas do processo em tempo real.
  • Uso otimizado da energia e camadas de segurança avançadas.
  • Sistemas modulares e escaláveis para rápida implantação.
  • Cobertura global apoiada por suporte localizado e no mercado.

Acelere sua jornada para a produção de hidrogênio de baixo carbono com uma organização parceira de tecnologia preparada para o futuro.

Tecnologias inovadoras

Soluções de hidrogênio em ação

As soluções da Emerson utilizam tecnologia, software e serviços de automação para ajudar as indústrias a obter mais eficiência, aprimorar a segurança e promover a sustentabilidade das operações no que tange a produção, transporte e uso de hidrogênio.

Hidrogênio verde: o que você precisa saber

Perguntas frequentes (FAQs)

À medida que o hidrogênio verde ganha espaço como uma solução de energia limpa, sabemos que navegar pelas complexidades de produção, regulamentos e escalabilidade pode levantar questões importantes. Nossa equipe compilou respostas a perguntas frequentes para ajudar a esclarecer dúvidas sobre essa tecnologia, acelerar a tomada de decisões e demonstrar como a experiência da Emerson em automação presta suporte a projetos seguros, escaláveis e eficientes de hidrogênio verde.

Simplificando, o hidrogênio verde é hidrogênio renovável. A cor refere-se às diferentes fontes de energia bruta usadas para produzir hidrogênio, que hoje são quase exclusivamente carvão e gás natural devido à sua abundância e baixo custo. A produção deste hidrogênio “cinza” baseado em combustível fóssil a partir da reforma de metano a vapor ou gaseificação sempre gera um nível líquido positivo de emissões de CO2, mesmo quando a tecnologia de captura de carbono é usada a jusante para tornar o hidrogênio “azul” mais limpo.

O hidrogênio renovável (verde) é reconhecido por usar um método de produção totalmente diferente, a eletrólise, que pode ser alimentada por eletricidade a partir de fontes de energia renováveis, como eólica, solar e biomassa, ou de carbono neutro com apenas oxigênio como subproduto. Com o desenvolvimento de tecnologias cada vez mais eficientes de eletrólise e célula de combustível, o hidrogênio verde poderia complementar e eventualmente substituir o gás natural, a gasolina, o diesel e outros combustíveis à base de fóssil em toda a economia global nos próximos 20 anos.

A eletrólise é um processo eletroquímico pelo qual uma corrente elétrica é aplicada à água, separando os átomos de hidrogênio e oxigênio nas moléculas e liberando-os como gases puros. O hidrogênio é coletado e transportado ou armazenado para uso posterior como combustível ou matéria-prima. A corrente elétrica necessária pode ser obtida doméstica rede de energia existente ou de fontes de energia renovável, como o hidrogênio verde. 

Atualmente, o desafio que os engenheiros devem enfrentar é duas vezes maior: escalar a tecnologia de eletrólise de modo que a capacidade por unidade seja alta o suficiente para atender à crescente demanda regional e, eventualmente, global; e torná-la mais eficiente para que consuma menos energia e recursos operacionais, gerando a mesma quantidade de gás H2 através da pureza necessária. São necessários investimentos adicionais em pesquisa e desenvolvimento para resolver esses problemas antes que a economia global possa se beneficiar totalmente da comercialização do hidrogênio verde como combustível. 

As tecnologias de automação aumentam a capacidade, a confiabilidade e a eficiência dos eletrolisadores e o potencial de uma economia de hidrogênio verde de várias maneiras: do manuseio de cargas de energia flutuantes e medição e controle da vazão de água com mais precisão até o uso de análises digitais para aplicações de gestão energética. A automação também pode melhorar a segurança, a vida útil dos ativos e a conformidade regulatória, e ainda reduzir os materiais e os custos de mão de obra.

Outra etapa importante para aproveitar os benefícios do mercado energético alimentado por hidrogênio verde é o desenvolvimento de células de combustível, que são pequenas e leves, mas também duráveis e confiáveis o suficiente para aplicações de transporte que requerem sistemas de alta densidade de energia. Essas células são projetadas para operar em temperaturas extremas e pressões muito altas. Soluções digitais avançadas (reguladores de pressão automatizados, sensores de vazão e válvulas solenoides) tornam possível a produção e uso do tipo econômico de células de combustível, oferecendo confiabilidade em um espaço ocupado compacto necessário para a indústria realizar suas operações.