O novo software de interface de E/S da Emerson protege as operações contra a obsolescência e reduz os custos de modernização em até 40%.

Fallback image

Ao usar o DeltaV™ IO.CONNECT, as empresas podem melhorar seu desempenho atualizando para um sistema de controle mais moderno enquanto gerenciam os gastos de capital e diminuem os riscos mantendo o investimento em I/O. Imagem em alta resolução

O DeltaV IO.CONNECT permite que os fabricantes mantenham a infraestrutura de E/S existente, reduzam o tempo de inatividade, acelerem o ROI e aumentem a flexibilidade das despesas de capital.

AUSTIN, Texas (12 de outubro de 2022) — A Emerson, líder global em software e engenharia, lançou oDeltaV™ IO.CONNECT, um novo serviço de software por assinatura projetado para ajudar as plantas a simplificarem a modernização com um caminho de arquitetura aberta que possibilita a transição para esquemas de controle mais eficientes sem a necessidade de revisar completamente a infraestrutura existente. Em uma planta tradicional com dezenas de milhares de pontos de E/S e muitos controladores, isso pode economizar centenas ou milhares de horas de mão de obra e até 40% do capital necessário para uma atualização total de remoção e substituição.

Muitas plantas que ainda usam sistemas de controle de 20 ou 30 anos atrás não conseguem colher os benefícios das tecnologias digitais modernas que otimizam as operações e melhoram a sustentabilidade. A modernização desses sistemas é complicada pela grande quantidade de tempo, mão de obra e despesas de capital necessária para converter a antiga ligação dos fios, as terminações e outras infraestruturas sobre as quais eles são construídos, deixando as plantas "presas" a antigas tecnologias de controle e caros contratos de serviço.

O DeltaV IO.CONNECT oferece um caminho mais rápido, fácil e econômico para substituir qualquer sistema antigo por um novo sistema de controle distribuído DeltaV, mantendo a infraestrutura de E/S existente. A solução é fornecida como um componente de software de assinatura da oferta de Guardian™ Support da Emerson, ajudando as plantas a permanecerem sempre atualizadas, impulsionando metas estratégicas e atendendo às necessidades de negócios de se preparar para o futuro. Nenhum software ultrapassado de fornecedor é necessário para configuração e manutenção de E/S.

Ao preservar a E/S existente e deixar a ligação dos fios intacta, as plantas podem reduzir o tempo de transição para o novo sistema em mais de 90%, mantendo o ritmo da produção, reduzindo os riscos e minimizando o tempo de inatividade. Depois que a interface estiver instalada e a planta estiver executando novas tecnologias de controle, os técnicos poderão atualizar a E/S em sua programação preferida enquanto a planta funciona, transferindo o que costumava ser uma despesa de capital para o orçamento de operações e gerando retorno imediato do investimento por meio do desempenho aprimorado do controle de processo.

“Muitas das práticas recomendadas para uma melhor visibilidade e um melhor desempenho estão fora do alcance das inúmeras plantas que ainda executam equipamentos antigos hoje em dia”, disse Claudio Fayad, vice-presidente de tecnologia para os negócios de soluções e sistemas de processos da Emerson.

"Além disso, muitos dos sistemas mais antigos estão chegando ao fim de seus ciclos de vida de suporte ao produto, forçando algumas plantas a se modernizarem em um cronograma muito apertado. O DeltaV IO.CONNECT permite que as plantas industriais escolham um sistema de controle digital com todos os recursos avançados de automação de que precisam, enquanto dimensionam em seu próprio ritmo para gerenciar melhor as interrupções e as despesas de capital relacionadas à transição", disse Fayad.

O DeltaV IO.CONNECT estará em exibição na Emerson Global Users Exchange, de 24 a 28 de outubro de 2022 em Grapevine, Texas.

Mídia:

Recursos adicionais:


Sobre a Emerson
A Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos setores industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação líder de mercado, além da sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes de diversos segmentos industriais a otimizarem suas operações, protegerem seu pessoal, reduzirem emissões e alcançarem seus objetivos de sustentabilidade. Para obter mais informações, acesse Emerson.com.