A Emerson ajuda a otimizar processo de reciclagem inovador que aumenta a sustentabilidade da indústria de valorização energética de resíduos

Emerson is helping the Swedish cleantech company HaloSep

A tecnologia e o software de controle da Emerson estão gerenciando o processo de separação química que recicla materiais valiosos dos resíduos de gases de combustão do incinerador. Crédito da foto: HaloSep. Imagem em alta resolução

A tecnologia e o software de automação permitem a reciclagem de materiais valiosos dos resíduos de gases de combustão de incineradores

GOTEMBURGO, Suécia (30 de maio de 2023) – A líder global de software e tecnologia Emerson está ajudando a empresa sueca de tecnologia limpa HaloSep a otimizar seu processo exclusivo, que transforma resíduos perigosos de gases de combustão de incineradores de plantas de valorização energética de resíduos em materiais utilizáveis. A tecnologia e software de controle da Emerson está sendo implantada na planta da HaloSep para otimização, pesquisa e tecnologia (PORT) em Gotemburgo, na Suécia, para gerenciar um inovador processo de separação química que recupera sal, metais e minerais valiosos das cinzas volantes. Ao fornecer uma alternativa ao descarte em aterros sanitários, o processo da HaloSep aumenta a sustentabilidade da indústria de valorização energética de resíduos.

A recuperação de materiais de fluxos de descarte difíceis é uma contribuição importante para uma maior circularidade. Existem mais de 2.600 plantas de valorização energética de resíduos em todo o mundo, com uma capacidade de descarte de aproximadamente 460 milhões de toneladas de resíduos municipais por ano. Cerca de 2% a 5% dos resíduos incinerados tornam-se resíduos de gases de combustão conhecidos como cinzas volantes, que são materiais perigosos, contendo contaminantes como metais pesados, cloretos e sulfatos. Milhões de toneladas de cinzas volantes são atualmente transportadas para aterros sanitários por meio de caminhões, trens ou por mar, o que é caro e insustentável.

"Por causa da natureza irregular dos resíduos domésticos, as cinzas volantes produzidas a partir da incineração têm propriedades variadas, exigindo diferentes processos de separação. Nossa planta PORT analisará amostras de cinzas volantes de todo o mundo, testará processos de separação específicos e demonstrará os benefícios da economia circular para clientes em potencial”, disse o presidente da HaloSep, Staffan Svensson. “A tecnologia e consultoria especializada da Emerson na implementação da automação em toda a planta desempenhou uma função vital na otimização desses processos, que, quando implantados, ajudarão a aumentar a sustentabilidade da indústria de valorização energética de resíduos”.

A Emerson projetou e implementou uma arquitetura de sistema de controle escalável na instalação PORT e trabalhou em estreita colaboração com a HaloSep para desenvolver sequências de separação exclusivas para reciclar com eficiência as cinzas volantes com composições variáveis. O sistema de controle distribuído DeltaV™ da Emerson garante a operação segura e eficiente dos processos de separação. Além disso, o software DeltaV Live fornece interfaces homem-máquina de alto desempenho para os operadores, com painéis comandados por indicadores-chave de desempenho, que fornecem relatórios e gerenciamento intuitivos além de suportar a tomada de decisão otimizada e desempenho operacional.

“A Emerson está empenhada em ajudar nossos clientes em indústrias como a de plásticos, fabricação de baterias de íon de lítio e geração de valorização energética de resíduos, a atender às crescentes demandas industriais, de processamento e de energia de hoje, por meio de inovações sustentáveis que minimizam o impacto ambiental”, disse Nathan Pettus, presidente de negócios de sistemas e soluções de processos da Emerson. “As tecnologias e conhecimentos da Emerson são projetados para lidar com a complexidade do processo de reciclagem da HaloSep.”

A HaloSep, uma subsidiária do Stena Metall Group, oferece uma solução na planta que pode ser desenvolvida localmente em uma planta de valorização energética de resíduos ou colocada em locais onde as cinzas volantes de plantas menores são consolidadas, eliminando custos de transporte e emissões de longo alcance.

Mídia:

Recursos adicionais:


Sobre a Emerson
A Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos setores industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação líder de mercado, além da sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes de diversos segmentos industriais a otimizarem suas operações, protegerem seu pessoal, reduzirem emissões e alcançarem seus objetivos de sustentabilidade. Para obter mais informações, acesse Emerson.com.

Sobre a HaloSep
A HaloSep viabiliza uma solução sustentável para plantas de valorização energética de resíduos, a fim de transformar seus resíduos perigosos em material utilizável a ser devolvido à sociedade, que é a definição de uma economia circular. Para obter mais informações, acesse www.halosep.com
LinkedIn