A tecnologia Edge atualizada da Emerson ajuda a impulsionar a integração para processos de batelada
Diagrama de arquitetura do DeltaV™ Edge Imagem em alta resolução
O DeltaV Edge Environment 2.0 capacita os usuários a melhorar a consistência da batelada, a qualidade e a inovação nas ciências biológicas e em outras indústrias de processamento de bateladas
AUSTIN, Texas (14 de janeiro de 2025)— A Emerson, líder em tecnologia industrial que oferece soluções avançadas de automação, introduziu o DeltaV™ Edge Environment 2.0, a versão mais recente de sua tecnologia Edge para fornecimento de aplicativos de TO e dados de controle contextualizados em qualquer parte da empresa. O DeltaV Edge Environment 2.0 atualizado agora tem suporte para integração de dados em batelada com o objetivo de ajudar as ciências biológicas, o processamento químico e outras indústrias de processamento de bateladas a aproveitar seus dados críticos com aplicativos de análise, aplicativos de IA e machine learning, sistemas empresariais de TI e muito mais, seja nas instalações ou na nuvem.
As operações de processamento de bateladas frequentemente exigem reconciliação, agregação e validação de dados, gerando uma necessidade de mobilidade de dados perfeita para trazer dados críticos para tecnologias variadas em toda a empresa. No entanto, a integração dos dados do sistema de controle, algo essencial para tomar decisões de negócios importantes, normalmente é muito difícil, cara e arriscada, usando tecnologias tradicionais.
O DeltaV Edge Environment 2.0 promove uma ponte entre sistemas de controle de tecnologia operacional e aplicações focadas em tecnologia da informação com saída unidirecional de dados do sistema de controle por meio de uma réplica segura e somente para leitura de dados contextualizados do sistema de controle distribuído DeltaV . Armadas com dados de controle abrangentes para uso em ferramentas no Edge ou na nuvem de negócios, as equipes podem sobrepor dados de batelada com valores de processo para identificar desvios de desempenho durante a execução de bateladas. O aumento da visibilidade da integridade da batelada capacita as equipes a intervir mais cedo para evitar bateladas fora das especificações custosas
O DeltaV Edge Environment 2.0 pode se integrar com a hierarquia de configuração do sistema de controle, ajudando a esclarecer como as mudanças de configuração afetam a execução da batelada. As equipes de TO também ganham a capacidade de correlacionar alarmes e eventos relacionados a bateladas com outros eventos do sistema para identificar as causas-raiz de problemas de produção de modo rápido e eficaz.
“As operações de ciências biológicas dependem da democratização dos dados para otimizar e validar sua produção. A visão Boundless Automation da Emerson, que tem como objetivo eliminar os silos de dados, capacitará as equipes funcionais cruzadas a desenvolver decisões de negócios necessárias para impulsionar uma vantagem competitiva”, disse Claudio Fayad, vice-presidente de tecnologia do setor de soluções e sistemas de processos da Emerson. “O DeltaV Edge Environment 2.0 da Emerson não apenas desbloqueia esse nível de mobilidade de dados, mas o faz preservando o contexto essencial da batelada e do processo para melhorar a certeza operacional.”
Mídia:
- Contatos: Contatos Globais de Mídia da Emerson
Recursos adicionais:
- Participe da Comunidade Emerson Exchange 365
- Conecte-se com a Emerson no X Facebook LinkedIn YouTube
Sobre a Emerson
A Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos setores industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação líder de mercado, além da sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes de diversos segmentos industriais a otimizarem suas operações, protegerem seu pessoal, reduzirem emissões e alcançarem seus objetivos de sustentabilidade. Para obter mais informações, acesse Emerson.com.