Melhorias do software de simulação da Emerson criam uma base para a gestão de mudanças no ciclo de vida útil
A Emerson anuncia o lançamento da versão 6 de seu software de simulação dinâmica DeltaV™ Mimic, aprimorado para eliminar silos de dados e apoiar o desempenho e a colaboração em toda a empresa. Imagem em alta resolução
Novos recursos permitem que os usuários do DeltaV Mimic promovam uma colaboração mais ampla em toda a empresa, contribuindo para melhores resultados nos negócios
AUSTIN, Texas (8 de abril de 2025)— A Emerson, líder em tecnologia industrial que oferece soluções avançadas de automação, anunciou o lançamento da versão 6.LTS de seu software de simulação dinâmica DeltaV™ Mimic. O software foi aprimorado para apoiar o desempenho e a colaboração em toda a empresa, ajudando a eliminar silos de dados que limitam a visibilidade do desempenho do operador e fornecendo ferramentas para criar simulações de gêmeos digitais que agregam valor contínuo, muito além da execução do projeto.
As equipes de projetos de capital sabem há muito tempo que softwares de simulação fornecem retorno rápido do investimento (ROI) durante a execução do projeto. O investimento em simulação como uma ferramenta para projeto de engenharia, testes de automação e treinamento de operadores geralmente oferece retorno bem antes da conclusão do projeto. No entanto, as equipes que pensam no futuro estão aumentando ainda mais o ROI ao longo do ciclo de vida útil de suas tecnologias de simulação, mantendo-as continuamente após a execução do projeto como soluções colaborativas e de fluxo de trabalho de gestão de mudanças. Na nova versão 6.LTS do DeltaV Mimic, um novo foco em conectividade empresarial, estratégia paralela de suporte de longo prazo (LTS) do ciclo de vida útil para o Sistema de controle distribuído DeltaV (DCS) e DeltaV Mimic, o ajuste e o suporte simplificados de modelos para controladores virtuais e simulações maiores ajudarão as empresas a atingirem mais facilmente seus objetivos de implementar essas soluções holísticas de simulação.
“Uma simulação de gêmeo digital não é mais apenas um ativo discreto para entregar um projeto bem-sucedido, mas sim uma ferramenta abrangente para colaboração contínua entre engenharia de processos e automação, gestão de plantas, gestão de treinamento, operações e manutenção, e muito mais”, diz Dustin Beebe, vice-presidente de serviços de desempenho do negócio de sistemas e soluções de processo da Emerson. “A versão 6.LTS do DeltaV Mimic foi projetada para otimizar essa evolução, incorporando a visão de Boundless Automation da Emerson para uma mobilidade de dados perfeita com o fim de quebrar os silos de sistemas de simulação desconectados no nível da planta e trazer os dados para a empresa, onde poderão ser usados por equipes funcionais cruzadas para melhoria contínua.”
Os novos recursos empresariais do Mimic Train ajudam a eliminar os silos de dados trazendo os dados de treinamento para fora da planta e para a empresa, onde as organizações podem usá-los em sistemas de aprendizado padrão. Armadas com dados abrangentes, as empresas melhorarão a manutenção de registros, garantindo o cumprimento dos requisitos de treinamentos de acordo com as normas da organização. As equipes corporativas também serão capazes de combinar dados operacionais com os históricos de treinamento para explorar como as diferenças de treinamento podem estar contribuindo para as disparidades de desempenho.
A versão 6.LTS do DeltaV Mimic também melhorará a escalabilidade. As opções de licenciamento de assinatura por meio da experiência digital Guardian™ da Emerson facilitarão a distribuição e a otimização do licenciamento pelas arquiteturas da empresa. Além disso, a Emerson adicionou compatibilidade para controladores virtuais DeltaV DCS, ao mesmo tempo em que aumentou a compatibilidade a nó por um fator de quase 10 para capacitar os usuários a construírem simulações maiores em uma única instância do software e facilitar ainda mais a escalabilidade à medida que as operações crescem.
O sintonizador de vazão do DeltaV Mimic foi convertido para uma ferramenta voltada para o usuário para fornecer uma maneira de ajustar os modelos de acordo com variáveis de processo específicas, como vazão e temperatura. Armadas com a capacidade de ajustar modelos completamente no local, as equipes reduzirão o tempo necessário para alinhar os modelos ao desempenho real do processo na planta.
Todas as novas funcionalidades do DeltaV Mimic são parte de uma transição para uma estratégia de software LTS, com maior alinhamento dos softwares DeltaV DCS e Mimic para garantir que as alterações feitas em qualquer uma das plataformas sejam refletidas em ambos, ajudando os usuários a atualizar e manter mais facilmente suas soluções DeltaV como parte de uma plataforma de operações corporativas mais ampla.
A versão 6.LTS do DeltaV Mimic estará em exibição no Emerson Exchange 2025, de 19 a 22 de maio em San Antonio, Texas.
Mídia:
- Contatos: Contatos Globais de Mídia da Emerson
Recursos adicionais:
- Participe da Comunidade Emerson Exchange 365
- Conecte-se com a Emerson no X Facebook LinkedIn YouTube
Sobre a Emerson
A Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos setores industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação líder de mercado, além da sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes de diversos segmentos industriais a otimizarem suas operações, protegerem seu pessoal, reduzirem emissões e alcançarem seus objetivos de sustentabilidade. Para obter mais informações, acesse Emerson.com.