O novo dispositivo Edge da Emerson simplifica a arquitetura SCADA
O DeltaV™ SaaS SCADA com Edge Connect traz comunicação segura com todos os dispositivos de campo usando seus protocolos nativos. Imagem em alta resolução
A solução Edge DeltaV SaaS SCADA com Edge Connect combina a potência do Edge Computing com a flexibilidade de uma plataforma na nuvem
AUSTIN, Texas (29 de abril de 2025) A Emerson, líder em tecnologia industrial que oferece soluções avançadas de automação, lançou o DeltaV™ SaaS SCADA com Edge Connect, uma solução de Edge flexível e pré-configurada projetada para proporcionar mobilidade de dados de tecnologia operacional (TO) mais simplificada e pronta para uso. Projetado para conectar dispositivos de campo existentes ao Sistema supervisório e aquisição de dados (SCADA) DeltaV SaaS hospedado na nuvem em minutos, o DeltaV SaaS SCADA com solução de ponta Edge Connect elimina grande parte do trabalho de engenharia tradicional necessário para trazer dados operacionais críticos para o sistema de controle para melhor visibilidade e controle mais seguro, flexível e confiável.
"O DeltaV SaaS SCADA com Edge Connect avança a visão Boundless Automation da Emerson para mobilidade de dados simplificada do campo inteligente, pelo Edge e para a nuvem", disse Nina Golder, vice-presidente de negócios de soluções e software Guardian da Emerson. “Projetado com protocolos abertos e pré-configurado com a mais avançada pilha de tecnologia Edge disponível, a solução DeltaV SaaS SCADA com Edge Connect permite que os usuários monitorem e configurem remotamente seus ativos de campo, trazendo visibilidade e operações on-line em minutos, ao mesmo tempo em que fornece recursos poderosos para personalizar sua experiência.”
Construído com base no software PACEdge™ da Emerson para edge computing, o DeltaV SaaS SCADA com solução Edge Connect pode se comunicar com todos os dispositivos de campo (unidades de terminais remotas, computadores de vazão, válvulas, sensores e muito mais) em seus protocolos nativos usando um mecanismo de pesquisa de terceiros testado pela Emerson que elimina a necessidade de conversão ou adaptadores adicionais. O PACEdge fornece uma plataforma de habilitação de aplicativos IIoT projetada para integrar tecnologia da informação e domínios de TO sem interromper ativos, arquiteturas ou sistemas de TO.
Todo o software necessário para conectar e executar a solução Edge é pré-instalado no dispositivo, e aplicativos adicionais podem ser adicionados por meio de um marketplace integrado. Além disso, os usuários também podem construir e adicionar seus próprios aplicativos personalizados em contêineres com o Node-RED integrado, uma plataforma de programação de baixo código para aplicativos baseadas em eventos.
Construído em alinhamento com as normas da Sociedade internacional de automação 62443 e com a Lei de Resiliência Cibernética da União Europeia, a solução de Edge, DeltaV SaaS SCADA com Edge Connect, fornece uma plataforma segura para operações industriais. Ele também fornece recursos de relatório por exceção, permitindo que o dispositivo alterne automaticamente as frequências de pesquisa para aumentar a comunicação quando um novo valor é registrado em um dispositivo em campo, ajudando as equipes a manter visibilidade crítica sem aumentar a largura de banda e os custos de comunicação. Os recursos de buffer de dados permitem que o DeltaV SaaS SCADA com solução Edge Connect armazene dados durante as interrupções de comunicação e os envie quando a comunicação for restaurada para que nenhum dado seja perdido. A resolução dinâmica da pesquisa altera automaticamente as taxas de pesquisa quando os eventos ocorrem, ajudando a garantir que todos os dados críticos sejam entregues prontamente.
A solução para Edge DeltaV SaaS SCADA com Edge Connect estará em exposição na Emerson Exchange 2025, que será realizada de 19 a 22 de maio em San Antonio, Texas.
Mídia:
- Contatos: Contatos Globais de Mídia da Emerson
Recursos adicionais:
- Participe da Comunidade Emerson Exchange 365
- Acesse a página de Software Industrial da Emerson no LinkedIn
- Acesse a página da Plataforma de automação DeltaV no LinkedIn
- Conecte-se com a Emerson no X Facebook LinkedIn YouTube
Sobre a Emerson
A Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos setores industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação líder de mercado, além da sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes de diversos segmentos industriais a otimizarem suas operações, protegerem seu pessoal, reduzirem emissões e alcançarem seus objetivos de sustentabilidade. Para obter mais informações, acesse Emerson.com.