O novo software de gerenciamento de energia e ativos de bateria da Emerson melhora a estabilidade e a lucratividade da rede

Solução BESS da Ovation™ Green da Emerson

As soluções de sistema de armazenamento de energia em bateria (BESS) da Ovation™ Green da Emerson simplificam o controle de baterias por meio de blocos de funções personalizáveis e prontos para uso. A estratégia de controle resultante otimiza automaticamente os ciclos de carga e descarga e as interações com a rede para uma gestão de demanda rápida, precisa e confiável. Imagem em alta resolução

As soluções de armazenamento de energia em bateria Ovation Green, de baixo risco, simplificam o controle e aumentam a confiabilidade, além de melhorar a flexibilidade e a vida útil da bateria

PITTSBURGH (24 de junho de 2025) A Emerson, líder em tecnologia industrial e fornecedora de soluções avançadas de automação, anunciou o lançamento de soluções especializadas para sistemas de armazenamento de energia em bateria (BESS) com software de gerenciamento de energia e ativos, integradas ao portfólio Ovation™ Green de soluções para energia renovável. Combinando controladores para usinas de energia adequados à finalidade e testados em campo, estratégias de gerenciamento de energia e software do sistema supervisório e aquisição de dados (SCADA), a solução BESS da Emerson conecta dispositivos e sistemas de diferentes fabricantes, agregando e contextualizando os dados de armazenamento em bateria em conhecimentos efetivos para ajudar a otimizar o uso da bateria e prolongar sua vida útil, possibilitando maior rentabilidade, eficiência e sustentabilidade.

O mercado global de armazenamento de energia em baterias atingiu um ponto de inflexão, impulsionado pelos avanços tecnológicos e pela crescente demanda mundial por eletricidade sustentável, aumentando o valor do armazenamento de energia renovável e da gestão das redes. À medida que a Agência Internacional de Energia prevê que a demanda global por eletricidade cresça cerca de 4% anualmente até 2027, os operadores da rede estão se preparando para aumentar a demanda por carga, uma mudança que criará mudanças dinâmicas nos mercados de energia. Os locais de armazenamento por baterias podem aproveitar essa mudança no mercado, mas somente se conseguirem lidar com as complexidades da operação de armazenamento de energia em baterias: dados isolados, custos de manutenção elevados e a necessidade de operação flexível para permitir uma gestão de demanda segura, eficaz e eficiente.

“Os produtores de energia hoje estão cada vez mais criando projetos híbridos com múltiplos tipos de energia renovável (solar, eólica, bateria e outros) agregados entre si”, disse Bob Yeager, presidente da divisão de energia e água da Emerson. “Essa ampla variedade de opções lhes permite obter o melhor retorno sobre o investimento, seja fornecendo energia diretamente à rede em períodos de alta demanda ou armazenando-a quando a demanda está baixa. Aproveitar mercados em constante mudança exige trocar os modos de operação rapidamente, conforme a demanda. Isso, por sua vez, exige um sistema de gerenciamento de energia de bateria potente e comprovado, que se integre perfeitamente ao sistema SCADA do local.”

As soluções BESS da Ovation Green incluem um conjunto avançado e especializado de algoritmos para baterias, que simplifica o controle com blocos de função personalizáveis e prontos para uso. Esses blocos distribuem pontos de ajuste proporcionais para componentes individuais como inversores e sistemas de gestão de baterias. A estratégia de controle resultante otimiza automaticamente os ciclos de carga e descarga e as interações com a rede para uma gestão de demanda rápida, precisa e confiável. 

A colaboração da Emerson com a Zitara Technologies, líder em software avançado de gerenciamento de baterias, expande os recursos do BESS da Ovation Green integrando a gerenciamento de baterias de ponta com a  Plataforma de automação Ovation, líder do setor. A solução aprimorada oferece aos operadores visibilidade instantânea e precisa do estado de carga e das condições de integridade das baterias, melhorando a previsão de energia e disponibilidade do site e adicionando recursos preditivos de segurança. 

Com maior visibilidade e controle mais detalhado de todas as baterias, os proprietários e operadores de BESS podem otimizar o uso das baterias e prolongar sua vida útil, aumentando a rentabilidade, a eficiência e a sustentabilidade. Além disso, a abordagem mais padronizada e repetível para a gestão de energia de baterias permite implantações mais rápidas em múltiplos locais, reduz visitas ao local e garante operações consistentes ao eliminar a necessidade de treinar cada operador em diversas interfaces de gestão de baterias dos fabricantes.

As soluções BESS da Ovation Green da Emerson estarão em exibição na conferência Grupo dos Usuários Ovation de 27 a 31 de julho de 2025, em Pittsburgh, Pensilvânia.


Imprensa:
• Contatos: Equipe Global de Imprensa da Emerson

Recursos adicionais:
• Participe da Comunidade Emerson Exchange 365
• Acesse a página de software industrial da Emerson no LinkedIn
• Acesse a página da plataforma de automação Ovation da Emerson no LinkedIn
• Conecte-se com a Emerson no X Facebook LinkedIn YouTube

 

Sobre a Emerson 
A Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos setores essenciais do mundo. Por meio de seu portfólio de automação líder de mercado, além da sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes de diversos segmentos industriais a otimizarem suas operações, protegerem seu pessoal, reduzirem emissões e alcançarem seus objetivos de sustentabilidade. Para obter mais informações, acesse Emerson.com.