Emerson e Interwell apresentam o primeiro sistema de gaslift elétrico recuperável do mundo
O sistema Adaptive Gas Lift System (AGLS) é o primeiro sistema de gas lift elétrico recuperável do mundo, projetado para ajudar os operadores a acelerarem e maximizarem a produção de petróleo. Imagem em alta resolução

Adaptive Gas Lift System - Accelerate and Optimize Your Production Without Intervention
O sistema de gas lift adaptativo permite a otimização contínua da produção de petróleo sem a necessidade de intervenções invasivas e dispendiosas. Link do vídeo.
O inovador novo sistema de gas lift adaptativo permite que os operadores maximizem a produção de petróleo sem intervenções caras e desafiadoras nos poços
STAVANGER, Noruega (3 de novembro de 2025) – A Emerson e a Interwell, líder global em soluções de intervenção e integridade de poços, anunciaram hoje o lançamento do sistema Adaptive Gas Lift System (AGLS), o primeiro sistema de gas lift elétrico recuperável do mundo, projetado para atender a padrões de segurança e desempenho reconhecidos internacionalmente. O AGLS permite otimização contínua da produção de petróleo sem a necessidade de intervenções invasivas e dispendiosas, e seu design recuperável exclusivo reduz o tempo de inatividade operacional, aumentando tanto a segurança quanto a sustentabilidade das operações de gas lift.
Os sistemas convencionais de gas lift normalmente otimizam a produção durante o início da vida útil de um poço, quando a pressão da tubulação é alta. No entanto, à medida que as condições do reservatório evoluem, a eficiência da extração diminui e a produção de petróleo pode cair, muitas vezes levando à superinjeção ou subinjeção de gas lift. Válvulas tradicionais operadas por pressão de injeção (IPO) exigem a redução da pressão do invólucro para fechar, o que limita a profundidade da injeção e a produção.
Manipular a pressão do invólucro e gerenciar as incertezas relacionadas à temperatura no comportamento da válvula também frequentemente causam multipontos, em que o gás é injetado em profundidades não intencionais, levando a ineficiências e à perda de produção. Enfrentar esses desafios geralmente requer intervenções complexas e dispendiosas para ajustar os tamanhos de porta da válvula ou alterar as profundidades das injeções.
O sistema Adaptive Gas Lift System transforma as operações de gas lift fornecendo um controle remoto em tempo real dos tamanhos das portas da válvula, das taxas de injeção de gás, das profundidades de injeção e da extração, sem interromper a produção. Como o fechamento da válvula não depende da redução da pressão do invólucro, uma injeção mais profunda é possível, melhorando a eficiência de elevação ao longo da vida útil do poço.
A capacidade de fazer ajustes on-line contínuos baseados em dados elimina a necessidade de modificações tradicionais baseadas em intervenções, aumentando o tempo de atividade, maximizando a produção, aumentando a segurança e reduzindo o tempo de retorno do investimento do projeto. O design recuperável exclusivo do AGLS permite a substituição completa de conjuntos de válvulas inteiras usando técnicas com fio padrão, sem a necessidade de operações dispendiosas de intervenção.
O sistema é alimentado e controlado pela rede do fundo de poço integrada Roxar™ da Emerson, um sistema de monitoramento e controle permanente que fornece dados em tempo real sobre pressão, temperatura e vazão para otimizar a gestão e a produção do reservatório, e utiliza mandris de bolso lateral comprovados em campo e uma válvula de gas lift com classificação de barreira da Interwell.
O AGLS foi projetado e qualificado de acordo com as normas API 19G1 (V1), 19G2 (V0) do American Petroleum Institute, e AWES 3362-36, do Advanced Well Equipment Standards Group.
Ao reduzir o número de intervenções, que normalmente envolvem mobilização de equipamentos, consumo de energia e emissões associadas, o sistema também reduz a pegada de carbono das operações de gas lift. Além disso, melhorando a eficiência da produção, o AGLS reduz as emissões de CO₂ por barril de petróleo produzido, contribuindo para uma produção de energia mais sustentável e responsável.
“Projetamos o AGLS para atender aos mais rigorosos padrões do setor”, disse Jan Inge Ellingsen, vice-presidente e gerente-geral dos produtos Roxar da unidade de Soluções de medição da Emerson. “Esta tecnologia inovadora ajudará a desbloquear todo o potencial dos ativos em campo, eliminando a necessidade de intervenções extensas, melhorando a segurança e apoiando a transição para uma produção de energia net zero.”
“Faz muito tempo que o setor de petróleo e gás requer uma abordagem mais dinâmica e resiliente para o gas lift elétrico”, disse Thormod Langballe, diretor-executivo da Interwell. “Combinando a experiência de automação digital líder do setor da Emerson com a tecnologia especializada em gas lift e o know-how da Interwell, desenvolvemos uma solução robusta e controlável de gas lift em tempo real que enfrenta esses desafios de frente.”
Para obter mais informações, acesse Emerson.com/AGLS
Mídia:
- Contatos: Contatos Globais de Mídia da Emerson
Recursos adicionais:
- Participe da Comunidade Emerson Exchange 365
- Conecte com a Emerson no X Facebook LinkedIn YouTube
Sobre a Emerson
A Emerson (NYSE: EMR) é uma líder global em automação que oferece soluções para os desafios tecnológicos mais exigentes. Com sede em St. Louis, Missouri, a Emerson está projetando o futuro autônomo, permitindo aos seus clientes otimizar as operações e acelerar a inovação. Para obter mais informações, acesse Emerson.com.