O novo transmissor de pressão da Emerson oferece desempenho aprimorado, flexibilidade e insights operacionais

Fallback image

O Rosemount™ 4051S Transmissor de pressão fornece garantia e estabilidade de 20 anos, diagnósticos abrangentes e mais facilidade de uso. Imagem em alta resolução

Fallback image

O Rosemount™ 4051S Transmissor de pressão de Emerson fornece controle em tempo real em algumas aplicações, eliminando a necessidade de um dispositivo separado, como um controlador lógico programável. Imagem em alta resolução

video-media
Rosemount 4051S Pressure Transmitter Overview | Emerson

O Rosemount™ 4051S Transmissor de pressão foi projetado para fornecer mais insights, desempenho e flexibilidade. Link do vídeo

O Rosemount 4051S fornece garantia e estabilidade de 20 anos, diagnósticos abrangentes e mais facilidade de uso

SHAKOPEE, Minnesota (23 de outubro de 2025) — A Emerson anunciou hoje o lançamento do Rosemount™ 4051S Transmissor de pressão, uma nova solução de medição industrial com a flexibilidade necessária para atender às demandas de medição de pressão mais desafiadoras aumentando o desempenho e a visibilidade operacional. 

Esse inovador transmissor de pressão proporciona controle local em tempo real, eliminando a necessidade de um dispositivo separado, como um controlador lógico programável. Essa nova funcionalidade é fornecida por dois interruptores de relé e cada um deles pode ser configurado para fornecer controle da função liga/desliga de bombas, motores e outros ativos. Esses interruptores também podem emitir alertas com base na pressão, vazão, vazão total, nível, volume ou temperatura do módulo.

“O Rosemount 4051S Transmissor de pressão foi projetado para fornecer versatilidade e desempenho excepcionais, ajudando os clientes a melhorarem as operações e a expandirem suas capacidades de medição de pressão em uma ampla gama de aplicações industriais”, disse Nathan Stokes, vice-presidente de produtos de pressão da divisão de instrumentação de medição da Emerson. 

Projetado para suportar os processos mais difíceis e os ambientes mais severos, com uma garantia de 20 anos e especificação de estabilidade também de 20 anos, sendo ambos os benefícios exclusivos no mercado de transmissores de pressão. Seu rápido tempo de resposta de 40 milissegundos permite que o 4051S seja usado nas aplicações mais exigentes. A rangeabilidade líder de mercado, de 800:1, reduz o número de modelos únicos necessários em estoque, simplificando o inventário.

O diagnóstico avançado fornece mais insights e o loop integrity monitora continuamente as condições de todo o laço elétrico para detectar possíveis falhas. A detecção de linhas de impulso entupidas emite um alerta aos funcionários da planta para que a equipe possa agir e o transmissor também pode diagnosticar outras condições anormais, como cavitação, usando sua inteligência de processo integrada. Os registros integrados de calibração e diagnóstico fornecem as informações necessárias para otimizar a manutenção e realizar a análise de causas principais.

O display gráfico com luz de fundo é maior em comparação aos modelos anteriores, facilitando a leitura e permitindo a inclusão de mensagens de aviso mais descritivas, valor variável do processo sempre ligado e uma área secundária personalizável. O display pode ser configurado em sete idiomas e a interface do usuário intuitiva acelera e simplifica as interações do operador, reduzindo o risco de erros. 

Conectividade Bluetooth® de até 50 pés (15 metros) de distância que melhora a segurança ao permitir que os funcionários da planta acessem o transmissor, evitando a entrada da equipe em áreas perigosas. Essa conectividade rápida e fácil aumenta a produtividade, a confiabilidade e a segurança, simplificando as rondas do operador. Uma vez que os operadores são informados sobre quais dispositivos precisam de atenção, a configuração e a resolução de problemas são aprimoradas e, além disso, o aplicativo móvel AMS Device Configurator fornece uma experiência perfeita em todos os dispositivos.

Os testes de prova guiados e os registros simplificam essas tarefas com um processo passo a passo. Os testes de prova integrados fornece uma verificação confiável da funcionalidade do instrumento, melhorando a eficiência operacional e a segurança. O transmissor é certificado quanto ao Nível de integridade de segurança 2/3 e conforme a norma IEC (Comissão eletrotécnica internacional) 61508. Os testes de prova parciais incluem a capacidade no local, o que permite a extensão dos intervalos de teste de prova sem aplicar uma fonte de pressão externa.

Mais informações em www.emerson.com/Rosemount4051S 

A marca e os logotipos de Bluetooth® são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc.

Mídia:

Recursos adicionais:


Sobre a Emerson
A Emerson (NYSE: EMR) é uma líder global em automação que oferece soluções para os desafios tecnológicos mais exigentes. Com sede em St. Louis, Missouri, a Emerson está projetando o futuro autônomo, permitindo aos seus clientes otimizar as operações e acelerar a inovação. Para obter mais informações, acesse Emerson.com.