Emerson apresenta o primeiro software de sincronização do tipo para sistemas de controle de energia e água

Fallback image

O Ovation™ Curation Tool da Emerson usa sincronização intuitiva automatizada para permitir a implantação rápida e fácil de alterações do sistema em simulações e outros sistemas de controle por meio de um painel intuitivo. Imagem em alta resolução

O Ovation Curation Tool simplifica o controle de versões e o histórico de alterações entre sistemas de controle e simulações de gêmeos digitais
  • O Ovation™ Curation Tool da Emerson é uma solução de sincronização inédita para sistemas de controle e gêmeos digitais.
  • Mantém os gêmeos digitais alinhados com as operações da planta de produção para evitar desvios de configuração.
  • Automatiza o rastreamento e a implantação de alterações para economizar tempo de engenharia.
  • Aprimora a governança e a resolução de problemas com histórico de auditoria e análise de impacto.

PITTSBURGH (7 de julho de 2026) — A Emerson, líder global em automação, anunciou o lançamento de seu Ovation™ Curation Tool, um software de sincronização inédito para sistemas de controle de energia e água, que oferece uma maneira fácil de manter o controle de versão e o histórico detalhado de alterações entre vários sistemas Ovation e simuladores. A ferramenta de curadoria automatiza a gestão de mudanças entre os sistemas de produção de usinas de energia e seus gêmeos digitais para melhorar a precisão dos testes e treinamentos, economizar tempo de engenharia e permitir uma resolução de problemas mais rápida e uma governança mais forte. 

Um dos principais desafios da gestão de gêmeos digitais é garantir que a simulação e a produção estejam devidamente sincronizadas. Operadores e engenheiros fazem alterações frequentes em sistemas de produção para resolver problemas, melhorar o desempenho e desenvolver novas estratégias de controle. Com o tempo, essas alterações fazem com que a configuração dos sistemas de controle da planta se desvie do modelo de simulação do gêmeo digital. O rastreamento e a implementação manuais de alterações podem levar horas de tempo de engenharia, tornando o processo demorado e trabalhoso. O Ovation Curation Tool rastreia automaticamente alterações no sistema de controle ao longo do tempo e permite a implantação rápida e fácil dessas alterações em outros sistemas de controle e simulações por meio de um painel intuitivo.

“Manter um gêmeo digital continuamente sincronizado com sistemas ativos sempre foi um desafio, e esse desafio continua a aumentar à medida que a escassez de mão de obra torna mais difícil encontrar e reter pessoal especializado”, afirma Rick Kephart, vice-presidente de tecnologia do negócio de energia e água da Emerson. “O Ovation Curation Tool ajuda as equipes a fornecer valor em todo o ciclo de vida útil para o gêmeo digital Ovation da Emerson ao facilitar a garantia de que as simulações permaneçam relevantes, fornecendo benefícios contínuos por meio de treinamento, testes, engenharia e previsão aprimorados.”

O software Curation Tool pode ser configurado para ser executado na frequência desejada de uma organização, semanal, mensal ou personalizada, para identificar e rastrear automaticamente quaisquer alterações feitas no sistema de controle. Os usuários não precisam mais realizar comparações manuais trabalhosas e têm acesso ao histórico detalhado de alterações e à auditoria por meio do painel intuitivo, que mostra o que foi alterado, quem fez as alterações e quando elas ocorreram. Essa rastreabilidade de auditoria reduz o risco de alterações não documentadas ou inesperadas.

Depois da validação das alterações, um usuário pode iniciar a sincronização automatizada entre o sistema de produção e o gêmeo digital ou entre o gêmeo digital e outros sistemas de controle Ovation. Antes da implantação, a ferramenta de análise de impacto do instantâneo de simulação detalha todas as interrupções que as alterações causarão no sistema de destino e sugere resoluções.

Usando um sistema de repositórios, o Curation Tool move os dados entre o sistema de produção e o simulador, mantendo a sincronização dos dados. Vários usuários podem editar os mesmos ativos e mesclar suas alterações.

O Ovation Curation Tool estará em exibição na Conferência de Grupo de usuários do Ovation de 2026 da Emerson de 26 a 30 de julho, em Pittsburgh. ​

Mídia:

Recursos adicionais:


Sobre a Emerson
A Emerson (NYSE: A EMR) é uma líder global em automação que oferece soluções para os desafios tecnológicos mais exigentes. Com sede em St. Louis, Missouri, a Emerson está projetando o futuro autônomo, permitindo aos seus clientes otimizar as operações e acelerar a inovação. Para obter mais informações, acesse Emerson.com.