A Emerson ajuda a maior refinaria da Romênia a reduzir os alarmes do sistema de controle em mais de 95%

Rompetrol Refinery

A refinaria Rompetrol Petromida, na Romênia, usou o software DeltaV™ AgileOps da Emerson para reduzir os volumes de alarme do sistema de controle em mais de 95%. Imagem cortesia da Rompetrol. Imagem em alta resolução

Rompetrol Refinery Control Room

O software DeltaV™ AgileOps aumentou a eficácia do operador e deixou as taxas de alarme dentro das recomendações da diretriz EEMUA 191. Imagem cortesia da Rompetrol. Imagem em alta resolução

A Rompetrol Rafinare usa o software DeltaV AgileOps para aumentar a eficácia do operador e garantir a conformidade com as diretrizes EEMUA 191
  • O software DeltaV AgileOps da Emerson reduz os volumes de alarme do sistema de controle em mais de 95%.
  • O software de gestão de alarmes da Emerson ajuda a Rompetrol a atingir os níveis de desempenho de alarmes recomendados pelo EEMUA 191. 
  • O DeltaV AgileOps melhora a eficácia do operador eliminando alarmes incômodos e que não são práticos. 

BUCHAREST, Romênia (14 de julho de 2026) – A Emerson, líder global em automação, ajudou a Rompetrol Rafinare a reduzir os volumes de alarmes do sistema de controle distribuído (DCS) em mais de 95% usandoo software de gestão de operações DeltaV™ AgileOps na sua refinaria Petromidia em Navodari, Romênia. O projeto melhorou o desempenho de alarmes do sistema de controle, aumentou a eficácia do operador e trouxe as taxas de alarme da refinaria para as recomendações da diretriz 191 da Associação de Usuários de Equipamentos e Materiais de Engenharia (EEMUA) na maior refinaria da Romênia.

Com uma capacidade de processamento anual de aproximadamente cinco milhões de toneladas de produtos de combustível, a instalação da Petromidia opera uma ampla gama de unidades de conversão e mantém um Índice de Complexidade Nelson de 9,32, criando volumes significativos de dados do processo e alarmes. Com o tempo, os alarmes do sistema de controle evoluíram além das práticas recomendadas, expondo os operadores a altos volumes de alarmes, particularmente durante interferências na planta. Alarmes aleatórios também contribuíam para a geração de ruído desnecessário, tornando mais difícil para os operadores identificar e responder a eventos críticos do processo. Os operadores experimentavam rotineiramente excessos de alarmes, enquanto alguns alarmes permaneciam permanentemente ativos sob condições operacionais normais.

Para enfrentar esses desafios, a Rominserv, fornecedora de serviços de engenharia e manutenção da Rompetrol, colaborou com a Emerson para melhorar a qualidade dos alarmes e reduzir os alarmes falsos em toda a refinaria. A equipe implementou o software DeltaV AgileOps da Emerson para fornecer visibilidade contínua do desempenho dos alarmes, incluindo taxas médias e de pico de alarme, sequências recorrentes de alarmes e tempo gasto fora dos limites operacionais recomendados.

O software DeltaV AgileOps captura dados de alarme e evento diretamente do sistema de controle distribuído DeltaV que opera a planta, permitindo que as equipes de engenharia identifiquem alarmes de alta frequência, alarme velho e alarmes falsos recorrentes responsáveis por uma atividade de alarme desproporcional. Usando painéis de desempenho e ferramentas de tendências históricas, o pessoal da refinaria avaliou o comportamento dos alarmes durante a operação em estado estável, as condições de inicialização e os distúrbios do processo, ao mesmo tempo que validou as mudanças propostas nos limites de alarme, as prioridades e as estratégias de supressão em relação aos dados reais da planta.

Como resultado do projeto, a refinaria reduziu a geração de alarmes de mais de dois milhões de alarmes por mês durante a operação normal para menos de 50.000 alarmes por mês. De acordo com as diretrizes EEMUA 191, os operadores não devem receber mais do que um alarme a cada dez minutos durante a operação em estado estável.

"A gestão de alarmes desempenha um papel crítico na manutenção de operações seguras e eficientes da refinaria", disse Nilca George, diretora de engenharia de processos da Rompetrol Rafinare. "O monitoramento e a análise contínuos do desempenho de alarmes fornecidos pelo DeltaV AgileOps reduziram significativamente a carga de alarmes do operador, ao mesmo tempo que melhoraram a consciência operacional geral. O sistema resultante é mais estável e melhor alinhado com as condições reais da planta, permitindo que os operadores se concentrem em alarmes significativos e respondam de forma mais eficaz a perturbações do processo."

A implementação também melhorou a visibilidade de longo prazo do desempenho do sistema de controle por meio de relatórios automatizados de alarmes e eventos. A retenção de eventos e alarmes históricos existentes foi estendida de aproximadamente quatro a cinco dias para quase dois meses, permitindo uma análise mais eficaz de problemas recorrentes e apoiando decisões de manutenção e otimização mais bem informadas.

"Os sistemas de controle modernos fornecem enormes volumes de informações operacionais, mas os operadores precisam do contexto e da visibilidade corretos para agir com eficácia", explicou Guido Wink, vice-presidente de negócios de sistemas de controle e software da Emerson na Europa. "O DeltaV AgileOps ajuda as organizações a monitorar e melhorar continuamente o desempenho do sistema de alarme para que os operadores possam se concentrar nos eventos mais importantes para uma operação segura e eficiente."

Para obter mais informações sobre o projeto de gestão de alarmes da Rompetrol Rafinare, faça download do resumo completo do projeto em Emerson.com.

Perguntas frequentes
O que é o software DeltaV AgileOps?

O DeltaV AgileOps é o software de gestão de operações da Emerson que ajuda as organizações industriais a melhorar a gestão de alarmes, a visibilidade operacional e a eficácia do operador por meio de monitoramento contínuo de desempenho e análises.

Por que a gestão de alarmes é importante nas operações de refinarias?
A gestão eficaz de alarmes ajuda os operadores a identificar rapidamente condições críticas do processo, reduzir a enxurrada de alarmes e manter a consciência situacional durante condições operacionais em estado estacionário e de perturbação.


Como o DeltaV AgileOps melhora o desempenho do operador?

O software identifica alarmes falsos, rastreia o comportamento do sistema de alarme em tempo real e fornece análises que ajudam os operadores a se concentrarem em condições práticas do processo.

Mídia:

Recursos adicionais:


Sobre a Emerson
A Emerson (NYSE: A EMR) é uma líder global em automação que oferece soluções para os desafios tecnológicos mais exigentes. Com sede em St. Louis, Missouri, a Emerson está projetando o futuro autônomo, permitindo aos seus clientes otimizar as operações e acelerar a inovação. Para obter mais informações, acesse ;Emerson.com.