Emerson lança nova plataforma IIoT para maior visibilidade wireless sem alterações caras na infraestrutura.
Repetidor wireless Rosemount™ Synchros™ e monitor de temperatura Rosemount™ Synchros™, permitindo monitoramento wireless escalável e visibilidade expandida de ativos. Imagem em alta resolução

Emerson Synchros™
O Emerson Synchros™ permite o monitoramento contínuo de ativos com tecnologia wireless, fornecendo conhecimentos práticos para reduzir o tempo de inatividade e otimizar as operações. Link do vídeo
A solução wireless de monitoramento de ativos Emerson Synchros digitaliza inspeções, reduz rondas manuais e produz melhores decisões operacionais.
SHAKOPEE, Minnesota (20 de maio de 2026) – Hoje, a Emerson anunciou o lançamento de sua plataforma Emerson Synchros™ de Internet das Coisas Industrial (IIoT), um novo conjunto de tecnologias que expande a visibilidade da condição do ativo e melhora as decisões de manutenção por meio de uma arquitetura wireless flexível projetada para implantação rápida em instalações existentes.
Em muitas operações, a manutenção e o rastreamento de ativos ainda dependem de rondas manuais periódicas devido a problemas de custo e logísticos. Isso geralmente deixa lacunas onde os problemas em desenvolvimento podem passar despercebidos. A plataforma Emerson Synchros encara esse desafio com uma abordagem mais prática e escalável para o monitoramento contínuo. As equipes de manutenção e operações agora podem digitalizar os pontos de inspeção e ampliar a visibilidade usando uma arquitetura wireless flexível, desenvolvida com base na tecnologia WirelessHART®.
Desenvolvida para setores de processos críticos, incluindo produtos químicos, petróleo e gás, energia, ciências biológicas e água/efluentes, a plataforma Emerson Synchros permite que as organizações iniciem com aplicações de monitoramento de alto valor e, em seguida, expandam com o tempo usando uma plataforma comum que funciona com a infraestrutura existente.
"Há muito tempo, as equipes enfrentam uma escolha entre a visibilidade e o custo de instrumentar ativos", disse Andrew Kravitz, vice-presidente de tecnologia e inovação entre portfólios da Emerson. "Os dispositivos Synchros lidam com esses problemas fornecendo aos usuários finais um método adequado à finalidade para digitalizar programas de inspeção, expandir a visibilidade em escala e passar de verificações periódicas para conhecimentos contínuos para gerar operações mais eficientes e confiáveis."
O lançamento inicial inclui o Monitor de temperatura Rosemount™ Synchros e o Repetidor wireless Rosemount Synchros, que, juntos, fornecem capacidade de monitoramento wireless escalável. O monitor de temperatura digitaliza medições anteriormente manuais, enquanto o repetidor estende a cobertura da rede para permitir uma implantação mais ampla sem infraestrutura adicional.
À medida que a plataforma evolui, a Emerson apresentará dispositivos adicionais e opções de conectividade, capacitando os usuários finais a expandir os programas de monitoramento e avançar nas iniciativas de transformação digital. Novos dispositivos fornecerão medição para mais parâmetros de processo, como pressão e outros. As opções adicionais de conectividade acomodarão uma gama mais ampla de aplicações, como aquelas com ativos distribuídos em uma ampla área geográfica, como sistemas de água/efluentes e a rede elétrica.
O Monitor de temperatura Rosemount Synchros foi projetado para reunir dados de temperatura ambiente e de superfície que podem revelar condições anormais em ativos como bombas, trocadores de calor, equipamentos rotativos, sistemas de vapor e sistemas de aquecimento dos tubos, ajudando as equipes a investigar problemas mais cedo e tomar decisões de manutenção mais bem informadas.
Projetada para ambientes industriais do mundo real, a plataforma Emerson Synchros é compatível com a implantação em áreas classificadas e condições exigentes. Seu projeto resistente e recursos de instalação simplificados permitem que as organizações implantem e dimensionem com confiança, ao mesmo tempo que reduzem os custos de treinamento e a complexidade de manutenção.
Mais informações em www.emerson.com/synchros.
Mídia:
- Contato: Contatos de Mídia Global da Emerson
Recursos adicionais:
- Participe daComunidade Emerson Exchange 365
- Conecte com a Emerson no XFacebookLinkedInYouTube
Sobre a Emerson
A Emerson (NYSE: EMR) é uma líder global em automação que oferece soluções para os desafios tecnológicos mais exigentes. Com sede em St. Louis, Missouri, a Emerson está projetando o futuro autônomo, permitindo aos seus clientes otimizar as operações e acelerar a inovação. Para obter mais informações, acesse Emerson.com.