Emerson atualiza a proteção de turbomáquinas e o monitoramento da condição do ativo para operações mais seguras

AMS 6500 ATG protection system and AMS Machine Works

O sistema de proteção aprimorado AMS 6500 ATG da Emerson e o software de monitoramento da condição do ativo AMS Machine Works fornecem transmissão contínua de dados, análises avançadas e visibilidade em tempo real da condição de ativos de turbomáquinas de alta criticidade. Imagem em alta resolução

Os softwares AMS 6500 ATG versão 5.0 e AMS Machine Works versão 2.4 permitem a transmissão de dados contínua para análises mais profundas de partidas e paradas
  • A Emerson aprimora a proteção e o monitoramento de turbomáquinas com atualizações do AMS 6500 ATG e do software AMS Machine Works.
  • A transmissão de dados contínua e ilimitada permite análises mais profundas em ciclos completos de partida e parada de turbomáquinas.
  • Conhecimentos aprimorados tornam as operações mais seguras e melhoram a condição dos ativos com tendências avançadas e visibilidade em tempo real.
  • Novos painéis programáveis e conectividade simplificada melhoram a usabilidade e a segurança cibernética para ambientes de maquinário crítico.

AUSTIN, Texas (8 de setembro de 2026) – A Emerson, líder global em automação, anunciou atualizações tanto em seu sistema de proteção on-line AMS 6500 ATG com previsão incorporada quanto no software de monitoramento da condição do ativo AMS Machine Works. Novos recursos em ambos os sistemas foram projetados em paralelo para impulsionar análises aprimoradas para turbomáquinas essenciais, particularmente para apoiar atividades complexas e de alto risco, como partidas e paradas de máquinas. 

Os sistemas de proteção são essenciais para operações seguras de turbomáquinas, mas, historicamente, a coleta de dados dos sistemas mais eficazes era normalmente limitada a minutos de operação. Além disso, quanto maior a qualidade dos dados coletados, mais limitada é a janela de coleta. No entanto, partidas ou paradas de turbomáquinas podem levar horas ou até dias, e operadores e analistas precisam de cronogramas de informações mais longos para entender melhor o que está acontecendo durante essas operações complexas.

Os softwares AMS 6500 ATG versão 5.0 e AMS Machine Works versão 2.4 foram atualizados para suportar a transmissão contínua e ilimitada de dados sobre o maquinário do sistema de proteção para a plataforma de análise, ajudando os operadores a entender melhor o que está acontecendo durante atividades complexas e permitindo que os analistas realizem análises mais abrangentes e tendências de longo prazo no AMS Machine Works.

"Em operações complexas, operadores e técnicos precisam de uma visão operacional precisa, como a capacidade de ver quando o maquinário atinge sua frequência natural para que possam melhorar as velocidades de controle", disse Ben Swisher, vice-presidente e gerente geral de soluções de confiabilidade na Emerson. "Com a transmissão contínua de dados do AMS 6500 ATG para o AMS Machine Works, os operadores, o pessoal de manutenção e os analistas têm as informações necessárias para obter uma visão aprimorada sobre operações seguras e condição do ativo de longo prazo."

Os aprimoramentos mais recentes no AMS 6500 ATG e no software AMS Machine Works oferecem aos usuários maior visibilidade sobre como seus ativos e operações estão mudando. Com acesso a dados mais longos e frequentes, os analistas podem usar o AMS Machine Works para gerar tendências mais eficazes de informações transmitidas para o AMS 6500 ATG e dados de outras fontes, e essas tendências podem ser vinculadas diretamente a alarmes. Os operadores também podem ver dados ao vivo que ilustram o que está acontecendo nas máquinas conectadas ao sistema.

O AMS 6500 ATG também foi atualizado com um painel programável baseado em servidor web para proporcionar visualização do desempenho crítico das turbomáquinas. O sistema pode exibir até cinco páginas de painel programáveis, cada uma com até 25 widgets, incluindo tendências, telas booleanas de valor de alarme e campos de medição ao vivo. Novos widgets também podem exibir componentes da máquina, além de pontos de dados, para que os operadores possam conectar esses pontos às máquinas relevantes com maior facilidade e obter uma compreensão geral da condição dos ativos com uma única visualização. O painel está disponível nativamente por meio de um navegador da Web e é flexível e programável.

Os aprimoramentos no AMS 6500 ATG e no software AMS Machine Works também fornecem conectividade independente de Modbus para simplificar a gestão e dar continuidade ao compromisso da Emerson com as melhorias contínuas de segurança cibernética.

Mídia:

Recursos adicionais:


Sobre a Emerson
A Emerson (NYSE: A EMR) é uma líder global em automação que oferece soluções para os desafios tecnológicos mais exigentes. Com sede em St. Louis, Missouri, a Emerson está projetando o futuro autônomo, permitindo aos seus clientes otimizar as operações e acelerar a inovação. Para obter mais informações, acesse ;Emerson.com.