Atenda às necessidades da sua aplicação com um medidor de corte de água altamente confiável
Obtenha uma medição de corte de água de diâmetro total e altamente sensível com o medidor de corte de água Roxar. Adequado para uma ampla gama de aplicações, este dispositivo confiável e sem derivação é comprovado em campo e atende às suas necessidades de medição. Tenha confiança ao escolher sua instrumentação sabendo que a Emerson é sinônimo de qualidade, com suporte mundial ao seu alcance.
Como funciona?
Técnica de medição
A tecnologia exclusiva de ressonância por micro-ondas é utilizada dentro do medidor de corte de água Roxar. Essa medição fundamental é realizada em todo o diâmetro do tubo, garantindo uma medição representativa altamente precisa, independentemente da distribuição de água e petróleo por todo o tubo. A medição se destina à qualidade fiscal, livre de desvios e sensível a até 50ppm de água.
Recursos
Vídeos

What Measurement Technology Does the Roxar™ Watercut Meter Use?
What Measurement Technology Does the Roxar™ Watercut Meter Use?
Which Applications Can Benefit from Using a Watercut Measurement?
Which Are the Approved Certifications That the Updated Roxar™ Watercut Meter Benefits From?
Which Are the Features Enabled by the Integration with Coriolis Densitometers?
What Are the Improved Functionalities Within the Updated Roxar™ Watercut Meter Model?
What Is the Measuring Range of the Roxar™ Watercut Meter?
Perguntas frequentes
Encontre respostas para perguntas comuns sobre os medidores de corte de água Roxar, incluindo como funciona a medição de corte de água, onde os medidores de corte de água são usados e como eles ajudam a melhorar a eficiência da produção, o controle do processo e o desempenho dos ativos de petróleo e gás.
Um medidor de corte de água funciona medindo as propriedades físicas ou elétricas da mistura de fluidos para determinar a fração de água presente.
O medidor de corte de água Roxar™ da Emerson usa tecnologia de ressonância por micro-ondas de diâmetro pleno para realizar essa medição em linha. Os sinais de micro-ondas interagem com a mistura em fluxo e a resposta é influenciada pelas propriedades dielétricas da água e dos hidrocarbonetos, permitindo que o medidor quantifique o corte de água em toda a seção transversal do tubo. Essa abordagem garante uma medição representativa sob regimes de vazão variados, sem a necessidade de separação ou amostragem parcial. Ele é amplamente usado em tubulações, saídas de separadores e sistemas de alocação onde é necessária uma medição contínua e confiável do corte de água.
A medição precisa do corte de água é essencial para uma alocação de produção confiável, otimização de processos e gerenciamento de reservatórios.
O medidor de corte de água Roxar™ da Emerson fornece medição de alta precisão em tempo real para apoiar esses objetivos. Dados precisos de corte de água afetam diretamente os cálculos de volume de óleo e água, influenciando a alocação de receita, o controle do separador e as decisões de garantia da vazão, além de permitir uma gestão eficiente do manuseio e descarte de água produzida, o que representa um custo operacional significativo. A medição imprecisa pode levar a má alocação, processamento ineficiente, uso excessivo de produtos químicos ou energia e interpretação incorreta do reservatório. Isso é especialmente crítico em tubulações, pontos de transferência de custódia e sistemas de produção de vários poços, onde a precisão afeta diretamente os resultados financeiros e operacionais.
A tecnologia de ressonância por micro-ondas de diâmetro total fornece a medição de corte de água mais estável e representativa em condições reais de campo, em comparação com a amostragem baseada em sonda e outras tecnologias de medição em linha.
O medidor de corte de água Roxar™ da Emerson usa ressonância de micro-ondas de diâmetro pleno para fornecer medição contínua e em tempo real do corte de água. Ao contrário das sondas de inserção ou dos sistemas de amostragem, a medição de diâmetro total captura toda a seção transversal do tubo, eliminando erros causados pela separação de fases, estratificação ou deslizamento entre as fases. A ressonância por micro-ondas também é inerentemente robusta a mudanças na salinidade, emulsões e regime de vazão, enquanto outras tecnologias podem ser mais sensíveis à variação da propriedade do fluido, incrustação ou geometria de amostragem limitada, levando a desvios ou precisão reduzida sob condições dinâmicas. Isso garante uma medição consistente e de alta fidelidade em tubulações, saídas de separadores e aplicações de alocação ou transferência de custódia onde os perfis de vazão não são uniformes e mudam continuamente.
A medição por micro-ondas em linha de diâmetro total é adequada tanto para saídas de separadores quanto para tubulações quando a vazão está adequadamente misturada.
O medidor de corte de água Roxar™ da Emerson foi projetado para implantação flexível nesses diferentes pontos de instalação. Nas saídas do separador, o medidor fornece monitoramento contínuo da qualidade do óleo, enquanto nas tubulações ele é compatível com a alocação e a medição fiscal, garantindo uma medição representativa da vazão total. Como a tecnologia mede toda a vazão em vez de um ponto de amostragem, ela tem um desempenho consistente em ambas as aplicações quando as condições apropriadas de mistura são mantidas. Isso o torna aplicável na produção caudal ascendente, bem como em sistemas de transporte midstream.
Não existe um padrão global único para medidores de corte de água, mas a medição deve atender às práticas aceitas do setor para precisão e rastreabilidade.
O medidor de corte de água Roxar™ da Emerson é usado em aplicações que exigem desempenho de medição de qualidade fiscal. Os operadores normalmente fazem referência a diretrizes API, ISO e específicas da empresa para transferência e alocação de custódia, exigindo métodos de medição validados e incerteza documentada. Os sistemas de medição contínua em linha são frequentemente aceitos quando devidamente validados e apoiados por procedimentos de amostragem. Isso se aplica à transferência de custódia de dutos, medição de exportação e sistemas de entrada de refinarias. Padrões como API, MPMS e diretrizes de medição ISO são comumente referenciados nesses fluxos de trabalho.
O corte de água é calculado como a proporção entre a vazão da água e a vazão total do líquido, expressa como uma porcentagem.
O medidor de corte de água Roxar™ da Emerson mede diretamente o corte de água em linha usando a tecnologia de ressonância por micro-ondas. A medição é derivada das propriedades dielétricas da mistura de fluidos, onde a água e os hidrocarbonetos exibem respostas eletromagnéticas distintas que podem ser quantificadas para determinar frações de fase. Isso permite o cálculo contínuo e em tempo real do corte de água sem depender da separação ou amostragem manual. Ele é amplamente aplicado em tubulações, saídas de separadores e sistemas de alocação onde a medição contínua da fase líquida é necessária.
Os medidores de corte de água são usados sempre que é necessária uma medição contínua e precisa do teor de água nos fluxos de óleo.
O medidor de corte de água Roxar™ da Emerson é aplicado em operações caudal ascendente, midstream e caudal descendente como uma solução de medição em linha. Em aplicações caudal ascendente, ele monitora as saídas do separador para otimizar a separação e acompanhar a qualidade da produção, enquanto no midstream ele é compatível com transferência de custódia e medição de transporte, garantindo que as especificações do produto sejam atendidas. Nas operações caudal descendente, ele é usado para controle de qualidade de refinarias e tubulações, em que o teor preciso de água afeta diretamente a eficiência do processamento e o valor do produto. As instalações típicas incluem a linha de petróleo de separadores trifásicos, pontos de medição de tubulações e fluxos de entrada de refinarias. Essas aplicações geralmente exigem medição contínua e estável para dar suporte à tomada de decisões operacionais e fiscais.
A etapa mais importante é garantir que as amostras de calibração sejam totalmente representativas das condições de vazão.
O medidor de corte de água Roxar™ da Emerson permite a calibração em linha com amostras coletadas o mais próximo possível do ponto de medição. Para obter resultados precisos, a amostra deve representar a mesma composição de fluido e condições de vazão medidas pelo medidor, idealmente durante uma operação estável e de um local de amostragem apropriado. Isso torna a medição dielétrica diretamente comparável aos dados de referência do laboratório, ajudando a melhorar a precisão da calibração e manter a confiança na medição. Essas práticas são especialmente importantes para transferência de custódia, alocação e outras aplicações de monitoramento de alta precisão.
O desvio na medição geralmente é causado por alterações nas propriedades do fluido, acúmulo ou calibração incorreta.
O medidor de corte de água Roxar™ da Emerson foi projetado para fornecer medições inerentemente livres de desvio, usando ressonância por micro-ondas. Ao contrário das tecnologias baseadas em sondas, o princípio de medição é estável ao longo do tempo, mas ainda podem ocorrer desvios devido a fatores externos, como deposição de cera ou inconsistências de amostragem. A validação regular com amostras representativas e o monitoramento de tendências ajudam a detectar e corrigir problemas antecipadamente. Isso é especialmente importante em aplicações de alto valor, como alocação e transferência de custódia.
A medição de corte de água em linha normalmente oferece um custo de ciclo de vida mais baixo em comparação com a amostragem manual devido à mão de obra reduzida e à melhor qualidade dos dados.
O medidor de corte de água Roxar™ da Emerson elimina a necessidade de amostragens frequentes e análises laboratoriais. A medição contínua fornece dados em tempo real, reduzindo atrasos operacionais e erros humanos, enquanto o projeto de baixa manutenção minimiza os custos de intervenção ao longo do tempo. Isso resulta em melhor controle do processo e redução do custo total de propriedade, apesar do investimento de capital inicial. Isso é particularmente valioso na produção offshore, instalações remotas e aplicações de monitoramento de alta frequência.
O corte de água representa a porcentagem de água no fluxo líquido total, enquanto o BS&W (sedimento básico e água) inclui água e sólidos medidos após a separação.
O medidor de corte de água Roxar™ da Emerson mede a água cortada diretamente no fluxo sem separação. Embora relacionado, o corte de água refere-se especificamente à fração de água da fase líquida, enquanto o BS&W é um termo de transferência de custódia e contabilidade de tanque que descreve o total combinado de água mais impurezas e sólidos obtidos por meio de amostragem baseada em separador ou análise laboratorial. Como resultado, os valores de BS&W dependem da eficiência da separação e das condições de amostragem, enquanto o corte de água fornece informações contínuas e em tempo real, independentemente do manuseio caudal descendente. Essa distinção é particularmente importante em sistemas de produção e alocação, onde emulsões, conteúdo sólido e condições operacionais podem variar. As práticas de medição de BS&W normalmente estão alinhadas com os padrões da indústria, como MPMS de API.
O corte de água é medido no campo usando instrumentos em linha, sistemas de amostragem ou separadores de teste.
O medidor de corte de água Roxar™ da Emerson fornece medição contínua em linha usando tecnologia de ressonância por micro-ondas de passagem total. Ao contrário do teste de amostragem ou separador, os medidores em linha determinam a fração de água diretamente no fluxo, eliminando erros causados pela segregação de fases, viés de amostragem ou condições de vazão transiente. Outras tecnologias, como sondas de capacitância, métodos ópticos ou sensores de vazão parcial, podem amostrar apenas parte da vazão, reduzindo a representatividade em condições não uniformes. Isso torna a medição de diâmetro total em linha particularmente valiosa em dutos, sistemas de teste de poços e ambientes de alocação de produção.
O corte de água normalmente aumenta com o tempo, à medida que os reservatórios amadurecem e a produção de água aumenta em relação aos hidrocarbonetos.
O medidor de corte de água Roxar™ da Emerson permite que os operadores monitorem continuamente essas mudanças em tempo real. À medida que a pressão do reservatório diminui ou a injeção de água apoia a produção, ocorrem avanços na água e a proporção água-óleo aumenta, alterando a composição do fluido produzido. Essa progressão reflete a dinâmica do reservatório, como formação de cone, canalização ou avanço das frentes de água, que afetam diretamente a eficiência da produção. Essa tendência é comumente observada em campos de petróleo maduros, operações de inundação e processos de recuperação aprimorados.