Spitzenleistung und Zuverlässigkeit
Zuverlässigkeit erhöhen und Energieverluste minimieren durch Einblicke in die Verdichterleistung
Kompressoren, unabhängig davon, ob es sich um Kreisel- oder Hubkolbenverdichter handelt, sind im Laufe der Zeit anfällig für Vibrationen, Fehlausrichtung und Leistungseinbußen. Die Implementierung von Zustandsüberwachungs- und Regelungsstrategien ermöglicht es den Teams, frühe Anzeichen von Verschleiß- oder Überdruckereignissen zu erkennen, Energieverschwendung zu reduzieren und die Leistung zu optimieren. Mit der richtigen Messtechnik und geeigneten Analysen können Bediener Ursachen schnell erkennen, datengestützte Entscheidungen treffen und die Verfügbarkeit des Kompressors verbessern.
Lösungen für industrielle Luftkompressoren im Einsatz
Überwachen Sie den Kompressorzustand und reagieren Sie auf Anomalien, bevor Störungen auftreten. Die proaktive Erkennung von Problemen wie Lagerverschleiß, Ausrichtungsfehler oder Druckspitzen ist für die Aufrechterhaltung der Integrität von Druckluftkompressoren von entscheidender Bedeutung. Integrierte Lösungen liefern ständige Zustandsdaten, ermöglichen vorausschauende Instandhaltung und steigern einen effizienten Betrieb. Bediener erhalten einen Einblick in den Zustand und die Leistung der Anlagen, wodurch informierte Reaktionen möglich sind, die ungeplante Ausfälle reduzieren und die Lebensdauer der Geräte verlängern.
Frühzeitige Erkennung von Vibrationstrends und Lagerverschleiß
Alle Kompressoren, vom kleinen Verdichter für die Instrumentenluft bis hin zum riesigen Spaltgaskompressor für eine Ethylen-Anlage, verfügen über rotierende Elemente. Und Rotation bedeutet immer Schwingungen. Übermäßige Schwingungen führen zu kostspieligen Problemen, z. B. Lager-, Wellen- oder Kupplungsproblemen, die Kompressorausfälle und eine potenzielle Abschaltung von Einheiten verursachen können. Die Lösungen von Emerson zur Online-Überwachung von Kompressoren bieten dem für die Anlagenzuverlässigkeit zuständigen Team Frühwarnungen, wenn übermäßige Vibrationen und Lagerverschleiß auftreten. Auf diese Weise können Techniker Reparaturen oder Anpassungen durchführen, die Geräteschäden und Produktionsausfälle verhindern können.
Geschäftsgruppen im Bereich der industriellen Luftkompressoren
Die Aufrechterhaltung effizienter und zuverlässiger Kompressorsysteme erfordert das Zusammenwirken der Technologien für Messumformer, Regelung und Diagnose. Entdecken Sie, wie jede Geschäftsgruppe gezielte Innovationen einbringt, die die Verfügbarkeit des Kompressors, den Energieverbrauch und die Effektivität der Wartung verbessern.
Diskrete Automatisierung
Messtechnik
Lösungsbezogene Dokumente für industrielle Luftkompressoren
Entdecken Sie eine konzentrierte Reihe von Ressourcen, die Ihnen bei der Verbesserung der Leistung, des Schutzes und der Betriebsintegrität industrieller Kompressorsysteme helfen sollen. Diese Dokumente heben hervor, wie innovative Technologien und bewährte Strategien die Systemsicherheit stärken, einen sicheren Betrieb gewährleisten und effiziente Wartungspraktiken unterstützen können. Nutzen Sie das Know-how von Emerson, um in Ihren Druckluftanwendungen messbare Verbesserungen zu unterstützen.
Häufig gestellte Fragen – FAQ
Erfahren Sie häufig gestellte Fragen zu Kompressortypen, Energieeffizienz, bewährten Wartungspraktiken und Systemintegration. Erfahren Sie, wie die Technologien von Emerson dazu beitragen, die Verfügbarkeit zu verbessern, den Energieverbrauch zu reduzieren und eine einheitliche Luftzufuhr für den industriellen Betrieb sicherzustellen.
Kritische Messungen am Kompressor umfassen die Überwachung des Drucks (Saugleitung und Auslass), der Temperatur (Saugleitung und Auslass), des Durchflusses, des Motorstroms, der Motorleistung und der Vibrationspegel sowie die Durchführung einer Ölanalyse. Diese Messungen liefern wichtige Informationen über die Leistungsfähigkeit, den Wirkungsgrad und den allgemeinen Zustand des Kompressors. Abweichungen von den erwarteten Werten können auf Probleme wie Ventilleckagen, mechanische Probleme, elektrische Unregelmäßigkeiten oder Verunreinigungen im System hinweisen. Die regelmäßige Überwachung dieser Parameter ermöglicht eine frühzeitige Erkennung potenzieller Probleme sowie einen optimierten Betrieb und verhindert kostspielige Ausfälle und Stillstandszeiten.
Surge ist ein Zustand, der bei dynamischen Kompressoren auftritt, insbesondere bei Radialkompressoren. Dabei kommt es zu einer plötzlichen Abnahme des vom Kompressor abgegebenen Durchflusses, die durch einen Druckanstieg am Kompressorauslass oder den Verlust der Versorgung am Einlass bzw. an der Ansaugleitung verursacht wird. Dies kann zu starken Schwankungen von Durchfluss und Druck führen, was möglicherweise den Kompressor schädigt.
Surge im Kompressor ist ein kritisches Phänomen, das eine sorgfältige Überwachung und Regelung erfordert, um den sicheren und effizienten Kompressorbetrieb zu gewährleisten, Ausfallzeiten zu minimieren und Schäden am Kompressor und der zugehörigen Ausrüstung zu verhindern.
Die Kompressorleistung wird in der Regel in Bezug auf seine Kapazität (das Gasvolumen, das er pro Zeiteinheit fördern kann), seinen Druckanstieg (auch als Druckhöhe bezeichnet) und seinen Stromverbrauch gemessen. Weitere wichtige Kennzahlen sind Wirkungsgrad und Zuverlässigkeit.
Ein häufiger Fehler ist das Ausrichten der Ausrüstung im kalten Zustand, ohne die Wärmeausdehnung zu berücksichtigen. Wenn Motoren, Pumpen und Kompressoren die Betriebstemperatur erreichen, expandieren sie ungleichmäßig. Wenn die Rohrleitungen heiß werden, dehnen sie sich aus und belasten die Geräte, an denen sie befestigt sind. Was ausgerichtet wurde, befindet sich nun nicht mehr in der richtigen Position. Die Lösung ist entweder die Berechnung der erwarteten thermischen Ausdehnung oder eine Messung der Ausrichtung unmittelbar nach der Abschaltung. Die Schwingungsüberwachungssensoren von Emerson erkennen Veränderungen des Schwingungsmusters, nachdem sich eine Installation erwärmt hat, und liefern wichtige Informationen über die Ausrichtungsmöglichkeiten.
Zweck des Ausrichtens ist die Begrenzung von Vibrationen und die Vermeidung übermäßiger Wellenlasten. Der ultimative Test besteht darin, zu prüfen, ob die Vibrationen nach dem Ausrichten bei voller Betriebstemperatur geringer sind. Vibrationsüberwachungssensoren von Emerson liefern diese Information.