Fallback image

Aufkommende Technologie unterstützt fundierte Entscheidungsfindung

Digital Twin
Dieser High-Fidelity-Simulator, auch „digitaler Zwilling“ genannt, läuft parallel zum realen Steuerungssystem und ermöglicht erweiterte Tests, um sicherzustellen, dass die geplanten Änderungen die Stromversorgung nicht beeinträchtigen werden. Hier erfahren Sie mehr

Ein entscheidender Bestandteil von Innovation ist das Ausprobieren von Neuem. Nur so können wir herausfinden, ob eine andere Herangehensweise eine Lösung hervorbringen kann, die bahnbrechende Ergebnisse liefert. Aber bei Energieunternehmen, die Elektrizität ins Netz liefern, gibt es keine Toleranz für Fehler – und deshalb ist Innovation hier ein komplexes Unterfangen.

Nun jedoch stellt eine neue Technologie von Emerson eine virtuelle Plattform zur Verfügung, mit der zum Beispiel Energieunternehmen vorgeschlagene Anpassungen ihres Betriebs risikofrei und in Echtzeit testen können, bevor sie in der realen Anlage implementiert werden. Es handelt sich um eine integrierte Steuerungs- und Simulationsplattform. Mit ihr kann Emerson eine exakte digitale Nachbildung der bestehenden Anlage erstellen. Dieser High-Fidelity-Simulator, auch „digitaler Zwilling“ genannt, läuft parallel zum realen Steuerungssystem und ermöglicht erweiterte Tests, um sicherzustellen, dass die geplanten Änderungen die Stromversorgung nicht beeinträchtigen werden. 

Spitzentechnologie

Bei der Technologie der digitalen Zwillinge geht es nicht bloß um das Testen eines Produkts oder einer Komponente. Es werden Forschungsdaten darüber gewonnen, wie die Teile eines Systems funktionieren und mit der Umwelt interagieren. Durch den Abgleich mit Daten, die von Sensoren in der physischen Welt geliefert werden, kann ein digitaler Zwilling gleichermaßen reale Bedingungen analysieren und zugleich simulieren, wie sich Änderungen auf den Betrieb auswirken werden. Der digitale Zwilling agiert im Wesentlichen als Stellvertreter der realen Kombination aus Experten sowie Überwachungsgeräten und Steuerungen, also etwa Sensoren.

Gartner bezeichnet digitale Zwillinge als eine der Top-Technologien , die diversen Industrien in der Welt nach der Pandemie zu schnellen Fortschritten verhelfen.

Transformation einer Branche

Diese fortschrittliche Simulation lässt sich in einem großen und komplexen Maßstab nutzen. Sie kann in Echtzeit potenzielle unerwünschte Auswirkungen auf auf komplexe Industrie- und Fertigungsbetriebe schon im Vorfeld korrigieren. In der Kraftwerksindustrie spielt die hochmoderne Technologie bereits heute eine wichtige Rolle.

Der Bedarf an virtuellen Echtzeittests ist größer denn je. Die globale Nachfrage nach Elektrizität wächst laut der U.S. Energy Information Administration schneller als die Weltbevölkerung. Dieser Nachfrageanstieg setzt die Branche in Sachen Versorgungssicherheit noch zusätzlich unter Druck und er, zumal er mit einer progressiven Umstellung auf erneuerbare Energiequellen einhergeht, die im System anders als herkömmliche Energiequellen berücksichtigt werden müssen.

Während der Trend hin zu erneuerbaren Energien langfristig für eine größere Vielfalt der Energieträger sorgt, wird das „Cycling“ der traditionellen Anlagen – also das bedarfsbedingte Zu- und Abschalten fossil betriebener Kraftwerke wegen der Netzwerkstabilität – eine höhere materielle Belastung der Anlagen mit sich bringen, was die Wartungskosten ebenso erhöht, wie das Risiko ungeplanter Stromausfälle.

Mit digitalen Zwillingen können die Unternehmen vor diesem Hintergrund Methoden erproben, um diese diversen Energiequellen effektiver miteinander zu kombinieren, ohne den Betrieb Risiken auszusetzen. Und dank weiterr Technologien von Emerson – Mustererkennung, Pervasive Sensing™ und Analysetools zum Beispiel – stehen dem Kunden die aktuellsten Ressourcen zur Verfügung, um in der Praxis ein höheres Leistungsniveau zu erzielen.

Unsere Technologie der digitalen Zwillinge hat es Kunden in der Praxis ermöglicht, bestehende Betriebsabläufe zu überwinden und dabei zugleich in der Gegenwart und in der Zukunft zu arbeiten, um maximale Effizienz und Sicherheit zu erzielen.

Erfahren Sie mehr darüber, wie unsere Technologien für digitale Zwillinge Kunden in den verschiedenen Branchen nutzen, die wir bedienen.