Emerson installiert Solarenergiesystem bei Sorocaba-Niederlassung in Brasilien

Sorocaba facility in Brazil showing solar panels on roof

Die Solaranlage im Werk Sorocaba in Brasilien wird bis zu 70 % des Stroms liefern, den die Produktionsstätte für den Betrieb benötigt. Hochauflösendes Bild

Die Solaranlage wird bis zu 70 % des Stroms liefern, der für Emersons Betrieb in Sorocaba benötigt wird

SOROCABA, Brasilien (6. März 2023) – Das weltweit tätige Technologie- und Softwareunternehmen Emerson hat an seinem Standort in Sorocaba offiziell eine Solaranlage auf dem Dach in Betrieb genommen, die bis zu 70 % des Strombedarfs des Produktionsstandorts decken wird. Durch den verstärkten Einsatz erneuerbarer Energien unterstützt das Werk in Sorocaba Emersons Bestrebungen, bis 2030 in den eigenen Betrieben Netto-Null-Treibhausgasemissionen zu erreichen.

Die Anlage umfasst 1.740 Solarmodule auf dem Dach der Anlage, die dazu beitragen, die THG-Emissionen um bis zu 130 Tonnen pro Jahr zu reduzieren. Die Solaranlage in Sorocaba ist eine von 15 Solaranlagen, die derzeit an Emerson-Standorten in Betrieb sind, und zählt zu den bedeutendsten Anlagen zur Erzeugung sauberer Energie in der Region.

„Emerson ist führend bei innovativen Technologien, die dazu beitragen, die Welt gesünder, sicherer, intelligenter und nachhaltiger zu machen, und wir sind bestrebt, diesem Anspruch auch in unserer eigenen Geschäftstätigkeit gerecht zu werden“, sagte Claudio Teixeira, Vizepräsident und Geschäftsführer von Emerson Brasilien.

„Der Betrieb unserer Anlage mit sauberer Energie ist gut für unsere Mitarbeiter, Partner und die umliegende Gemeinde, da Sorocaba bestrebt ist, eine der bekanntesten grünen und innovativsten Städte Brasiliens zu werden.“

Emerson gründete 1972 seinen brasilianischen Hauptsitz in Sorocaba, 95 Kilometer von São Paulo entfernt, und beschäftigt derzeit mehr als 400 Mitarbeiter an diesem Standort. In seinem rund 4.200 Quadratmeter großen Büro- und Produktionskomplex in Sorocaba stellt Emerson magnetische Durchflussmesser, Regelventile, Druckregler und Steuerungssysteme her, die dazu beitragen, dass Industrieanlagen sicher, zuverlässig und nachhaltig betrieben werden können.

„Diese Solaranlage ist nur ein Beispiel für Emersons Engagement zur Reduzierung der Emissionen an unseren Standorten weltweit und bringt uns unserem Ziel, bis 2030 einen CO₂-neutralen Betrieb zu erreichen, einen Schritt näher“, sagte Mike Train, Chief Sustainability Officer bei Emerson.

„Als unser energieintensivster Betrieb in Südamerika stellt das Solarprojekt in Sorocaba einen wichtigen Schritt dar, um unsere Nachhaltigkeitsziele nicht nur in dieser Region, sondern weltweit voranzutreiben.

Um den Betrieb des Solarenergiesystems zu optimieren, implementiert Emerson die Energieüberwachungs- und Datenanalysefunktionen seines Ovation™ Green Portfolios von Software- und Automatisierungslösungen. Die Ovation Green Technologien bieten sicheren Zugriff auf Betriebsdaten aus dem Bereich der erneuerbaren Energien und ermöglichen so fundierte Entscheidungen zur Steigerung der Produktion kostengünstiger Energie. Um mehr über Ovation Green Technologien zu erfahren, besuchen Sie Emerson.com/Ovation-Green.

Medien:

Zusätzliche Informationsquellen:


Über Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die wichtigsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei ihren Bemühungen, Betriebsabläufe zu optimieren, das Personal zu schützen, die Emissionen zu verringern und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.