Emerson liefert die erste Synchronisationssoftware dieser Art für Strom- und Wasserregelungssysteme

Fallback image

Das Ovation™ Curation Tool von Emerson verwendet eine intuitive automatisierte Synchronisation, um über ein intuitives Dashboard eine schnelle und einfache Bereitstellung von Systemänderungen in Simulationen und anderen Steuerungssystemen zu ermöglichen. Hochauflösendes Bild

Ovation Curation Tool vereinfacht Versionskontrolle und Änderungsverlauf zwischen Steuerungssystemen und Simulationen mit digitalen Zwillingen
  • Das Ovation™ Curation Tool von Emerson ist eine einzigartige Synchronisierungslösung für Leitsysteme und digitale Zwillinge.
  • Stimmt digitale Zwillinge auf den Anlagenbetrieb ab, um Konfigurationsabweichungen zu verhindern.
  • Automatisiert die Verfolgung von Änderungen und die Bereitstellung, um Engineering-Zeit zu sparen.
  • Verbessert Governance und Fehlerbehebung mit Auditverlauf und Auswirkungsanalyse.

PITTSBURGH  (7. Juli 2026) –  Emerson, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Automatisierung, gab die Einführung seinesOvation™ Curation Tool bekannt, einer einzigartigen Synchronisationssoftware für Energie- und Wasserleitsysteme, die eine einfache Möglichkeit zur Verwaltung der Versionskontrolle und eines detaillierten Änderungsverlaufs zwischen mehreren Ovation Systemen und Simulatoren bietet. Das Curation Tool automatisiert das Management von Änderungen zwischen Kraftwerksproduktionssystemen und ihren digitalen Zwillingen, um die Test- und Schulungsgenauigkeit zu verbessern, Entwicklungszeit zu sparen und eine schnellere Fehlersuche sowie eine verbesserte Governance zu ermöglichen.

Eine der größten Herausforderungen beim Management digitaler Zwillinge besteht darin, sicherzustellen, dass sowohl die Simulation als auch die Produktion korrekt synchronisiert sind. Bediener und Ingenieure nehmen regelmäßig Änderungen an Produktionssystemen vor, um Probleme zu lösen, die Leistung zu verbessern und neue Steuerungsstrategien zu entwickeln. Im Laufe der Zeit führen diese Änderungen dazu, dass die Konfiguration der Anlagensteuerung vom Simulationsmodell des digitalen Zwillings abweicht. Die manuelle Verfolgung und Implementierung von Änderungen kann stundenlange Entwicklungszeit in Anspruch nehmen und den Prozess sowohl zeit- als auch arbeitsintensiv machen. Das Ovation Curation Tool verfolgt automatisch Änderungen am Leitsystem im Zeitverlauf und ermöglicht deren schnelle und einfache Übertragung auf andere Leitsysteme und Simulationen über ein intuitives Dashboard.

„Die kontinuierliche Synchronisierung eines digitalen Zwillings mit den Live-Systemen war schon immer eine Herausforderung, und diese nimmt weiter zu, da Fachkräftemangel es zunehmend schwieriger macht, qualifiziertes Personal zu finden und zu halten“, sagte Rick Kephart, Vice President of Technology für das Power-&-Water-Geschäft von Emerson. „Das Ovation Curation Tool unterstützt Teams dabei, während des gesamten Lebenszyklus einen Mehrwert aus dem Ovation Digital Twin von Emerson zu erzielen, indem es die kontinuierliche Aktualität der Simulationen sicherstellt und so einen fortlaufenden Nutzen für Schulungen, Tests, Engineering und Prognosen bietet.“

Das Curation Tool kann so eingestellt werden, dass sie in der von einem Unternehmen gewünschten Häufigkeit ausgeführt wird – wöchentlich, monatlich, ad-hoc – um alle am Steuerungssystem vorgenommenen Änderungen automatisch zu identifizieren und zu verfolgen. Anwender müssen keine arbeitsintensiven manuellen Vergleiche mehr durchführen und haben über das intuitive Dashboard Zugriff auf einen detaillierten Änderungsverlauf und Audits. Dies zeigt an, was sich geändert hat, wer die Änderungen vorgenommen hat und wann sie aufgetreten sind. Dieser Audit-Trail reduziert das Risiko nicht dokumentierter oder unerwarteter Änderungen.

Sobald die Änderungen validiert wurden, kann ein Benutzer eine automatische Synchronisierung zwischen dem Produktionssystem und dem digitalen Zwilling oder zwischen dem digitalen Zwilling und anderen Ovation Leitsystemen starten. Vor der Bereitstellung beschreibt das Tool zur Analyse der Auswirkungen von Simulationsmomentaufnahmen alle Störungen, die die Änderungen auf dem Zielsystem verursachen, und schlägt Lösungen vor.

Mithilfe eines Repository-Systems verschiebt das Curation-Tool Daten zwischen dem Produktionssystem und dem Simulator und stellt dabei die Synchronisierung der Daten sicher. Mehrere Benutzer können dieselben Assets bearbeiten und ihre Änderungen zusammenführen.

Das Ovation Curation Tool wird vom 26. bis 30. Juli auf der Ovation Users Group Conference 2026 von Emerson in Pittsburgh präsentiert.

Medien:

Zusätzliche Informationsquellen:


Informationen zu Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Automatisierungstechnik, das Lösungen für die anspruchsvollsten technologischen Herausforderungen bietet. Emerson mit Hauptsitz in St. Louis, Missouri, gestaltet die autonome Zukunft und ermöglicht es Kunden, ihre Betriebsabläufe zu optimieren und Innovationen voranzutreiben. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.