Emerson erweitert Life Sciences-Planungssoftware zur Optimierung der Qualitätskontrolle im Labor

DeltaV Real-Time Scheduling Software for Life Science quality control labs

DeltaV™ Real-Time Scheduling unterstützt QS-Labore durch fortschrittliche Planung, Simulation und Optimierung bei der Abstimmung von Prüfaktivitäten auf die Fertigungsprioritäten. Dies versetzt Teams in die Lage, Laborpläne und -abläufe kontinuierlich und in Echtzeit mit den Anlagenbedingungen zu synchronisieren. Hochauflösendes Bild

Das Software-Update für DeltaV Real-Time Scheduling optimiert die Zeitplanung in Qualitätskontrolllaboren und steigert so Effizienz und Flexibilität.
  • Emerson hat seine bewährte DeltaV™ Real-Time Scheduling Software erweitert, um die Qualitätssicherung (QS) in Laborbetrieben in der Life-Sciences-Produktion zu optimieren.
  • Die neue Funktion zur Planung im Qualitätskontrolllabor stimmt Laborprüfungen auf die Produktionsbedingungen in Echtzeit ab, um Effizienz und Flexibilität zu steigern.
  • Eine automatisierte, ressourcenbewusste Zeitplanung hilft Laboren dabei, Engpässe zu reduzieren, die Auslastung zu verbessern und die Bereitstellung von Testergebnissen zu echtzeitplanung .
  • Die integrierte Planung von Fertigung und Qualitätskontrolle unterstützt eine schnellere, zuverlässigere Chargenfreigabe sowie die pünktliche Bereitstellung der Therapie.

AUSTIN, Texas (29. September 2026) – Das weltweit führende Automatisierungsunternehmen Emerson gab heute eine Verbesserung seiner DeltaV™ Real-Time Scheduling (RTS) Software bekannt, die integrierte Echtzeit-Fertigungsplanungsfunktionen auf Labore für die Qualitätssicherung (QC) erweitert. Die neuen Funktionen automatisieren komplexe Planungsregeln und -logiken, was den Laborbetrieb optimiert und die QS-Aktivitäten kontinuierlich mit den sich ändernden Produktionsbedingungen synchronisiert. Dies hilft Herstellern im Bereich Life Sciences, den Durchsatz zu verbessern, Verzögerungen zu verkürzen und die Entscheidungsfindung zu beschleunigen.

QS-Labore sehen sich zahlreichen Herausforderungen gegenüber, die die Effizienz und Skalierbarkeit einschränken. Labore erhalten zahlreiche Proben aus verschiedenen Bereichen der Fertigungsprozesse innerhalb eines Werks und müssen an diesen Proben eine Vielzahl von Tests durchführen. Da die Labore die Verfügbarkeit von Geräten, die Möglichkeiten für Mehrfachprobentests, die Kapazitäten des technischen Personals, die eingehenden Proben und die Verschiebung der Prioritäten navigieren müssen, wird die Planung schnell zu komplex für die heute üblichen Whiteboards, Tabellenkalkulationen und Informationsmanagementsysteme im Labor.

„Gut geführte Qualitätskontrolllabore sind ein Eckpfeiler für die Qualitätssicherung und die Einhaltung von Lieferverpflichtungen. „Durch die Steigerung der Effizienz stellen QC-Teams sicher, dass Proben geprüft und die Ergebnisse zeitnah übermittelt werden; dies ermöglicht einen verzögerungsfreien Produktionsablauf und versetzt die Qualitätsteams in die Lage, rasch über den weiteren Verbleib der Produkte zu entscheiden, damit die Therapien die Patienten pünktlich erreichen“, erklärte Kristel Biehler, Vice President of Life Sciences im Geschäftsbereich Process Systems and Solutions von Emerson. „Die QC-Planung in der DeltaV RTS-Software ist ein einfaches und effektives Tool, das eine automatisierte Echtzeit-Planung ermöglicht; so wird das Labor mit der Fertigungsebene verknüpft, um Ressourcen optimal zu nutzen und Engpässe zu beseitigen.“

Die Erweiterung ermöglicht eine zweckmäßige Planung in QS-Laboren direkt in Emersons bewährte DeltaV RTS Software, wodurch die Zeitpläne mit denen des Fertigungsbetriebs in Einklang gebracht werden können. Anwender können sicherstellen, dass Tests zum richtigen Zeitpunkt und auf der richtigen Ausrüstung korrekt durchgeführt werden – sowohl für produktionsabhängige Prüfungen als auch für Endproduktprüfungen. Die Integration in Echtzeit-Laborinformationsmanagementsysteme automatisiert die Abstimmung der Laborplanung und gewährleistet so eine präzise Aktualisierung bei sich ändernden Prioritäten und wechselnder Probenverfügbarkeit. Die Software ermöglicht es Teams, komplexe Regeln zur Optimierung des Laborbetriebs zu implementieren und zu automatisieren – etwa die Zusammenfassung von Proben zu Testläufen sowie weitere fortschrittliche Strategien zur Ablaufplanung.

Mit der erweiterten DeltaV RTS Funktionalität können die Planungsregeln flexibel konfiguriert werden, wodurch Laborplaner in die Lage versetzt werden, sich schnell an die dynamischen Anforderungen des Prüflabors anzupassen, selbst wenn neue Produkte eingeführt werden. Letztendlich kann diese Funktionalität den manuellen Zeitplanungsaufwand für QS-Labore reduzieren und die pünktliche Bereitstellung von Testergebnissen verbessern, was eine schnellere und zuverlässigere Chargenfreigabe ermöglicht.

Weitere Informationen über die neuesten Funktionen der DeltaV RTS Software für die Planung in QS-Laboren und flexible Fertigungsabläufe finden Sie unter www.emerson.com/deltav-rts. 

Medien:

Zusätzliche Informationsquellen:


Informationen zu Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Automatisierungstechnik, das Lösungen für die anspruchsvollsten technologischen Herausforderungen bietet. Mit Hauptsitz in St. Louis, Missouri gestaltet Emerson eine autonome Zukunft und ermöglicht es Kunden, ihre Betriebsabläufe zu optimieren und Innovationen voranzutreiben. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.