Emerson aktualisiert Schutz von Turbomaschinen und Überwachung des Anlagenzustands zur Erhöhung der Betriebssicherheit
Das erweiterte AMS 6500 ATG Schutzsystem und die AMS Machine Works Software von Emerson zur Überwachung des Anlagenzustands bieten kontinuierliches Datenstreaming, erweiterte Analysefunktionen und Echtzeittransparenz hinsichtlich des Zustands besonders kritischer Turbomaschinen. Hochauflösendes Bild
Die Softwareanwendungen AMS 6500 ATG Version 5.0 und AMS Machine Works Version 2.4 ermöglichen kontinuierliches Datenstreaming für umfassendere Analysen von An- und Abfahrvorgängen
- Emerson verbessert den Schutz und die Überwachung von Turbomaschinen mit Updates für die Softwareanwendungen AMS 6500 ATG und AMS Machine Works.
- Kontinuierliches, unbegrenztes Datenstreaming ermöglicht umfassendere Analysen über die gesamten An- und Abfahrvorgänge von Turbomaschinen hinweg.
- Verbesserte Einblicke unterstützen einen sichereren Betrieb und einen besseren Anlagenzustand durch erweiterte Trendanalysen und Echtzeittransparenz.
- Neue programmierbare Dashboards und vereinfachte Konnektivität verbessern die Benutzerfreundlichkeit und Cybersicherheit in Umgebungen mit kritischen Maschinen.
AUSTIN, Texas (8. September 2026) – Emerson, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Automatisierungstechnik, hat Updates sowohl für sein Online-Schutzsystem AMS 6500 ATG mit integrierter vorausschauender Zustandsüberwachung als auch für die AMS Machine Works Software zur Überwachung des Anlagenzustands angekündigt. Die neuen Merkmale beider Systeme wurden parallel entwickelt, um verbesserte Analysen für kritische Turbomaschinen zu ermöglichen – insbesondere zur Unterstützung komplexer, sicherheitskritischer Vorgänge wie dem Anfahren und Abfahren von Maschinen.
Schutzsysteme sind für den sicheren Betrieb von Turbomaschinen von entscheidender Bedeutung. In der Vergangenheit war die Datenerfassung selbst bei den leistungsfähigsten Systemen jedoch in der Regel auf wenige Betriebsminuten begrenzt. Außerdem gilt: Je höher die Qualität der erfassten Daten ist, desto begrenzter ist das Erfassungsfenster. Das An- oder Abfahren von Turbomaschinen kann jedoch Stunden oder sogar Tage dauern. Auch benötigen Bediener und Analysten längere Zeiträume für die Datenauswertung, um die Vorgänge während dieser komplexen Betriebsabläufe besser nachvollziehen zu können.
Die Softwareanwendungen AMS 6500 ATG Version 5.0 und AMS Machine Works Version 2.4 wurden aktualisiert, um die kontinuierliche, unbegrenzte Übertragung von Maschinendaten vom Schutzsystem zur Analyseplattform zu unterstützen. Dies hilft Bedienern, ein besseres Verständnis der Vorgänge bei komplexen Aktivitäten zu erhalten, und ermöglicht Analysten die Durchführung umfassenderer Analysen und die Erstellung langfristiger Trends in AMS Machine Works.
„Bei komplexen Betriebsabläufen benötigen Bediener und Techniker präzise Einblicke in den Betriebszustand, beispielsweise um erkennen zu können, wann eine Maschine ihre Eigenfrequenz erreicht, damit sie die Drehzahlregelung optimieren können“, sagte Ben Swisher, Vice President und General Manager für Reliability Solutions bei Emerson. „Durch das kontinuierliche Datenstreaming vom AMS 6500 ATG zu AMS Machine Works stehen Bedienern, Instandhaltungspersonal und Analysten alle erforderlichen Daten zur Verfügung, um umfassendere Einblicke in den sicheren Betrieb und den langfristigen Anlagenzustand zu erhalten.“
Die neuesten Verbesserungen der AMS 6500 ATG und AMS Machine Works Softwareanwendungen bieten Anwendern eine bessere Transparenz darüber, wie sich ihre Anlagen und Betriebsbedingungen verändern. Durch den Datenzugriff über längere Zeiträume hinweg und mit höherer Erfassungsfrequenz können Analysten mit AMS Machine Works die vom AMS 6500 ATG gestreamten Informationen sowie Daten aus anderen Quellen effektiver für Trendanalysen nutzen und diese Trends direkt mit Alarmen verknüpfen. Bediener können zudem anhand von Echtzeitdaten erkennen, was in den mit dem System verbundenen Maschinen vor sich geht.
Das AMS 6500 ATG wurde zudem um ein webbasiertes, programmierbares Dashboard erweitert, das die Visualisierung wichtiger Leistungsdaten von Turbomaschinen ermöglicht. Das System kann bis zu fünf frei konfigurierbare Dashboard-Seiten mit jeweils bis zu 25 Widgets anzeigen, darunter Trendanzeigen, Anzeigen für Zustandsalarme und Felder für Echtzeitmesswerte. Neue Widgets können neben Datenpunkten auch Maschinenkomponenten darstellen. Dies erleichtert es Bedienern, die Datenpunkte den entsprechenden Maschinen zuzuordnen und sich anhand einer einzigen Ansicht einen Überblick über den Anlagenzustand zu verschaffen. Das Dashboard ist nativ über einen Webbrowser verfügbar und lässt sich flexibel konfigurieren und programmieren.
Die Erweiterungen der AMS 6500 ATG- und AMS Machine Works-Softwareanwendungen ermöglichen zudem eine von Modbus unabhängige Konnektivität. Dies vereinfacht die Verwaltung und unterstreicht das kontinuierliche Engagement von Emerson für die fortlaufende Verbesserung der Cybersicherheit.
Medien:
- Ansprechpartner: Emerson Global Media Contacts
Zusätzliche Informationsquellen:
- Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
- Besuchen Sie die LinkedIn-Seite von Emerson für Industriesoftware
- Kontaktieren Sie Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube
Informationen zu Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Automatisierungstechnik, das Lösungen für die anspruchsvollsten technologischen Herausforderungen bietet. Mit Hauptsitz in St. Louis, Missouri gestaltet Emerson eine autonome Zukunft und ermöglicht es Kunden, ihre Betriebsabläufe zu optimieren und Innovationen voranzutreiben. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.